Comunicato stampa di PharmaSuite v12.00.00: Garantire implementazioni più rapide, scalabili e sicure per le aziende del settore farmaceutico e biofarmaceutico.
FactoryTalk®PharmaSuite® è la soluzione MES (Manufacturing Execution System) leader del settore, progettata appositamente per la produzione farmaceutica e biofarmaceutica. Grazie a un’integrazione ottimale, dai sistemi aziendali all’impianto, PharmaSuite offre la precisione, il controllo e l’affidabilità che i principali produttori richiedono nel moderno ambiente di produzione sempre più complesso.
Perché scegliere PharmaSuite®?
PharmaSuite fornisce un’ottimizzazione specifica per ruolo in ogni fase del ciclo di vita, riducendo per tutti gli utenti i tempi necessari a conseguire risultati. L’architettura a contenuto aperto, insieme a un motore di aggiornamento evoluto, fornisce un sistema affidabile che supporta la crescita in ambienti di elaborazione sia batch che discreti.
Le applicazioni scalabili includono:
- Gestione degli ordini di produzione
- Gestione della qualità
- Gestione delle ricette
- Revisione in base alle eccezioni
- Tracciatura e identificazione
NOVITÀ con PharmaSuite 12.00.00
Distribuzione centralizzata del sistema basata su cloud
aggiornamento multiversione efficiente
Nuove funzionalità pronte all’uso
Riduzione degli interventi manuali e dei tempi di fermo
Infrastruttura centrale e monitoraggio delle applicazioni
Soluzioni containerizzate distribuite in ambiente kubernetes
Monitoraggio e rafforzamento continuo della sicurezza informatica
Porre le basi per la crescita
Poiché le aziende farmaceutiche si trovano ad affrontare una crescita e una complessità normativa senza precedenti, l’imperativo di disporre di solidi sistemi di esecuzione della produzione non è mai stato così critico. Scoprite come le aziende del settore Life Science stanno passando dai tradizionali processi cartacei alle soluzioni digitali. Scoprite perché le principali aziende farmaceutiche stanno reinventando i loro sistemi di produzione per soddisfare la crescente domanda, mantenendo standard di qualità rigorosi in un mercato globale sempre più competitivo.
Riduzione dei rischi con soluzioni di rete per il settore farmaceutico
Il rischio per la sicurezza informatica è costantemente aumentato nel settore Life Science. Con l’aumento della complessità dei processi e la necessità di ambienti altamente digitalizzati per un trasferimento dei dati rapido e continuo, gli impianti sono più esposti che mai.
Scoprite come l’implementazione di una rete di soluzioni può aiutare a monitorare l’attività 24 ore su 24 e fornire protezione end-to-end.
La base digitale del settore farmaceutico
Quando è stato deciso di avviare la trasformazione digitale delle sue attività di produzione farmaceutica, Rottendorf Pharma sapeva che le fondamenta del progetto dovevano essere solide. Questa organizzazione tedesca di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) fondava la propria reputazione sull’eccellenza nella produzione di farmaci in forma solida, ma l'eccellenza non era abbastanza. L’azienda aveva bisogno di un’infrastruttura digitale capace di evolversi con gli obiettivi aziendali e di adeguarsi alle richieste del mercato. Scoprite come l’approccio strategico di Rottendorf Pharma alla trasformazione digitale non solo abbia ottimizzato le attività operative, ma abbia anche creato un modello di riferimento che sta attirando l’attenzione dei produttori farmaceutici di tutto il mondo.
Webinar
Tracciabilità della catena del freddo con PharmaSuite
Gestite e tracciate i materiali termosensibili durante l’intero processo produttivo. Definite temperatura e tempo impostando le notifiche agli operatori per migliorare la qualità e ridurre gli sprechi di prodotto.
Preservate la qualità con il tracciamento della catena del freddo
Con PharmaSuite, i produttori possono gestire e tracciare il materiale termosensibile lungo l'intero processo produttivo per:
- Definire i requisiti di temperatura e tempo per tutti i materiali termosensibili utilizzati
- Tenere traccia del tempo trascorso da un sottolotto in ciascuna gamma di temperatura
- Avvisare gli operatori quando un sottolotto si avvicina ai limiti di utilizzo
- Gestire l’ereditarietà delle proprietà di tracciamento della catena del freddo
Volete saperne di più? Fate clic qui sotto per programmare una demo approfondita.
Avete delle domande? Fate clic qui sotto per mettervi in contatto con uno dei nostri esperti di produzione intelligente.
Scoprite le ultime novità in fatto di tecnologia di produzione intelligente e date il via alla vostra trasformazione digitale.
Consigliato per voi
Altri argomenti correlati