Loading
Leistungen

Empfehlungen für vorschriftsmäßiges Lockout/Tagout-Zubehör

Von den Weltmarktführern für technische Sicherheitslösungen
Fabrikarbeiter in blauem T-Shirt und gelber Sicherheitsweste überprüft Lockout/Tagout-Zubehörempfehlungen auf rot-weißem diagonal gestreiften Tag mit Ausrufezeichen in der Mitte eines roten Dreiecks unter einem schwarzen Rechteck, das von weißem Oval und rotem Oval bedeckt ist, das vom Schaltschranktürgriff hängt
Sicherheitslösungen
  • LOTO-Programm-Services
  • Verfahren
  • Auditierung
  • Schulung
  • Richtlinie
  • Geräteempfehlungen
  • ScanESC-Software

Als weltweit führender Anbieter von Lockout/Tagout-Services testet Rockwell Automation laufend neues Lockout-Zubehör, um seine Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit zu kennen. Jedes Lockout/Tagout-Programm, das von Rockwell Automation abgeschlossen wird, umfasst eine Liste der empfohlenen Schlösser, Geräte und Verriegelungsstationen.

Geräteempfehlungen sind der letzte Schritt bei der Entwicklung eines LOTO-Programms. Mit den richtigen Schlössern, Schildern und Geräten, profitieren Sie von einer verbesserten Effizienz des Lockout/Tagout-Prozesses. Außerdem können sich die Mitarbeiter darauf verlassen, dass die Geräte, wenn sie die Verriegelung/Kennzeichnung anbringen, auch sicher verriegelt bleiben.

Unsere Spezialisten sind stets über neue Produkterscheinungen informiert. Mit ihren Gerätekenntnissen und Ihren angepassten LOTO-Richtlinien können sie optimale Empfehlungen zu den neuesten und für Ihre Anforderungen am besten geeigneten Geräte geben.

Aufbewahrungslösungen für Lockout/Tagout-Zubehör

Wo Sie Ihre Schlösser und Geräte aufbewahren können

Damit ein Lockout/Tagout-Programm effektiv ist, müssen mehrere wichtige Komponenten etabliert werden. Eine dieser Schlüsselkomponenten ist die notwendige Hardware für Wartungsarbeiten. Um Verriegelungen durchzuführen, benötigen Sie Schlösser und Geräte: Es ist entscheidend, dass sie überall verfügbar sind. Der Unterschied zwischen einem effizienten und einem ineffizienten Lockout/Tagout-Programm liegt in der besten Lagerung dieser Geräte.

Oft entscheidet dies darüber, ob Mitarbeiter bei Bedarf eine Verriegelung verwenden oder nicht. Im letzteren Fall kann es zu eigentlich vermeidbaren Beinaheunfällen, Verletzungen oder Todesfällen kommen. Was ist der ideale Ort, um Sperrvorrichtungen aufzubewahren?

Bei der Suche nach einem guten Standort für die Aufbewahrung von Zubehör lautet die wichtigste Empfehlung: Dieser Ort soll leicht zugänglich sein. Viele Arbeiter geben an, dass sie auf die ordnungsgemäße Verriegelung verzichten würden, wenn es mehr als ein paar Minuten dauert, um ein einfaches Schloss und ein Schild zu besorgen.

Glücklicherweise ist es aber möglich, das Verriegelungszubehör in Reichweite aufzubewahren.

Wenn die Notwendigkeit besteht, können autorisierte Mitarbeiter die Bediener und anderes Personal schnell über die Absperrung informieren und gleichzeitig die passenden Schlösser und Geräte beschaffen, nachdem sie das spezifische Absperrverfahren überprüft haben. Je kürzer der Weg von der Maschine zum Lagerort des Verriegelungszubehörs ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Maschine vom Mitarbeiter tatsächlich verriegelt wird.

Je nach Grundriss der Anlage kann daher die günstigste Platzierung der Lagerschränke variieren. Einige Einrichtungen verfügen über ein Hauptgebäude mit großer Freifläche, in der alle Produktionslinien laufen. Andere Anlagen sind unterteilt, wobei alle Produktionslinien voneinander getrennt sind. Und wieder andere sind noch komplizierter, mit labyrinthartigen Grundrissen. 

Hier sind einige empfohlene Optionen für jede Situation:

Für Gebäude, in denen sich die gesamte Produktion in einem Raum befindet

Für kleine Einrichtungen kann ein einzelner, zentraler Verwahrungsort ideal sein, z. B. eine Mittelsäule in der Halle. Bei größeren Anlagen kann es erforderlich werden, für jeden Produktionsbereich einen Lagerort zu bestimmen, z. B. einen für den „Verpackungsbereich“, einen für den „Mischbereich“ usw. Wenn der Grundriss mehrere lange Produktionslinien enthält, ist es möglicherweise am besten, für jede Linie eine Station zu haben. In anderen Fällen kann es am einfachsten sein, eine Station in der Mitte jeder Wand zu haben, sodass Zubehör in der Nähe ist, unabhängig davon an welcher Maschine gearbeitet wird.

Für Gebäude, die in viele Abschnitte und Räume unterteilt sind, die durch einen Hauptflur verbunden sind

Wenn jeder Abschnitt der Anlage durch Hauptkorridore verbunden ist, wäre ein idealer Standort in diesen Hauptkorridoren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Schränke im Eingangsbereich jedes Raumes aufzuhängen. Durch die einheitliche Platzierung finden die Mitarbeiter das Zubehör immer leicht, auch in den verschiedenen Räumen.

Für Einrichtungen ohne gleichmäßige Struktur oder Hauptflur

Bei solchen Grundrissen kann es schwieriger sein, eine konsistente Anordnung der Zubehörstationen zu erreichen, aber es ist nicht unmöglich. Versuchen Sie, das Gebäude in angemessene große Abschnitte für einen Ausgangspunkt zu unterteilen. Finden Sie anschließend in jedem Bereich einen zentralen Platz, der offen und nicht voller Geräte und Maschinen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Zubehörstationen leicht zu erkennen und leicht zugänglich sind. Versuchen Sie, einen ähnlichen Abstand zwischen den Stationen einzuhalten.

Für Dachanlagen wie Klimaanlagen und Abluftventilatoren

Eine Möglichkeit ist es, eine Zubehörstation am Haupteingang zum Dach zu platzieren. Da die Mitarbeiter diesen Eingang benutzen werden, um auf die Anlagen zuzugreifen, ist es ideal, wenn sie dort gleichzeitig Zugang zu den Schlössern und Geräten haben. Die Lagerung im Freien wird aufgrund der Wetterbedingungen normalerweise nicht empfohlen, aber für wärmere Klimazonen kann dies eine Option sein.

Für Anlagen mit Variationen in allen Anwendungen

Solange das Unternehmen bereit ist, Ausrüstung für alle autorisierten Mitarbeiter bereitzustellen, kann es diesen je einen persönlichen Ausrüstungssatz zur Verfügung stellen, den sie für Wartungsarbeiten an Maschinen bei sich tragen können.

Sie benötigen LOTO-Unterstützung?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Lassen Sie sich von einem LOTO-Spezialisten kontaktieren

Für Sie empfohlen

Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT
Main Image
White Paper
Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT

Dieses eBook wirft ein neues Licht auf den Wert von Sicherheit für Unternehmen. Es zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der Übernahme von Best Practices für Sicherheit sowie Risikomanagement und den betrieblichen Vorteilen.

Jetzt herunterladen
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lös... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sicherheitslösungen Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Lockout-Tagout-Programm-Services Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left LOTO-Geräteempfehlungen Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: