Comunicado à imprensa PharmaSuite v12.00.00: como viabilizar implantações mais rápidas, expansíveis e seguras para fabricantes farmacêuticos e biofarmacêuticos.
O FactoryTalk®PharmaSuite® é a principal solução do sistema de execução de manufatura, criada especificamente para a produção farmacêutica e biofarmacêutica. Assegurando integração total, desde sistemas empresariais até o chão de fábrica, o PharmaSuite oferece a precisão, o controle e a confiabilidade que os principais fabricantes exigem no ambiente de produção cada vez mais complexo da atualidade.
Por que PharmaSuite®?
O PharmaSuite oferece otimização baseada em funções para cada etapa do ciclo de vida e acelera a obtenção de resultados para todos os usuários. Sua arquitetura de conteúdo aberto, aliada a um mecanismo de upgrade inteligente, fornece um sistema robusto para crescimento no processamento discreto e em lote.
As aplicações expansíveis incluem:
- Gestão de pedidos de produção
- Gestão de qualidade
- Gestão de receitas
- Revisão por exceção
- Rastreamento
Quais são as novidades do PharmaSuite 12.00.00
Implantação do sistema centralizado baseado em nuvem
Upgrade eficiente de várias versões
Nova funcionalidade pronta para usar
Minimize os esforços manuais e reduza o tempo de parada não programada
Infraestrutura central e monitoração de aplicações
Soluções em contêineres implantadas no ambiente Kubernetes
Monitoração cibernética e hardening contínuos
Estabelecer a base para o crescimento
À medida que os fabricantes farmacêuticos se deparam com crescimento e complexidade regulatória sem precedentes, sistemas robustos de execução de manufatura nunca foram tão necessários. Veja como as empresas de Ciências da vida estão fazendo a transição dos processos tradicionais baseados em papel para soluções digitais. Saiba por que as principais empresas farmacêuticas estão reimaginando seus sistemas de produção para atender à crescente demanda, ao mesmo tempo em que mantêm rigorosos padrões de qualidade em um mercado global cada vez mais competitivo.
Reduza o risco com soluções de rede para a indústria farmacêutica
O risco de cibersegurança tem aumentado continuamente no setor de Ciências da vida. À medida que o processo se torna mais complexo e exige ambientes altamente digitais para a transferência de dados rápida e integrada, as instalações estão mais expostas do que nunca.
Saiba como a implementação de uma rede de soluções pode ajudar a monitorar a atividade 24 horas e fornecer proteção de ponta a ponta.
A base digital da indústria farmacêutica
Quando a Rottendorf Pharma se propôs a transformar digitalmente suas operações de produção farmacêutica, sabia que a base precisava ser sólida. Essa organização alemã de fabricação por contrato construiu sua reputação com base na excelência da produção de doses sólidas, mas excelência não bastava. Ela precisava de uma infraestrutura digital capaz de se expandir com suas ambições e acompanhar a demanda do mercado. Descubra como a abordagem estratégica da Rottendorf Pharma em relação à transformação digital não apenas simplificou suas operações, mas também criou um modelo que está chamando a atenção dos fabricantes farmacêuticos em todo o mundo.
Webinar
Rastreamento de cadeia fria com o PharmaSuite
Gerencie e rastreie materiais termossensíveis em todo o processo de produção. Defina a temperatura e o tempo ao configurar as notificações do operador para melhorar a qualidade e reduzir o desperdício de produtos.
Preserve a qualidade com o rastreamento da cadeia fria
Com o PharmaSuite, os fabricantes podem gerenciar e rastrear materiais termossensíveis em todo o processo de produção para:
- Definir os requisitos de temperatura e tempo para todos os materiais termossensíveis que estão sendo usados
- Acompanhar a quantidade de tempo que um sublote passou em cada faixa de temperatura
- Notificar os operadores quando um sublote estiver atingindo os limites utilizáveis
- Gerenciar as propriedades de rastreamento da cadeia fria herdadas
Quer saber mais? Clique abaixo para agendar uma demonstração detalhada.
Dúvidas? Clique abaixo para entrar em contato com um de nossos especialistas em produção inteligente.
Tenha o que há de mais moderno em tecnologia de produção inteligente e impulsione sua transformação digital.
Recomendado para você
Você também pode se interessar por: