Loading
Blog | Sistemas de execução de manufatura
Recent ActivityRecent Activity

O Sistema de Execução de Manufatura (MES) está ultrapassado. Vida longa ao MES.

Os relatos sobre a extinção dos Sistemas de Execução de Manufatura (MES) foram extremamente exagerados.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
O Sistema de Execução de Manufatura (MES) está ultrapassado. Vida longa ao MES. hero image

O ano de 2020 provou ser um momento decisivo para o lançamento de iniciativas de transformação digital industrial em larga escala. Embora já fosse uma tendência nas organizações industriais, a demanda evidentemente foi impulsionada pela pandemia da COVID-19, que expôs uma necessidade repentina e preocupante de agilidade na produção e distanciamento social.

Com mais organizações implementando ou expandindo tecnologias digitais em suas operações, os fabricantes continuam buscando maneiras de otimizar ainda mais seus investimentos na Indústria 4.0. Há muitas formas de abordar essa questão, mas uma tática particularmente impactante é a remoção de silos de informações entre os sistemas de manufatura. Isso inclui o Planejamento de recursos corporativos (ERP), os Serviços de manufatura eletrônica (EMS), os Sistemas de execução de manufatura (MES), a Gestão de operações de produção (MOM) e outros sistemas e ferramentas de software.

Uma estratégia digital holística ajuda os fabricantes a se movimentarem mais rapidamente, removendo o atrito e a perda de dados entre equipes e sistemas distintos. Este “segmento digital” é um framework de comunicação que permite um fluxo de dados conectado e uma visão integrada dos dados do ativo ao longo de seu ciclo de vida em perspectivas funcionais tradicionalmente isoladas.

Ao utilizar um segmento digital para conectar dados de todas essas fontes, as informações agora podem fluir entre os sistemas para informar e otimizar os processos de condução dos negócios para os fabricantes.

Onde o Sistema de Execução de Manufatura (MES) se encaixa?

O Sistema de Execução de Manufatura (MES) desempenha um papel importante aqui. Ele registra e valida todas as etapas do processo, desde as mercadorias recebidas até o produto acabado e embalado. Esse procedimento é realizado em conjunto com as outras aplicações de fabricação, verificando se cada etapa da produção foi concluída conforme planejado. Isso não apenas fornece rastreabilidade total, mas também proporciona um conjunto avançado de dados para investigações e análises adicionais a fim de ajudar os produtores a criar um processo de fabricação orientado por informações, que pode ajudar a disparar ações ou executar operações, atividades, regras e muito mais.

Muitos produtores não podem competir no quesito custos. No entanto, precisam implementar sistemas que permitam a eles vender produtos validados de maior qualidade. O Sistema de Execução de Manufatura (MES) pode verificar e rastrear informações sobre materiais, identificar desperdícios e superdosagem, relatar níveis de inventário e fornecer dados de qualidade, desempenho e produtividade de cada pedido. O acesso a esse tipo de informação abre caminhos para principais indicadores de desempenho superiores.

Desta forma, o Sistema de Execução de Manufatura (MES) desempenha um papel fundamental na abordagem geral. Mas, o que o diferencia de outras soluções, como o ERP, a Gestão do ciclo de vida do produto (PLM) ou a Internet das coisas industrial (IIoT)?

Loading

Uma abordagem estruturada

A principal vantagem do MES é a forma estruturada como armazena os dados com base em eventos e transações, ao mesmo tempo que verifica em tempo real se cada etapa da execução é realizada corretamente.

Considere este exemplo: o ERP tem um pedido que exige que uma de nossas receitas nominais seja estendida com base na capacidade do equipamento e nos recursos. Isso significa que precisamos de uma nova receita de produção para o chão de fábrica, calculada a partir da receita nominal gerada na gestão do ciclo de vida do produto e do pedido no ERP. O MES executa essa lógica e ajusta a lista de processos (BOP), a lista de materiais (BOM) e os parâmetros de processos necessários relacionados e, então, os entrega ao chão de fábrica.

Uma vez que o processo está em andamento, o MES monitora todas as etapas, verificando e validando cada atividade e evento, e armazenando os dados resultantes de maneira estruturada.

Toda essa lógica e o tempo de reação necessário ou não estão disponíveis de modo nenhum ou estão disponíveis somente de forma parcial em um sistema de gestão do ciclo de vida do produto, ERP ou Internet das coisas industrial.

Um processo de fabricação habilitado por informações

Trabalhando em conjunto, o MES, a Internet das coisas industrial, o ERP, o PLM e outros sistemas garantem um framework de comunicação comum, permitindo um fluxo de dados conectado e uma visão integrada dos dados do ativo ao longo de seu ciclo de vida.

Esta única fonte da verdade permite que as empresas se concentrem em suas estratégias de negócios, objetivos e principais indicadores de desempenho relacionados, enquanto o MES lida com o modo de execução, garante que tudo esteja funcionando corretamente e calcula o que é necessário para corrigir os erros quando eles ocorrem.

Não extinto, mas em evolução

O MES está longe de se tornar obsoleto. Ele ainda tem um papel importante a desempenhar em uma operação transformada digitalmente. No entanto, esse papel mudou e o MES também está mudando.

Conforme o processo de fabricação evolui, o MES está se tornando mais modular e flexível, incorporando a funcionalidade necessária para habilitar a Indústria 4.0. Junto com a Internet das coisas industrial, ele fornece maior interoperabilidade, dados contextualizados, relatórios de análise avançados e até mesmo a base para aplicativos de realidade estendida (XR).

O MES está evoluindo para se tornar uma parte mais flexível de um ecossistema geral de aplicativos. E, ao fazer isso, está fornecendo uma parte essencial do segmento digital tão fundamental para o êxito da Indústria 4.0.

Para saber mais sobre os elementos fundamentais de qualquer transformação digital, visite o hub Perspectivas de Gestão, onde você encontrará uma grande variedade de recursos para executivos responsáveis pelas decisões industriais.

Publicado 23 de março de 2021

Topics: Optimize Production Soluções de sistema de execução de manufatura Serviços de ciclo de vida Automotivo e pneus Cimento Química Entretenimento Fibras e têxteis Alimentos e bebidas Utilidades domésticas e cuidados pessoais Infraestrutura Ciências da vida Indústria naval Mineração, metais e cimento Petróleo e gás Geração de energia Gráficas e editoras Celulose e papel Semicondutor Saneamento

Uwe Küppers
Uwe Küppers
Manager, Digital, Rockwell Automation
Uwe Küppers has over 25 years' experience in the manufacturing industry. He has served in an advisory capacity on multiple projects for global companies, applying his expertise across analytics, IoT, and manufacturing enterprise software (MES). Uwe has been the EMEA Chairman of MESA since 2014.
Conectar:
EmailEmail
Inscreva-se

Assine a Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left O sistema de execução de manufatura está ultrapassado. Vida longa ao sistema de execução de manufatura. Chevron RightChevron Right