Channels 보기
Channels 페이지는 모든 모듈 채널에 대한 설정 값의 개요를 보여줍니다. 각 채널의 값은 채널의 페이지에 대해 해당 특정 채널이 설정되는 방법을 나타냅니다. 이 보기에서 특정 구성 파라미터를 변경할 수 있지만, 일부 파라미터만 변경할 수 있습니다.
팁:
채널 구성의 전체 세트를 보거나 변경하려면 Chxx 보기를 사용하십시오.
Channels View 예

Chxx View
Chxx 보기는 Device Definition 대화상자의 Channel Assignments 탭에서 설정된 채널 모드에 따라 표시됩니다.
사용 가능한 Chxx 보기는 다음과 같습니다.
- Chxx - Digital Output
- Chxx - Digital Input
- Chxx - Counter
- Chxx - Digital Input, Timestamp
- Chxx - IO-Link
- Chxx - Digital Input, Fallback
- Chxx - Digital Input, Timestamp, Fallback
의견을 작성 부탁드립니다.