Chxx - IO-Link 보기
이 창은 채널이 “IO-Link”로 설정된 경우에 사용 가능합니다. 프로젝트가 온라인 상태일 때만 특정 태스크를 수행할 수 있습니다.
이 창을 사용해서 다음 작업을 수행합니다.
- 채널을 활성화 또는 비활성화합니다.이 확인란을 사용하여 채널을 일시적으로 비활성화하여 다음 작업을 진행합니다.
- 안전을 위해 IO-Link 통신을 중단합니다. 예를 들어, 채널 모드를 “IO-Link”에서 “Digital Output”으로 변경하는 경우입니다.
- IO-Link 포트의 Data Storage를 비활성화하여 예상치 못한 Data Storage 백업/복원 작업을 방지합니다. 장비에 대한 연결이 다시 설정될 때 IO-Link 포트에서 Data Storage가 다시 활성화됩니다.
- 채널 진단에 액세스합니다.
- 포트 레벨 IO-Link 이벤트 로그에 액세스합니다.
- IO-Link 포트에서 데이터 저장소의 마스터 사본을 비활성화하고 삭제합니다.
Chxx - IO-Link 보기 예

의견을 작성 부탁드립니다.