Chxx - Digital Output 보기

이 창은 채널이 “Digital Output, Short Circuit” 또는 “Digital Output, Short Circuit, No Load”로 설정된 경우에 사용 가능합니다. 프로젝트가 온라인 상태일 때만 특정 태스크를 수행할 수 있습니다.
이 창을 사용해서 다음 작업을 수행합니다.
  • Program Mode 및 Communication Fault Mode Output 상태를 선택합니다.
  • No Load Diagnostics 활성화 또는 비활성화합니다(채널이 “Digital Output, Short Circuit, No Load”로 설정된 경우에만 사용 가능).
  • 채널 진단에 액세스합니다.
Chxx - Digital Output 보기 예
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal