Chxx - Digital Input, Timestamp, Fallback 보기
이 창은 채널이 “디지털 입력, 타임스탬프, Fallback”으로 설정된 경우에 사용 가능합니다. 프로젝트가 온라인 상태일 때만 특정 태스크를 수행할 수 있습니다.
이 창을 사용해서 다음 작업을 수행합니다.
- 채널을 활성화 또는 비활성화합니다.
- Input Filter Time을 선택합니다.
- 입력 전환을 위한 타임스탬프를 캡처합니다.
- Timestamp Latching을 활성화 또는 비활성화합니다.
- Chatter Detection을 활성화 또는 비활성화합니다.
- Chatter Detection 옵션을 설정합니다.
- 채널 진단에 액세스합니다.
- 포트 레벨 IO-Link 이벤트 로그에 액세스합니다.
- IO-Link 포트에서 데이터 저장소의 마스터 사본을 비활성화하고 삭제합니다.
Chxx - Digital Input, Timestamp, Fallback 보기 예

의견을 작성 부탁드립니다.