Loading
CASE STUDY | Smart Manufacturing
Recent ActivityRecent Activity

단일 솔루션으로 다양한 요구 사항을 충족한 OEM 파트너 Greatech

독립형 무빙카트 기술(ICT)은 각 부문별로 고유한 생산 시스템을 설계하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
GREATECH building with its logo on it.
GREATECH Logo

말레이시아에 본사를 둔 그레이텍 테크놀로지 버해드(Greatech Technology Berhad)는 제조 공정을 위한 시스템, 기계 및 장비의 설계, 개발 및 생산을 전문으로 하는 선도적인 자동화 솔루션 제공업체입니다. 

Kho Kee Chen
Business Unit Manager, Instruments & Control
도전과제
  • 유연한 시스템 설계
솔루션
  • 로크웰 오토메이션의 독립형 카트 기술(Independent Cart Technology)
  • MagneMover® LITE™ 지능형 컨베이어 시스템
  • QuickStick® 지능형 컨베이어 시스템

 

결과
  • 유연한 구성
  • 시스템 확장성
  • 직원 생산성 향상
  • 엔지니어링 시간 단축

코키 첸(Kho Kee Chen)은  그레이텍 테크놀로지 버해드(Greatech Technology Berhad)의 계기 및 제어 사업부 관리자입니다. 말레이시아에 본사를 둔 이 기업은 선도적인 자동화 솔루션 제공업체이자 시스템 통합업체입니다. 제조된 기계와 장비는 중국, 인도, 싱가포르, 베트남, 미국, 유럽 등 전 세계에서 사용되고 있습니다. 그레이텍은 로크웰 오토메이션 PartnerNetwork™의 골드 OEM 파트너이기도 합니다.

Chevron DownChevron Down

도전과제

유연한 시스템 설계

그레이텍은 태양광, 반도체, 가전 제품, e-모빌리티 및 생명 과학 산업의 기업 고객들을 지원합니다. 고객들의 요구 사항은 부문별로 다르지만 공통점이 존재합니다.

첸은 "모든 고객이 시스템 설계의 유연성을 요구하지만, 대규모 생산 라인을 구축하는 EV 및 태양광 부문 고객들은 특히 더 그러하다”며 “유통 센터처럼 분산 운영되는 패널 시스템을 필요로 한다"고 설명합니다. 이어 "생명 과학 및 반도체 업계는 경량 시스템을 원해서, 모든 것이 컴팩트하게 공간을 절약하며 속도 측면에서 효율적이도록 설계되어야 한다"고 말했습니다.

솔루션

고객에 맞게 고유한 구성이 가능한 독립형 무빙카트 기술

요구 사항의 규모와 상관없이, 그레이텍은 로크웰 오토메이션의 독립형 카트 기술(ICT)을 사용해 고객 솔루션을 개발합니다. 

첸은 "로크웰 오토메이션의 제품 포트폴리오는 특히 고객의 요구에 맞게 구성을 특수 설계할 수 있는 다양한 모션 시스템을 제공한다"며 “예를 들어, 반도체나 생명 과학 업계 고객인 경우 MagneMover® LITE™ 제품을 사용하고 중간 수준 하중이 필요한 EV 업계 고객의 경우는 QuickStick®을 사용한다"고 말했습니다.

ASRS GREATECH

MagneMover는 소규모에서 중간 규모의 하중을 이동하도록 설계되었으며 QuickStick은 중간에서 높은 하중을 견디도록 설계되었습니다. 두 가지 다 표준 빌딩 블록과 모듈식 구성 요소를 갖춘 지능형 컨베이어 시스템으로, 조립과 재구성이 용이하여 생산 요구에 부응하는 데 필요한 확장성을 제공합니다. 

결과

성장을 위한 확장성

첸은 두 모션 시스템 모두 시스템 통합업체와 고객에게 상당한 이점을 제공한다고 말했습니다.

첸은 "구성의 유연성은 고객이 필요할 때, 특히 수요가 동적으로 변화하는 EV 업계에서 확장을 가능하게 해준다. 고객은 신속한 확장이 필요하다”며 "이 시스템은 또한 고객이 공간을 절약하고 전체 생산 영역을 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 해준다"고 말했습니다.

그는 "생명 과학 분야의 한 고객은 MagneMover Lite 운송 제품을 사용해 여러 복잡한 공정 네트워크에서 전체 설치 공간의 25%를 줄일 수 있었고 이를 통해 장기적으로 전체 솔루션으로부터 추가적인 비용 절감 효과를 얻을 수 있었다"고 덧붙였습니다. 

직원 생산성 향상

그레이텍의 경우, 단일 공급업체의 기술을 사용할 수 있어 엔지니어링 팀의 효율성과 생산성을 향상했습니다.

"경험상 시스템 통합업체에게 가장 중요한 것은 모든 플랫폼을 하나의 브랜드로 지원함으로써 엔지니어링 시간을 단축하는 것이며, 통합 프로그램은 모든 작업을 한 곳에서 수행하며 많은 소프트웨어 코딩을 변경하지 않고도 여러 다른 시스템을 원활하게 설계할 수 있도록 해줍니다."

첸은 이와 같이 말하며, 단일 플랫폼으로 교육 및 문제 해결에 소요되는 시간을 절약할 수 있었다고 덧붙였습니다.

그는 "여러 다른 브랜드와 플랫폼을 사용하려면 새로운 기술과 지식이 필요하다"며 “하나의 플랫폼을 사용하면 팀이 여러 시스템을 배울 필요가 없어 시스템 숙련도를 높일 수 있다”고 말했습니다.

디지털 트윈 소프트웨어 계획

그레이텍은 로크웰 오토메이션 기술을 추가로 도입하여 전문 지식과 서비스를 확대해 나갈 계획입니다.

첸은 "OT뿐만 아니라 IT 역량을 확장하고 시스템을 구축하기 전에 시뮬레이션할 수 있는  Emulate3D™ 같은 가상 시운전 솔루션을 도입해 더 많은 기회를 모색하고자 한다"며 "이 디지털 트윈 소프트웨어를 사용하면 생산 라인이 의도한 대로 구축되고 작동하도록 프로세스와 설계를 최적화할 수 있다"고 설명했습니다.

Published 2024년 11월 11일

주제: Optimize Production Empower People 스마트 제조 Advanced Motion & Robotics Workforce Enablement 식음료(F&B) 생명과학 반도체 독립형 카트 기술
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천 콘텐츠
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
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 단일 솔루션으로 다양한 요구 사항을 충족한 OEM 파트너 Greatech Chevron RightChevron Right