Immaginate di poter rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti e di risolvere velocemente i problemi di produzione. Con la soluzione FactoryTalk® Remote Access™, non è necessario viaggiare per gestire, configurare e avviare connessioni sicure agli strumenti di automazione. Scoprite un modo più rapido per fornire un’ottima assistenza da qualsiasi luogo, espandere la vostra forza lavoro e creare nuove opportunità di business.
Scoprite come funziona la soluzione FactoryTalk Remote Access
Immergetevi nelle funzionalità che compongono questa soluzione completa di accesso remoto.
Valorizzate il potenziale della Digital Engineering
Iscrivetevi al workshop gratuito ed esclusivo per apprendere come connettere le tecnologie ingegneristiche in tutti gli step di progetto, per una maggiore produttività, collaborazione e qualità dei prodotti.
I workshop possono essere organizzati presso la sede aziendale oppure in modalità online, in base alle preferenze. Al termine, i partecipanti riceveranno una serie di versioni di prova gratuite e incentivi, utili per valutare le nostre soluzioni applicandole a casi d’uso specifici.

L’impatto delle soluzioni di accesso remoto sull’operatività
Migliore tempo di risposta
Accedete e supportate da remoto le macchine del cliente in un attimo! Potete rispondere prontamente alle chiamate dei clienti e collegarvi in un attimo, da qualsiasi luogo.
Riduzione dei costi
Con l’accesso da remoto, evitate i costi e le perdite di tempo delle trasferte quando fornite assistenza. I clienti non mancheranno di apprezzarlo, e lo stesso varrà per le finanze della vostra azienda.

Massimizzazione della produttività
La possibilità di intervenire on-demand sugli impianti dei clienti consente di velocizzare le riparazioni, ridurre i fermi macchina e massimizzare la produttività.

Connettività sicura
La protezione del vostro lavoro è una cosa seria. Grazie all’autenticazione multifattore, ai protocolli crittografati, al controllo accessi locale e ad altre funzionalità, è possibile dare la massima priorità alla sicurezza.
Una soluzione di accesso remoto industriale completa
Sfruttate la potenza di FactoryTalk Remote Access Manager disponibile tramite FactoryTalk Hub. Quindi, create una connessione sicura alle apparecchiature di automazione utilizzando uno degli endpoint pronti per l’accesso remoto che meglio supporta la vostra applicazione.
L’accesso remoto apre a nuove possibilità
Poter accedere in sicurezza agli impianti dei clienti da qualsiasi luogo e in ogni momento schiude un intero mondo di nuove opportunità. Un simile livello di assistenza permette di eliminare i costi di trasferta e di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi, a vantaggio dei tempi di operatività delle macchine e della continuità produttiva.
Un supporto on-demand che arriva ovunque
Adesso, persino le attività operative più distanti sono facilmente raggiungibili. La capacità di fornire supporto remoto agli impianti dei clienti fa sì che i tecnici e gli ingegneri specializzati siano sempre reperibili, a prescindere da dove si trovino.
Interventi tempestivi in ogni fase
Pensate che l’accesso remoto serva solo per il supporto tecnico? Non è così! Dal collaudo virtuale alla gestione remota del firmware, la soluzione FactoryTalk Remote Access aiuta le macchine a entrare in funzione più rapidamente e a garantire prestazioni sempre ottimali.
Preparatevi al futuro
Per fornire un supporto di qualità, è fondamentale essere in grado di anticipare le necessità dei clienti. La soluzione FactoryTalk Remote Access permette di rispondere alle attuali esigenze relative ai dati, preparando al contempo il terreno per le applicazioni future, come l’assistenza da remoto in ambienti di realtà virtuale o aumentata (AR/VR).
Un nuovo approccio a supporto dei vostri asset
L’uso della soluzione FactoryTalk Remote Access consente di fornire assistenza per l’installazione, aggiornamenti di programmazione, interventi di riparazione, servizi di diagnostica e assistenza remota, ovunque ci si trovi.
Caratteristiche principali:
- Interfaccia utente web-based, semplice e intuitiva
- Possibilità di avviare e mantenere connessioni remote indipendentemente dalla posizione fisica
- Gestione centralizzata di account, utenti, autorizzazioni e registrazione dei dispositivi


Cronologia delle versioni del software FactoryTalk
Novità di FactoryTalk Remote Access
Volete scoprire le principali funzionalità introdotte nelle versioni precedenti e in quella attuale di FactoryTalk Remote Access? Non cercate oltre! Il nostro storico delle versioni del software FactoryTalk elenca le modifiche incrementali di ogni release e le funzionalità più importanti che sono state aggiunte di recente.
Proteggere il proprio lavoro
Sappiamo che la sicurezza è una questione di fondamentale importanza. La nostra soluzione permette di stabilire e mantenere connessioni sicure da qualunque postazione.
Le funzionalità per la sicurezza comprendono:
- Tecnologia VPN ottimizzata per l’ambiente industriale che prevede unicamente connessioni in uscita (outbound)
- Gestione gruppi utente, controllo permessi e accesso basato sui ruoli (role-based)
- Funzioni di auditing e logging delle modifiche a livello di amministrazione e delle connessioni da remoto
- Firewall integrato che permette di configurare le policy dei permessi attraverso il tunnel VPN
- Sistema di autenticazione che assicura la registrazione al dominio dell’account dei soli dispositivi attendibili
- Possibilità di abilitare e disabilitare la connettività da remoto
- Sistema di gestione asset per organizzare gerarchicamente i dispositivi remoti e abilitare accessi role-based avanzati
Siete pronti a ordinare il vostro software?
Contenuti consigliati
Altri argomenti correlati