Loading

Processamento de gás

Sistemas de controle e automação de processamento de gás natural
Processamento de gás hero image
Petróleo e gás
    • Processamento de gás
    • Processamento de gás
    • Gás natural liquefeito
    • Gás natural liquefeito
    • Marítimo
    • Marítimo
    • Em terra
    • Em terra
    • Automação de tubulação e transporte
    • Automação de tubulação e transporte
    • Refino e petroquímica
    • Refino e petroquímica
  • Gás natural liquefeito
  • Marítimo
  • Em terra
  • Automação de tubulação e transporte
  • Refino e petroquímica

As instalações se esforçam para otimizar a produtividade e minimizar o tempo de parada não programada e o custo operacional, sem deixar de manter as operações seguras. Para esse fim, seus sistemas de automação de processamento de gás natural devem satisfazer rígidos requisitos de controle de processo e, ao mesmo tempo, serem confiáveis e expansíveis.


Impulsione produtividade com automação industrial do gás natural

As estimativas do setor mostram que a mistura energética global evoluirá dramaticamente nos próximos 20 anos. A previsão é que a demanda por gás natural terá um imenso aumento. Ao mesmo tempo, os preços do gás permanecem baixos.

Os líderes do setor devem buscar formas de melhorar a eficiência industrial e aumentar a produtividade sem uma renovação industrial completa. A integração entre tecnologia da informação e sistemas tecnológicos de operações pode ser um meio de custo otimizado para obter a visibilidade de produção necessária para melhorar as eficiências.

Fábricas com todos os ativos conectados apresentam:

  • Risco reduzido de tempo de parada não programada
  • Consumo de energia minimizado
  • Eficiência e confiabilidade dos processos aumentadas
  • Qualidade do gás mais consistente
  • Mais produtividade dos equipamentos existentes

O acesso aos dados permite conectar operações de processamento de gás a especialistas na empresa e viabiliza uma forma totalmente inovadora de fazer negócios. Ela pode aliviar imediatamente as processadoras de gás das restrições de equipamentos obsoletos. E também proporcionar a conectividade entre skids o que permite uma visão global das operações.

Oportunidades de otimização: unidade de processamento de gás
Main Image
Folheto
Oportunidades de otimização: unidade de processamento de gás

Deseja aumentar a sua produção? Não há necessidade de renovação completa da usina. Integre os skids para obter visibilidade completa sobre a produção, integridade dos equipamentos e segurança da usina.

Faça o download agora
Soluções para usinas de processamento de gás natural
Main Image
Apresentação
Soluções para usinas de processamento de gás natural

Ao conectar ativos em toda a sua instalação de processamento de gás, obtenha visibilidade da produção crítica que ajuda a informar as decisões de operação estratégicas.

Assista agora

Operações de processamento de gás eficientes e seguras

Soluções da Sensia

Sensia, uma joint-venture criada pela Rockwell Automation® e Schlumberger em outubro de 2019, tem uma equipe de gerentes de projeto e engenheiros experientes que compreendem seus problemas. Aproveitando ferramentas fáceis de usar e tecnologia moderna, eles projetam soluções que ajudam você a otimizar a produtividade e a rentabilidade. A Sensia ajuda clientes globais a migrar facilmente seus sistemas de controle menos eficientes, atualizar sistemas de segurança e otimizar processos usando soluções avançadas de controle de processo

A Sensia também fornece diversos serviços de engenharia para você reduzir o risco e manter os projetos dentro do prazo e do orçamento.

As soluções integradas de informações, controle e energia da Sensia para unidades de processamento de gás são adequadas para:

  • Sistemas de incêndio e gás
  • Soluções de controle do motor
  • Medição e estação de medição
  • Sistemas de proteção de pressão de alta integridade
  • Segurança de processo, que inclui sistemas de parada de emergência/com instrumentos de segurança
  • Controle de bomba, compressor, turbomáquina e monitoração da condição
  • Processo e controle de processo avançado
Saiba mais na Sensia Global
Descubra a Sensia
Main Image
Visão geral
Descubra a Sensia

Apresentando a unificação de detecção, inteligência e ação Apresentando a Sensia.

Assista agora

Soluções de controle de processo para operações otimizadas

Automatizar seus processos não deve ser uma solução de “tamanho único” para manter suas operações essenciais.

Hoje o controle de processo, controle discreto, controle de potência e de segurança não implicarão mais em optar entre diferentes tecnologias. Agora os produtores podem implementar um sistema de controle em toda a instalação. O uso de tecnologias comuns de automação permite uma integração total de nosso sistema de controle de processo com sistemas de produção e negócios, criando mais oportunidades para otimização em toda a fábrica. Essa abordagem aumenta a produtividade, reduz o consumo de energia e o custo total de propriedade.

Nossas soluções de otimização permitem enfrentar os desafios de variabilidade, resíduos e consumo de energia que você enfrenta para alcançar suas metas de produção. Realizamos isso com nossa experiência inigualada no setor e em um conhecimento profundo dos principais processos e variáveis que podem ser aprimorados para você alcançar seus objetivos de negócios.

  • Nossas soluções de controle de processo e otimização ajudam você em áreas como:
  • Segurança operacional 
  • Custo de manutenção 
  • Redução do uso de combustível e energia 
  • Regulamentações ambientais 
  • Separação ideal de produtos fracionados
Sistemas de processo
Main Image
Recursos
Sistemas de processo

Auxiliamos você a melhorar a qualidade e a produtividade, aumentar a eficiência e reduzir custos no sistema digital de controle distribuído.

Explore nossos recursos
Alcance o máximo do desempenho da fábrica de LGN
Main Image
Apresentação
Alcance o máximo do desempenho da fábrica de LGN

Nossas aplicações de líquidos de gás natural usam o controle de modelagem preditiva (MPC) Pavilion8® e a tecnologia conectada de rede neural Soft Sensor® para conduzir o processo.

Assista agora

Produção com monitoração remota da Pohokura
Main Image
Estudo de caso
Produção com monitoração remota da Pohokura

A Pohokura estabelece o padrão para operação remota e sustentabilidade. Estação de produção implementou um novo sistema de controle de automação integrado para alcançar zero de presença operacional normal.

Ler agora

Segurança, eficiência e disponibilidade máxima

Não importa se estão reformando uma instalação ou criando uma nova, produtores de gás do mundo todo têm usado nossas soluções para melhorar o rendimento e cortar custos.

Nossa capacidade de oferecer serviços e sistemas integrados permite um fluxo de dados sem problemas em todos os níveis com uma solução de automação completa. Fornecemos controle de alta qualidade da planta de gás com três níveis de serviço:

  • Automação industrial de gás
  • Monitoração
  • Segurança e conectividade com sistemas de informação da empresa

Automatizamos a compressão e a separação da matéria-prima. Nossos controles automatizam totalmente as colunas do depurador, os sistemas de desidratação, os sistemas de amina, as caldeiras, as colunas de fracionamento e os condensadores. Também automatizamos totalmente a gestão de dados e enviamos dados de automação para seus sistemas de negócios para uma melhor tomada de decisões.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
Loading
Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás
Controlador de processos CompactLogix™ 5380, catálogo 5069-L340ERP, com vista frontal em um fundo branco. O logotipo do Gold Award de Produto do Ano de 2021 do setor de Engenharia de Petróleo e Gás está posicionado no canto superior direito do controlador.
Hardware
Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás

O controlador de processos CompactLogix™ 5380 foi eleito o Produto do Ano do setor de Engenharia de Petróleo e Gás de 2021, vencedor do prêmio Control Systems Gold Award. 

Descubra o porquê
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Setores Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Petróleo e gás Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Processamento de gás Chevron RightChevron Right