Loading

Ganhe tração na produção de pneus

Novas tecnologias aperfeiçoam a produção de pneus em um setor competitivo
Novas tecnologias aperfeiçoam a produção de pneus em um setor competitivo
Automotivo e pneus
  • Produção de veículos elétricos
  • Produção de pneus
  • Produção de baterias
  • Camada 1
    • Blogs
    • Blogs
    • Estudos de caso
    • Estudos de caso
  • Sustentabilidade

Os setores automotivo e de pneus estão em um período de mudanças significativas. Com alterações contínuas na demanda ao longo do último ano, a capacidade de expandir as operações é cada vez mais vital para produtores de pneus.

Com melhor visibilidade e processos digitalizados, você pode aprimorar a eficiência na produção de seus pneus, além de reduzir o tempo de parada não planejado e os problemas de qualidade.


Antecipe-se às tendências

Mantenha-se competitivo em meio a mudanças significativas na indústria de pneus

Esteja você realocando recursos ou mudando as operações relacionadas a pneus para enfrentar esses desafios, as tecnologias digitais devem ser centrais para sua estratégia.

Elas não são mais algo "bom de ter" em um ambiente de fabricação, mas sim algo necessário para responder às demandas dos consumidores em constante alteração, mudanças na força de trabalho e uma economia flutuante.

Obtenha operações de pneus de baixo custo, inteligentes e flexíveis por todas as soluções digitais.

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Ganhe tração na produção de pneus

Esse vídeo demonstra como os fabricantes de pneus podem juntar hardware, software, serviços e soluções para ajudar a alcançar suas metas e permanecerem competitivos em todo o mundo.


Saiba mais sobre a otimização da produção de pneus e borracha

Modernize o projeto, o desenvolvimento e a produção de pneus com a Indústria 4.0

O setor cada vez mais global dos pneus progride à medida que as tendências e a tecnologia evoluem mais rápido do que nunca. A proliferação das SKUs, pneus inteligentes, aros maiores, variações sem ar e expectativas de maior quilometragem são apenas alguns aspectos a considerar. Por isso muitos produtores de pneus buscam na produção inteligente mais eficiência na produção em meio a todas essas mudanças.

Nossos sistemas de automação e controle de fabricação de pneus ajudam a desenvolver soluções mais inteligentes e flexibilidade dimensionável. Facilitamos o melhor aproveitamento de cada etapa da produção de pneus, do processamento e mistura da matéria-prima até o acabamento final e inspeção.

Nossa abordagem conectada de espectro total facilita a integração e a padronização entre as fábricas e por todo o ciclo de vida da produção.

Avance para uma produção de pneus mais ágil
Pneus
Folheto
Avance para uma produção de pneus mais ágil

Veja como a tecnologia digital pode ajudar você a transformar o que é possível na produção de pneus.

Faça o download agora
Produção digital de pneus: uma maneira melhor de gerenciar custos e complexidade
Close-up de um pneu digital em um carro
Blog
Produção digital de pneus: uma maneira melhor de gerenciar custos e complexidade

Saiba como tomar melhores decisões de projeto, operações e manutenção quando implementar tecnologias digitais em suas operações de pneus.

Leia agora

Fabricação de pneus, onde a borracha encontra a estrada

Loading
Loading

Você pode criar máquinas produtivas, seguras, flexíveis e fáceis de usar para a produção de pneus com nosso sistema Integrated Architecture Esse sistema de alto desempenho com segurança integrada ajuda você a:

  • Sincronizar seções da máquina como o bobinador e o desbobinador
  • Controlar a tensão e as bordas
  • Otimizar a precisão específica, independente da velocidade da máquina
  • Ajustar-se com facilidade a mudanças de processo, como as dimensões do pneu
  • Vulcanização de pneus e preparação para rodagem

Nosso sistema Integrated Architecture® aumenta a utilização e a produtividade dos equipamentos nesse processo essencial de muito investimento. Conte com acesso imediato a detalhes do processo, como tendências, alarmes, dados de receitas e consumo de energia, para tomar mais decisões fundamentadas em dados. É possível identificar a causa dos problemas de qualidade ou as interrupções na produção para otimizar os processos de vulcanização.


Mantenha a continuidade da produção de pneus com soluções digitais

Aprenda como você pode competir melhor em custo e gerenciar uma maior complexidade na produção de pneus com estas três soluções digitais.

Fábrica automotiva com engenheiros
MES

Gerencie melhor as demandas da produção moderna de pneus.

Saiba mais

A tecnologia de transporte rodoviário do futuro com o gráfico de transferência de dados digitais mostrando o conceito de análise de big data de tráfego e internet das coisas
Análise:

Melhore o desempenho de suas  máquinas e de sua fábrica

Saiba mais

Um mundo virtual compartilhado por indivíduos para que eles possam interagir com um mondo simulado e personalizado. Usuários interagem uns com os outros nessa profunda aprendizagem de inteligência artificial de combinação simulada
Gêmeo digital:

Descubra uma maneira melhor de projetar, testar e otimizar as máquinas.

Saiba mais


Expanda o que é possível em sua produção de pneus

Loading
Loading
Loading

Combata a corrosão em sua produção de pneus

Combata o tempo de parada relacionado à corrosão

Proteja-se contra ambientes desfavoráveis

Aumente a produtividade

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Os efeitos de corrosão na fabricação de pneus

Melhore a disponibilidade nas fábricas de pneus e borrachas quando você trabalha com nossas soluções comprovadas resistentes à corrosão para reduzir as falhas no sistema de controle sistema de controle industrial.

Pneus empilhados em uma fábrica
eBook
Proteja a produção de pneus contra falhas relacionadas à corrosão

Saiba como reduzir as falhas relacionadas à corrosão e melhore a disponibilidade usando nossas orientações apoiadas por pesquisas e soluções de controle para a produção de pneus.

Faça o download agora

Chevron DownChevron Down

Adote uma produção de pneus digital e ágil

Veja como os produtores de pneus buscam a produção inteligente para aumentar a eficiência na produção em meio a essas mudanças sem precedentes.  Veja como podemos ajudar você a desenvolver soluções inteligentes e uma flexibilidade expansível com nossas soluções de fabricação de pneus, incluindo a utilização da plataforma FactoryTalk InnovationSuite.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Setores Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Automotivo e pneus Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Produção de pneus Chevron RightChevron Right