Modbus Slave 보기

Modbus Slave 보기를 사용하여 마스터 슬레이브로서 Modbus 통신에 대한 설정을 구성합니다.
Modbus Slave 보기 예제
Modbus Slave 보기 파라미터
파라미터
정의
사용 가능한 선택 사항
Modbus Format
Modbus 전송 형식이 Modbus RTU 또는 Modbus ASCII인지 여부를 결정합니다.
  • 0 = RTU(기본값)
  • 1 = ASCII
Inter-frame Timeout
RTU의 데이터를 수신하는 최대 지연 시간을 지정합니다.
팁: 이 파라미터는 Modbus Format이 Modbus RTU로 설정된 경우에만 사용 가능합니다.
0은 유효한 값이 아닙니다.
최대 값을 확인하려면 표 2표 3을 사용하십시오.
Node Address
슬레이브의 노드 주소를 지정합니다.
1~247 (기본값 = 1)
Diagnostics
컨트롤러 상태가 온라인이면 Diagnostics 대화상자를 열어 Modbus Slave를 사용한 성능 및 에러 관리를 위한 진단 카운터를 확인하십시오.
Diagnostics를 선택하면 Modbus Slave 채널의 진단 정보를 볼 수 있습니다.
Modbus Slave Channel Diagnostics 대화상자 예제
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal