Input Events 창

Input Events 창은 모든 입력 이벤트에 대한 설정 값의 개요를 보여줍니다. 프로젝트가 온라인 상태일 때만 특정 작업을 수행할 수 있습니다.
이 보기는 Device 정의에서 "Data with Events" 연결 유형을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 장치 정의의 내용을 참고하십시오.
중요:
Input Events 창에서는 이벤트를 설정할 수 없습니다. 이 창에 표시된 파라미터는 읽기 전용입니다.
이벤트를 설정하려면 Event Output(이벤트 출력) 태그를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 이벤트 출력 태그 정의를 참조하십시오.
Input Events 보기 예
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal