Input Eventxx 보기
'xx'가 이벤트 정의의 인덱스를 나타내는 Input Eventxx 창은 해당 이벤트에 사용 가능한 설정 옵션을 보여줍니다. 이 창에서 파라미터를 설정할 수 없고, 설정 태그를 사용해야 합니다.
이 창을 사용하여 다음 작업을 검토합니다.
- 입력 이벤트 활성화 여부.
- 입력 이벤트 래치 여부.
- 입력 이벤트에 대한 독립적인 포인트 트리거가 활성화되어 있는지 여부.
- 입력 이벤트의 트리거 조건을 확인하십시오.
- 입력 이벤트에 대한 참여자 및 State Transition 동작을 확인하십시오.
Input Eventxx 보기 예

이벤트 정의
Event Output 태그를 사용하여 설정할 수 있는 이벤트 정의 파라미터는 이벤트 출력 태그 정의를
참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.