이제 한 곳에서 실시간 프로세스, 전력 및 모터 제어 데이터 제공
보이지 않는 문제는 해결할 수 없다는 사실은 누구나 알고 있습니다. 통합 산업 제어 시스템을 사용하면 단일 플랫폼에서 실시간 프로세스 및 전력 제어 데이터를 간편하게 얻을 수 있습니다. 또한 한 곳에서 실시간 생산 및 에너지 통찰력을 확인할 수 있어 공장의 효율성, 생산성 및 수익성을 높일 수 있습니다.
보이지 않는 문제는 해결할 수 없다는 사실은 누구나 알고 있습니다. 통합 산업 제어 시스템을 사용하면 단일 플랫폼에서 실시간 프로세스 및 전력 제어 데이터를 간편하게 얻을 수 있습니다. 또한 한 곳에서 실시간 생산 및 에너지 통찰력을 확인할 수 있어 공장의 효율성, 생산성 및 수익성을 높일 수 있습니다.
생산성 및 비용 절감을 가속하십시오.
통합 제어 시스템은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
전통적으로 공장은 프로세스 컨트롤 관리를 전원 배전 및 모터 컨트롤과 분리하는 독립 제어 시스템으로 설계됩니다.
그러나 이러한 분리는 복잡성, 위험, 비용을 증가시킵니다. 공장 엔지니어는 여러 시스템, 시스템 간 연결 및 인터페이스를 설계하고 유지해야 합니다. 또한 운영 상황을 전체적으로 파악하기가 더 어렵습니다.
로크웰 오토메이션이 도와드리겠습니다. 당사의 산업 제어 시스템은 설계를 간소화하고 실질적인 자본 및 운영 비용을 절감하는 데 도움이 되는 통합 아키텍처를 제공합니다. 통합 시스템은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
웨비나 참여: 3가지 새로운 그린필드 및 공장 확장 아이디어
통합 아키텍처를 통해 생산성을 개선하고 비용을 절감하며 프로젝트 위험을 줄이는 방법을 알아보십시오. 올바른 기술이 도입되면, 단일 플랫폼에서 프로세스와 전력 제어, 예측 분석, AI 툴, 머신 러닝 및 에너지 관리를 연결할 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오!
로크웰 오토메이션의 통합 플랫폼은 그린필드 프로젝트와 기존 공장 운영 모두를 위해 설계되었습니다. 로크웰 오토메이션은 기업을 데이터 기반 프로세스 및 전력 통찰력과 연결함으로써 생산성을 높이는 등 다양한 지원을 제공합니다. 로크웰 오토메이션은 하나의 턴키 계약으로 다음을 지원합니다.
출시 시간 단축. 프로세스 컨트롤, 전원 배전 및 모터 컨트롤 비쥬얼라이제이션이 하나의 HMI로 결합된 단일 사전 구성 플랫폼으로 여러 시스템을 대체합니다.
시스템 관리. 하나의 네트워크, 비쥬얼라이제이션, 아카이빙 및 보고 플랫폼을 사용합니다. 로크웰 오토메이션의 관리형 콘텐츠 라이브러리는 통합 문제, 구식 기술, 규정 준수 위험을 방지합니다.
24시간 내내 프로세스 및 전원 모니터링. 데이터는 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 실행 가능한 진단 정보 및 예측정비 표시기를 사용하여 프로세스, 모터 컨트롤 및 에너지 사용을 모니터링하고 문제를 해결합니다. 실시간 데이터를 통해 어느 위치에서나 네트워크로 연결된 장비의 상태를 확인할 수 있습니다. 에너지 소비를 이해 및 관리하십시오.
시스템 설계자와 제조업체는 로크웰 오토메이션의 커넥티드 전략과 툴의 이점을 누릴 수 있습니다.
계획 단계에서 Integrated Architecture Builder는 제어 시스템의 레이아웃 및 검증을 돕고 가격 책정을 지원합니다. 프로그래밍할 때 컨트롤러 명령어와 범용 HMI 페이스플레이트 코드 라이브러리를 사용하여 위험을 줄이고 가치 실현 시간을 단축할 수 있습니다.
작업자와 엔지니어는 공통 페이스플레이트가 있는 하나의 HMI를 사용하여 상황 인식을 개선함으로써 더욱 빠르고 효과적인 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
프로세스 및 운영 담당자가 작업자 워크스테이션을 이해하기 쉬움
전력 엔지니어는 단일 라인 그래프 보기에서 동일한 공장 장비를 확인 가능
바로 사용할 수 있는 정보
"제 데스크톱에서 수백 개의 모터, 제어 지점, 온도 등 발생하는 모든 것과 발생해서는 안 될 모든 것을 볼 수 있습니다." -엔지니어링 부서 책임자
PlantPAx® 분산제어시스템은 자동화 플랫폼을 사용해 공장의 중요 영역을 완전히 통합합니다. 프로세스, 이산, 전력, 정보 및 안전 제어를 연결하여 공장 전반에서 하나의 인프라로 통합합니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다.
로크웰 오토메이션은 북미 최고의 통합 공장 자동화 솔루션 공급업체입니다. 공장 전체의 장비, 데이터 및 프로세스 통합은 스마트 제조로 가는 관문이며,
스마트 모터 컨트롤 장비는 생산 현장에서 가장 중요하고 데이터가 풍부한 장비 중 하나입니다. 프로세스 컨트롤 시스템과 동일한 산업용 네트워크에 연결하면 데이터를 사용하여 운영, 유지보수 및 에너지 사용을 쉽게 개선할 수 있습니다. 전기 및 모터 컨트롤은 단순히 프로세스 자동화 시스템의 확장일 뿐입니다.
엄격한 NEMA 및 IEC 표준을 준수하는 로크웰 오토메이션의 저압 및 고압 모터 컨트롤 제품은 까다로운 산업 애플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 장치는 기본적으로 Logix 제어 시스템에 통합됩니다. 이러한 최고의 통합 기능은 설계, 통합, 구성을 사용하기 쉬운 단일 소프트웨어 환경으로 통합하여 시간과 비용을 절감합니다. 해당되는 장치는 다음과 같습니다.
통합 플랫폼을 통한 모든 작업 간소화
독립적인 eSCADA 시스템을 통합 보고 플랫폼으로 교체
수정되지 않은 이더넷으로 모든 데이터의 원활한 연결 및 통신
프로세스와 모터 컨트롤 장비 인텔리전스에 대한 실시간 액세스
산업 제어 시스템에 IntelliCENTER® 기술이 포함되어 있으면 거의 모든 곳에서 24시간 내내 모터 컨트롤 센터(MCC)와 스마트 장치에 액세스하고, 모니터링하며, 진단할 수 있습니다. 이것은 시작에 불과하며 다음과 같은 이점도 제공합니다.
생산성 향상. 가동 시간 단축. 모터 컨트롤 센터는 납품 전에 사전 구성되고 검증됩니다.
가동시간 증가. 모터 컨트롤 센터 내부의 Allen-Bradley 장치는 Logix 기반 PlantPAx® 분산제어시스템에 완벽하게 통합됩니다.
로크웰 오토메이션이 설계와 설치를 간소화할 수 있는 또 다른 방법은 모터 컨트롤 장비와 전기 분배 시스템을 조립식 eHouse 구조로 제공하는 것입니다.
이 비용 절감 솔루션은 사전 구성, 네트워크 연결 및 테스트가 완료된 장비를 단일 독립형 방수 컨테이너로 현장에 제공합니다.
구성요소에는 저압 또는 고압 VFD, 배전반 및/또는 모터 컨트롤 센터, HVAC 시스템, 화재 및 가스 시스템, 배터리 시스템이 포함될 수 있습니다. 또한 제조업체에 관계없이 모든 구성요소를 통합할 수 있습니다. eHouse는 프로세스와 전기 시스템 간의 손쉬운 통합을 제공하고 공장 직원이 중요한 변전소 정보에 쉽게 액세스할 수 있도록 해줍니다.
제조업체는 통합 시스템을 통해 수많은 이점을 얻을 수 있습니다. 하나의 플랫폼에서 프로세스, 전원, 모터 컨트롤을 연결할 수 있습니다. 또한 실시간 운영 데이터, 예측 분석, AI 툴, 에너지 관리 등을 통해 공장의 효율성과 수익성을 높일 수 있습니다.
시작하시겠습니까? 귀사의 자동화 여정을 로크웰 오토메이션이 어떻게 도와드릴 수 있는지 알려 주십시오.
추천
다른 사람들도 본 내용
활동 기반