Loading
Novidades | Manufatura inteligente
Recent ActivityRecent Activity

As vantagens dos dispositivos de segurança inteligentes nas indústrias

Dois novos produtos da Rockwell Automation visam maior controle do maquinário nas linhas de produção.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Faça download da revista em PDF
As vantagens dos dispositivos de segurança inteligentes nas indústrias hero image

O novo laser scanner de segurança SafeZone 3 e a cortina de luz GuardShield 450L da Allen-Bradley, ambos com CIP Safety em Ethernet/IP, oferecem ao usuário acesso a dados essenciais que permitirão interpretar o status ou o desempenho da máquina ou da linha de produção. Esses dispositivos permitem aumentar o tempo de produtividade e a sustentabilidade do equipamento, aprimorar a flexibilidade, aumentar a segurança e, ao mesmo tempo, reduzir o custo total de propriedade.

As informações de diagnóstico do laser scanner de segurança e da cortina de luz fornecem dados valiosos, como onde ocorrem falhas relacionadas à segurança ou se os trabalhadores estão seguindo os procedimentos operacionais padrões.

Esses novos sistemas não apenas mantêm a segurança de pessoas e processos, mas também aumentam consideravelmente a produtividade. Ao contrário dos dispositivos tradicionais, os dispositivos de segurança inteligentes “oferecem maior visibilidade das operações e ajudam os usuários a compreender os estados dos processos, as condições ambientais e outros fatores que afetam a segurança e a produtividade”.

O novo laser scanner de segurança SafeZone 3 com CIP Safety possibilita a detecção de áreas dentro de uma célula de trabalho. O CIP Safety permite que os usuários operem simultaneamente várias zonas de segurança. Além disso, ele amplia a faixa de alcance do scanner e oferece dados de diagnóstico essenciais por meio de uma única conexão de EtherNet/IP.

Por exemplo, ele notifica os trabalhadores se eles estiverem se aproximando de uma ameaça para evitar que a máquina diminua a velocidade ou pare, ou alerta sobre falhas comuns, como poeira nas lentes do scanner.

Por outro lado, a cortina de luz GuardShield 450L com CIP Safety em Ethernet/IP evita que a equipe sofra acidentes relacionados a movimentos perigosos das máquinas. Oferece aos usuários mais acesso aos dados de diagnóstico para melhorar a produtividade e a flexibilidade. Por exemplo, você pode entender melhor a causa de um evento de tempo de inatividade ou pode identificar possíveis problemas de qualidade do produto.

O CIP Safety é uma extensão do Common Industrial Protocol (CIP), o protocolo da camada de aplicação EtherNet/IP. Os produtos inteligentes que usam CIP Safety com tecnologias como GuardLink ajudam a melhorar a segurança e a produtividade e a simplificar o cabeamento. Eles também oferecem integração premium com um sistema de controle Compact GuardLogix SIL 3 da Allen-Bradley usando a aplicação Studio 5000 Logix Designer.

Topics: Automation Today LA Engenharia digital Industrial Analytics Fabricantes de máquinas e equipamentos Soluções de segurança Produção inteligente Hardware
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left As vantagens dos dispositivos de segurança inteligentes nas indústrias Chevron RightChevron Right