Loading
Artigo | Tech Tips

Vantagens de ter um software de gerenciamento de bateladas atualizado

Mais flexibilidade e tempo de atividade são algumas das vantagens de se ter um software de gerenciamento de bateladas atualizado.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Faça download da revista em PDF
Trabalhadores processando alimentos

À medida que os consumidores encomendam cada vez mais produtos no mercado, os fabricantes devem pensar em cumprir seus objetivos, reduzindo riscos e controlando custos.

Oferecer variedade é o segredo para os negócios de hoje. Basta olhar para os corredores do supermercado e para toda a variedade de produtos disponíveis. A concorrência e o mercado forçam os fabricantes de todos os setores a expandir o portfólio de produtos.

Para isso, além de criatividade e inovação, é necessário tecnologia. Os fabricantes com processos em lote ou híbridos enfrentam a necessidade de aumentar a flexibilidade enquanto controlam os custos e mitigam os riscos, explicou Jamey Geer, gerente de produtos do FactoryTalk Batch da Rockwell Automation.

Por décadas, os fabricantes confiaram no software de batelada para gerenciar áreas de produção automatizadas, o que fornece alguma flexibilidade. Mas o ambiente atual exige cada vez mais flexibilidade, sem interromper a produção para fazer alterações.

Os fabricantes com sistemas obsoletos têm o desafio de interromper ou desacelerar o servidor de batelada para adicionar novos equipamentos ou fazer mudanças gerais no processo, o que pode levar a gargalos e impactos na coleta de dados e registros.

“Os desafios dinâmicos da indústria exigem uma ferramenta que forneça o maior valor ao cliente em seus objetivos de produção, capaz de padronizar seus processos, mas com flexibilidade para fazer ajustes, dar rastreabilidade à produção com a portabilidade de que o usuário precisa, e com a possibilidade de se conectar a seus sistemas de gestão e analisar suas informações para tomar decisões ágeis”, explicou Edgar Rojas, líder de desenvolvimento de negócios de processos “PlantPAx” no México da Rockwell Automation.

Enquanto isso, nos sistemas modernos de hoje, a quantidade de dados disponíveis é tão grande que é cada vez mais importante apresentar essas informações a um operador no momento certo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso evitar confundi-los com dados irrelevantes ou inúteis para a tomada de decisão, pois eles podem causar atrasos.

Benefícios da modernização

A nova versão do software FactoryTalk Batch pode ser a solução para os fabricantes terem a agilidade necessária para atender à demanda do mercado.

Para Geer, existem três maneiras pelas quais as versões mais recentes do software FT Batch podem ajudar:

A primeira é o aumento do tempo de atividade, que pode ser especialmente útil para a indústria de biotecnologia ou farmacêutica, a fim de fazer atualizações sem interromper processos.

Há também a simplificação do gerenciamento de receitas, que pode ser adaptado aos fabricantes de medicamentos, detergentes, biscoitos ou cerveja, e facilitar a variação de um produto. Além disso, a interface de operação moderna e intuitiva permite que os operadores permaneçam conectados por meio de seus dispositivos móveis.

Mas essas não são todas as vantagens. Uma atualização do software de batelada (Batch) também ajudará a dar o próximo passo no caminho para a transformação digital. Pode ser voltado para tecnologia sustentável que ajuda a reduzir os custos de manutenção. Além de integrá-lo aos sistemas ERP e MES no ambiente de manufatura. Da mesma forma, você reduzirá o tempo não produtivo devido à manutenção e erros humanos na entrada das fórmulas.

Um software atualizado, como o FactoryTalk® Batch da Rockwell Automation, permitirá que os produtores acompanhem a demanda do consumidor, bem como reduzam os prazos de entrega e a introdução de novos produtos e receitas com flexibilidade e agilidade.

Topics: Automation Today LA Software
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Vantagens de ter um software de gerenciamento de bateladas atualizado Chevron RightChevron Right