Loading
Destaques | PlantPAx

PlantPAx 5.0: características técnicas e as vantagens que ele representa

O sistema digital de controle distribuído (SDCD) da Rockwell Automation está constantemente inovando para ajudar as empresas a se tornarem ainda mais eficientes e reduzir custos.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Faça download da revista em PDF
PlantPAx 5.0: características técnicas e as vantagens que ele representa hero image

O sistema PlantPAx® ajuda nossos clientes a tomar melhores decisões em tempo real com base no controle de processo de sua fábrica, bem como se adaptar às atuais demandas e especificações do mercado. A versão 5.0 pretende ser uma parte integrante da estratégia de transformação digital, oferecendo recursos técnicos mais valiosos do que nunca para todo o sistema. Isso pode gerar um resultado final impactante na indústria, além de ser um componente fundamental, já que todas as suas operações de automação podem ser integradas à Empresa Conectada.

Por um lado, existe a função de alarmes integrados e a vantagem de não precisar configurá-los no servidor HMI, visto que todos os alarmes estão disponíveis e prontos para serem utilizados por padrão nas novas instruções integradas no controlador. Portanto, quando um engenheiro desenvolve uma aplicação, ele só precisa habilitar os alarmes necessários no bloco para as operações do sistema.

Além disso, ao operar sequências na fábrica com a versão 5.0, a propriedade nativa e a funcionalidade de arbitragem facilitam o gerenciamento e a operação dos grupos de equipamentos. Um valor agregado é que ela permite administrar melhor os equipamentos compartilhados.

Foram incorporados os diagramas SAMA embutidos nos blocos de configuração, os quais são utilizados para visualizar rapidamente as estratégias de controle, os escalonamentos, os status e as permissões de alguns equipamentos. Esses diagramas são uma ferramenta fundamental para a equipe de manutenção ou engenharia, pois os ajudam a compreender o fluxo de sinais dentro das instruções do PlantPAx.

Outra vantagem do PlantPAx 5.0 é o diagnóstico automático de hardware, em que não é mais necessário gastar tempo do controlador e memória configurando alarmes de hardware para detectar falhas do controlador, falhas de conexão, cabos rompidos, curtos-circuitos e condições de superaquecimento de motores, entre outros. Agora, todas as configurações de alarme para novo hardware estão a apenas um clique de distância.

Além disso, com o recurso de integração de equipamentos HART, o fluxo de trabalho e a incorporação desses dispositivos foram aprimorados no novo controlador de processo PlantPAx.

O modelo de tarefa é outro recurso inovador. Ele reduz o esforço de configuração do projeto pré-configurando o modelo de tarefas, gerenciando a velocidade de execução de cada estratégia de controle e, por padrão, obedecendo à metodologia PlantPAx.

As novas ferramentas na versão PlantPAx 5.0 fornecem a contagem de cada uma das instruções de controle de processo programadas que são configuradas em cada tarefa, bem como a contagem total desses tipos de instruções dentro do projeto do controlador.

Outro valor que este novo recurso oferece é que ele fornece um meio de comparar a configuração real com a configuração de projeto estabelecida, a partir da ferramenta de estimativa de sistema. Ao fazer isso, você ajuda a garantir a conformidade com a metodologia PlantPAx. Para saber mais, acesse: rok.auto/plantpax.

Topics: Automation Today LA Software
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left PlantPAx 5.0: características técnicas do sistema e as vantagens que ele representa Chevron RightChevron Right