Loading
Recursos

Recomendações de dispositivo de bloqueio/sinalização em conformidade

Dos líderes globais em soluções de segurança planejadas
Um trabalhador da instalação vestindo uma camiseta azul e um colete de segurança amarelo analisa as recomendações do dispositivo de bloqueio/sinalização em uma tag com listras vermelhas e brancas na diagonal, estampada com um ponto de exclamação em um triângulo vermelho no meio, abaixo de um retângulo preto coberto por um objeto oval vermelho e branco suspenso na maçaneta da porta do gabinete
Soluções de segurança
  • Serviços do programa de bloqueio/sinalização
  • Procedimentos
  • Auditoria
  • Treinamento
  • Política
  • Recomendações de dispositivos
  • Software ScanESC

Como líder global em serviços de bloqueio/sinalização, a Rockwell Automation testa continuamente novos dispositivos de bloqueio para confirmar se eles funcionam e são fáceis de usar. Todo programa de bloqueio/sinalização concluído pela Rockwell Automation inclui uma lista de bloqueios, dispositivos e estações de dispositivos de bloqueio recomendados.

As recomendações de dispositivo são a etapa final no desenvolvimento de um programa de bloqueio/sinalização. Ao comprar as travas, etiquetas e dispositivos corretos, você se beneficiará por meio de eficiência aprimorada do processo de bloqueio/sinalização. Também ajuda os funcionários a se sentirem confiantes de que aplicaram a bloqueio/sinalização ao equipamento para que ele permaneça travado com segurança.

Nossos especialistas se mantêm informados sobre novos lançamentos de produtos. Ao usar os insights de seu dispositivo e suas políticas de bloqueio/sinalização personalizadas, eles fornecerão as melhores recomendações sobre os dispositivos mais recentes e apropriados para suas necessidades.

Soluções de armazenamento de dispositivos de bloqueio/sinalização

Onde manter as travas e os dispositivos

Para que um programa de bloqueio/sinalização seja eficaz, vários componentes fundamentais devem ser estabelecidos. Um deles é ter o hardware necessário para as atividades de manutenção. As travas e os dispositivos são os instrumentos para realizar o bloqueio, portanto, a acessibilidade geral dessas ferramentas é crítica. Determinar a melhor disposição desses dispositivos é a diferença entre um programa de bloqueio/sinalização eficiente e um ineficiente.

Em geral, isso determinará se os funcionários usarão ou não o bloqueio quando necessário e, no caso da última opção, há a possibilidade de quase acidentes desnecessários, lesões ou fatalidades. Então, onde é o lugar mais ideal para guardar os dispositivos de bloqueio?

A principal recomendação ao decidir onde colocar os gabinetes de armazenamento do dispositivo de bloqueio é mantê-los acessíveis. Muitos trabalhadores reclamaram que se demorarem mais do que alguns minutos para achar um bloqueio e uma simples tag, eles preferem pular a etapa inteira e trabalhar no equipamento sem o bloqueio adequado.

Felizmente, manter o hardware de bloqueio ao alcance é uma solução possível.

Quando chegar a hora, os funcionários autorizados poderão notificar rapidamente os operadores e outros funcionários sobre o bloqueio que está sendo executado e, ao mesmo tempo, adquirir os bloqueios e dispositivos adequados após revisar o procedimento de bloqueio. Quanto menor for a distância que os funcionários precisarem percorrer da máquina até o armazenamento do dispositivo de bloqueio, maior será a probabilidade de eles, de fato, bloquearem a máquina.

Dependendo do layout da instalação, a colocação adequada dos gabinetes de armazenamento para máxima eficiência pode variar. Algumas instalações têm um edifício principal, com um grande espaço aberto, onde funcionam todas as linhas de produção. Outras instalações são compartimentadas, com cada linha de produção separada uma da outra. E há outras instalações ainda mais complicadas, com layouts semelhantes a labirintos. 

Aqui estão algumas opções recomendadas para cada situação:

Para edifícios onde todos os equipamentos de produção estão em um local

Para pequenas instalações, um único local de armazenamento centralizado pode ser ideal, como um pilar central no edifício. Para instalações maiores, pode ser necessário colocar um local de armazenamento para cada área de produção, por exemplo, um local para a “Área de embalagem”, um para a “Área de mistura”, etc. Se o layout tiver várias linhas de produção longas, talvez seja melhor ter uma estação para cada linha. Outras vezes, pode ser mais fácil ter uma estação no meio de cada parede. Deste modo, não importa em qual equipamento o funcionário estiver trabalhando, os dispositivos estarão próximos.

Para edifícios divididos em muitos setores e salas, conectados por um corredor principal

Se cada setor da instalação for conectado por corredores principais, um local ideal seria nesses corredores principais. Outra opção seria suspender os gabinetes na entrada de cada sala. Ao manter uma disposição consistente, os funcionários terão mais facilidade para localizar os dispositivos de uma área para outra.

Para instalações sem estrutura padronizada ou corredor principal

Para layouts como este, pode ser mais complicado manter uma disposição consistente das caixas de armazenamento, mas não é impossível. Tente dividir o edifício em seções de dimensões razoáveis para um ponto de partida. Depois, encontre um ponto centralizado em cada área que esteja aberta e não esteja lotada de equipamentos e máquinas. Isso garantirá que as estações de bloqueio sejam fáceis de localizar e acessíveis. Tente manter o espaçamento igual entre as estações.

Para equipamentos de telhado, como unidades de manuseio de ar e exaustores

Uma opção seria colocar uma estação de bloqueio na entrada principal do teto. Como os trabalhadores usarão a entrada principal para acessar o equipamento, o ideal é dar a eles acesso a travas e dispositivos ao mesmo tempo. O armazenamento ao ar livre geralmente não é recomendado devido às condições climáticas, mas para climas mais quentes, pode ser uma opção.

Para instalações variáveis em todas as aplicações

Contanto que a empresa esteja disposta a fornecer dispositivos para todos os funcionários autorizados, ela pode disponibilizar a todos os indivíduos autorizados um kit de dispositivos pessoais para ser transportado durante a realização do serviço de manutenção da máquina.

Precisa de assistência em trava/etiqueta?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação

Peça que um especialista em bloqueio/sinalização fale com você

Recomendado para você

Segurança e gestão de risco na Internet das coisas industrial
Main Image
Relatório técnico
Segurança e gestão de risco na Internet das coisas industrial

Este eBook lança uma nova luz sobre o valor da segurança para os negócios. Ele mostra uma associação clara entre a adoção de melhores práticas de segurança e gestão de risco e os benefícios operacionais.

Faça o download agora
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Rec... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Soluções de segurança Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Serviços de programa de bloqueio/sinalização Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Recomendações de dispositivo de bloqueio/sinalização Chevron RightChevron Right