Loading

Produtividade

A automação e as informações integradas são o futuro da produtividade
Produtividade hero image
The Connected Enterprise
  • Inteligência operacional
  • Produtividade
  • Gestão de risco
  • Recursos

A convergência TI/TO ajuda as empresas a medir e administrar a produtividade de novas maneiras. Os dados disponíveis da IoT na produção, por exemplo, aprimoram a tomada de decisões e o desempenho das máquinas. A automação e as informações integradas permitem mais inovações que ampliam a produtividade, incluindo equipamentos que se reconhecem e robôs colaborativos.


Qual é sua estratégia de modernização?

Incorpore novas tecnologias e transforme a produtividade em uma meta de longo prazo

Uma estratégia de modernização vai além de atualizações de equipamentos ou convergência TI/TO. Ela desenvolve um roteiro que abrange todos os aspectos de sua operação. Ela também prepara para os inevitáveis avanços da tecnologia e a evolução dos negócios.

Considere algumas formas como as empresas abordam a modernização para aumentar a produtividade:

  • As montadoras de automóveis utilizam sistemas de dados automatizados para ampliar a Eficiência Geral do Equipamento (OEE) e a produtividade em 50%
  • As empresas de alimentos e bebidas usam a abordagem de infraestrutura como serviço para reduzir o tempo de localização de falhas em 90%
  • As empresas de petróleo e gás usam análises preditivas em tempo real para identificar possíveis falhas e minimizar o tempo de parada não programada
  • As empresas farmacêuticas aprimoram consistência de processos para ajudar a aumentar a produção em 65%

Nós também modernizamos nossas operações de produção como parte da nossa própria jornada rumo à Connected Enterprise, e integramos automação e informações em um sistema conectado. Usamos o mais moderno software de EMI e de sistema de execução de manufatura para centralizar as informações de centenas de aplicativos. Nossa produtividade aumentou desde a implantação do novo sistema.

A produção inteligente abraça a tecnologia moderna
Main Image
Folheto
A produção inteligente abraça a tecnologia moderna

Veja em nosso eBook como alcançar a produção inteligente com a tecnologia moderna.

Faça o download agora

Estudos de caso

A convergência TI/TO em ação

O que acontece quando as organizações superam a lacuna entre o chão de fábrica e os sistemas da empresa? Elas compreendem melhor os negócios, reduzem o tempo de parada não programada e alcançam níveis de produtividade que antes eram impossíveis. Empresas inovadoras já demonstram que isso é possível. Veja como.

Vendedor online de bem-estar iHerb dobra sua produtividade
Main Image
Estudo de caso
Vendedor online de bem-estar iHerb dobra sua produtividade

O vendedor online iHerb expandiu seu inventário e operações de preenchimento de ordem implementando um sistema de retirar sob encomenda para automatizar e acelerar os processos intensos em mão-de-obra.

Ler agora
A Mallinckrodt Pharmaceuticals atualiza o sistema de controle
Main Image
A Mallinckrodt Pharmaceuticals atualiza o sistema de controle

A Mallinckrodt Pharmaceuticals atualizou seus CLPs em obsolescência para um sistema de automação de processos PlantPAx para habilitar o controle e a informação multidisciplinares em toda a fábrica.

Ler agora

Controle e automação industrial
Main Image
Recursos
Controle e automação industrial

Perceba o valor ao implementar uma arquitetura de alto desempenho.

Explore nossos recursos

Sistemas de automação integrada

Conecte o chão de fábrica com tecnologias expansíveis e duradouras

A convergência TI/TO supera a lacuna não apenas entre o chão de fábrica e os sistemas de negócios, mas também entre dispositivos individuais. Por esse motivo, sistemas de controle e automação são construídos com dispositivos perfeitamente integrados em vez de um conjunto de produtos individuais.

As tecnologias projetadas para ajudar a construir sistemas de automação industrial integrados e eficientes incluem:

  • Sistemas de controle integrados combinam informações em tempo real e diversas áreas de controle em um única arquitetura para aumentar a produtividade
  • Dispositivos de controle inteligente de motor fornecem acesso às informações que permitem decisões melhores e aumentam o desempenho do sistema
  • Dispositivos inteligentes fornecem os dados brutos para uma Connected Enterprise para otimizar as operações

Uma arquitetura de rede única e segura

A rede certa para uma Connected Enterprise produtiva

Um fluxo de informações perfeito só pode acontecer com uma arquitetura de rede segura e confiável. As organizações que implantam uma única arquitetura de rede em Ethernet e IP padrão levam os dados corretos até o trabalhador, local e hora corretos. Essa abordagem pode impulsionar a produtividade no chão de fábrica e em toda a empresa.

Para planejar a convergência TI/TO, é importante entender as complexidades envolvidas. Em colaboração com nossos parceiros de aliança estratégica, podemos ajudar você a navegar por esse processo. Com a Cisco, podemos ajudar a convergir e simplificar a sua arquitetura de rede, aproximar lacunas culturais e técnicas e treinar trabalhadores. Com a Panduit, oferecemos orientação e soluções pré-configuradas capazes de ajudar a reduzir o risco, aumentar o desempenho operacional e a confiabilidade, e simplificar as implementações de rede.

Redes industriais
Main Image
Recursos
Redes industriais

Para serem totalmente voltadas às informações, as fábricas precisam de uma base sólida consistindo em uma arquitetura de rede industrial.

Explore nossos recursos
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left The Connected Enterprise Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Produtividade Chevron RightChevron Right