개요
FactoryTalk® Batch를 사용하면 공정 전반에 단일 제어 및 정보 시스템을 적용하여 용량과 제품 품질을 개선할 수 있습니다. 에너지와 원자재 절약 효과 및 공정 축소 효과도 수반합니다. 유연한 생산 능력과 표준화된 전사적 오퍼레이션 절차를 지원하는 동시에 제품 및 프로세스 개발을 가속화함으로써 최신 배치(Batch) 제어 전략을 개발할 수 있습니다.
그 결과 장비의 활용도를 높이고 제품 품질을 개선하며 실행 가능한 데이터에 대한 가시성 확보 및 액세스에 더 적합하므로 비용을 절감할 수 있습니다.
최신 릴리스
버전 14.00
새로운 런타임 영역 모델 업데이트
- FactoryTalk Batch 버전 14.00은 실행 중에 영역 모델 변경 사항을 설치용 서버에 설치를 동시에 수행합니다.
- 이 기능을 사용하면 FactoryTalk Batch 시스템을 더욱 유연하고 변화하는 요구 사항에 쉽게 적응할 수 있는 동시에 시스템 가동 시간과 전체 생산성 향상 효과가 있습니다.
- 기존 설계 툴을 사용하여 영역 모델을 편집한 다음 확인하고 FactoryTalk Batch 서버의 런타임 영역 모델에 명확히 설치해야 합니다.
새로운 레시피 공식
- 레시피 관리의 복잡성을 줄이고 계절이나 환경 변화에 따른 제품 변형을 예측에 적용하기 더 유연한 레시피 공식을 선택적으로 생성하는 기능
- 레시피 공식은 레시피 입력 파라미터를 변경하여 다양한 제품에 적용할 수 있는 공통 레시피를 구축합니다.
- 레시피 공식을 구축하고 저장한 다음 배치(Batch) 목록에 배치(Batch)를 추가할 때 저장된 공식 목록에서 선택할 수 있습니다.
향상된 FactoryTalk Linx 채택
- FactoryTalk Batch 14.00은 현재 PhaseManager™ 및 SequenceManager™용 데이터 서버로 FactoryTalk Linx를 지원합니다.
- RSLinx® Classic 대신 FactoryTalk Linx를 사용하면 더 빠르고 안전하게 안정적으로 컨트롤러와 통신할 수 있습니다.
개선된 감사 메시지
- 감사 기능을 활성화하면 배치(Batch) 감사 메시지를 FactoryTalk AssetCentre 및 FactoryTalk Diagnostic의 로컬 로그로 개별적으로 또는 동시에 라우팅할 수 있습니다.
- 배치(Batch) 감사 메시지는 엔지니어 감사(로컬 로그용) 및 보안 감사(FactoryTalk AssetCentre용)의 두 가지 형식으로 생성됩니다.
업데이트된 전사적 통합 API
- FactoryTalk Batch 버전 14.00은 최초로 새로운 FactoryTalk Batch Enterprise Integration API 애드온 설치 프로그램을 탑재한 릴리스입니다.
- 이 API는 FactoryTalk® Batch View™ 웹 서버 위에 구축되어 PharmaSuite® MES와 같은 웹 기반 전사적 시스템을 FactoryTalk Batch로 쉽게 통합할 수 있는 최신 API를 제공합니다
향상된 최신 런타임 사용자 인터페이스
- FactoryTalk Batch View 버전 2.00이 FactoryTalk Batch 버전 14.00 릴리스에 통합되었습니다
- 이 최신 브라우저 기반 사용자 인터페이스는 중재, 바인딩, 파라미터 표현식, 레시피 주석 및 재료 기반 레시피에 대한 지원이 추가되는 등 레거시 Batch View 기능을 지원하도록 업데이트되었습니다.
- 프롬프트 그룹화, 보안 정책 세분화 및 현지화에 대한 개선 사항도 포함됩니다.
- 또한 FactoryTalk Batch v14.00의 새로운 런타임 영역 모델 업데이트 및 레시피 공식 기능을 지원합니다.
향상된 임베디드 배치(Batch) 제어
- FactoryTalk Batch View HMI 컨트롤도 FactoryTalk Batch v14.00 릴리스에 통합되었습니다.
- 이러한 최신 컨트롤은 FactoryTalk Batch View 웹 서버상에 구축되며 FactoryTalk View SE 런타임 클라이언트에 배치(Batch) 컨트롤을 내장하도록 설계되었습니다.
- 이 새 버전은 추가 속성, 메서드 및 이벤트를 구현하여 기존 Batch ActiveX 컨트롤 고객의 마이그레이션을 용이하게 하여 사용자 컨트롤 간 긴밀한 통합을 제공하고 스크립팅 기능을 크게 개선합니다.
- 또한 SFC/PFC를 FactoryTalk View SE 런타임 클라이언트에 직접 포함할 수 있는 추가 컨트롤도 포함합니다.
- 마지막으로, FactoryTalk Batch View HMI 컨트롤 기능은 현재 FactoryTalk View SE 런타임 클라이언트에서 현지화 설정을 그대로 유지합니다.
제품 라이프사이클 상태
- FactoryTalk® eProcedure® 클라이언트, 레거시 FactoryTalk Batch View 클라이언트 및 레거시 FactoryTalk Batch ActiveX 컨트롤은 이 릴리스를 통해 제품 라이프사이클의 End of Life 단계에 진입했습니다.
- 생산 시스템에 이러한 제품을 채택한 경우 최신 FactoryTalk Batch View 및 FactoryTalk Batch View HMI 컨트롤로 전환하는 것이 좋습니다
버전 13.02
SequenceManager™ 소프트웨어로 통합
- 컨트롤러 또는 서버 수준에서 배치(Batch) 순서를 지정할 수 있습니다
- 기계 제조업체가 최소한의 검증과 시운전으로 최종 사용자가 배치(Batch) 처리 작업에 통합할 수 있는 완전히 테스트된 스키드를 개발 및 제공합니다
- 소규모 컨트롤러 기반 배치(Batch) 시스템을 보유한 제조업체가 더 큰 규모의 서버 기반 배치(Batch) 시스템으로 확장할 때 필요한 재작업 최소화
FactoryTalk Batch View와 통합하여 이동성 및 HMI 경험 개선
- 그래픽은 iPhone 및 Android와 같은 모든 모바일 장비에 적용할 수 있습니다
- 배치(Batch)에 대한 HMI 시각화 인터페이스로 기존 FactoryTalk Batch 워크스테이션에서 활용 가능
- 작업 흐름을 직관적으로 생성, 절차 축소, 협업 기능 향상
- 공장 내 어디서나 실시간 정보에 액세스하고 프로세스와 상호 작용하며 승인을 확정합니다
향상된 관리 툴
- 최신 인터페이스는 정보에 액세스하는 데 필요한 클릭 수를 줄이는 데 유용합니다
- 분석 능력을 지속적으로 개선하도록 데이터를 제공하는 동시에 데이터 무결성을 보호하여 규제 및 품질 관리 리포트에 활용할 수 있습니다
이점
자료
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| 구독과 소프트웨어 업데이트로 성공 지원 | 브로슈어 | GMSG-SP013 | |
| 자동화 소프트웨어 액세스 편의성 향상 | 브로슈어 | FTALK-BR011 | |
| FactoryTalk Batch 활용 매뉴얼 | 매뉴얼 | BATCH-GR011 | |
| FactoryTalk Batch 제품 프로필 | 브로슈어 | PROCES-PP017 | |
| FactoryTalk Batch 구성요소 | 설치 및 업그레이드 매뉴얼 | BATCH-IN002 | |
| FactoryTalk Batch View 2.0 매뉴얼 | 퀵 스타트 가이드 | FTBVS-QS001 | |
| FactoryTalk Batch View HMI 컨트롤 매뉴얼 | 퀵 스타트 가이드 | BATCH-QS001 |
OperationSuite로 성능 향상
시스템 또는 프로세스를 개선하기 위해 작용할 수 있는 상황별 역할 기반 정보를 제공하도록 설계되었습니다.
OperationSuite에서 다른 제품 살펴보기
소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?
추천