화석 연료 고갈, 지정학적 불안정, 글로벌 공급망 차질로 인해 전 세계적으로 에너지 비용이 계속 상승함에 따라 제조업체들은 에너지 효율성을 높이고, 간접비를 줄이고, 총 운영 비용을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 에너지 사용에 대한 인식 개선은 모든 전략적 에너지 관리 프로그램의 기초가 됩니다.
에너지에 대한 새로운 관심을 불러일으키는 프레셔 포인트
에너지 수요
디지털화 & 전기화
에너지 효율성
에너지 비용
기후 변화, 넷제로 약속
규정
전 세계적으로 에너지 비용이 계속 상승함에 따라 기업이 에너지를 언제, 어디서, 어떻게 사용하는지 파악하여 필요한 에너지 절약 노력의 범위를 설정하고 주요 지표를 정의하도록 도와줍니다.
FactoryTalk® Energy Manager
상황별 분석으로 에너지 사용량 파악 및 최적화. 에너지 성능 모니터링, 분석 및 최적화.
공장, 프로세스, 라인 및 기계 수준에서 기본 프로세스의 에너지 모델을 기반으로 에너지 및 생산 정보를 제공하는 IT/OT 융합 플랫폼 기반 에너지 모니터링 애플리케이션인 FactoryTalk® Energy Manager™를 소개합니다. 제조업체는 시설에서 에너지를 언제, 어디서, 어떻게 사용하는지 파악하여 에너지 절약 노력 범위를 설정하고 주요 지표를 정의할 수 있습니다.
에너지 데이터 집계 및 맥락화
에너지 성능 모니터링, 분석 및 비교
사전 구축된 실시간 에너지 성능 대시보드
보고 및 알림 관리

에너지 소비를 기반으로 정보에 입각한 의사 결정
산업용 DataOps 플랫폼을 기반으로 구축
FactoryTalk Energy Manager는 FactoryTalk® DataMosaix™를 기반으로 구축됩니다. 여러 사이트에 걸친 전사적 액세스를 위해 개발된 FactoryTalk DataMosaix는 관련된 상황별 데이터에 대한 액세스를 제공합니다. 도메인 전문가와 분석가의 데이터 사용을 가속하기 위해 유연하고 확장 가능한 도구를 제공하는 산업용 DataOps 솔루션입니다.
애플리케이션 이점
생산 최적화
개선 및 최적화 대상 영역을 강조하는 명확한 대시보드
소비 감소
사용자가 에너지 절감 기회를 파악할 수 있도록 유틸리티별 정보 트렌드 제공
목표 달성
표준 IT/OT 플랫폼을 통한 투자 수익(ROI) 증가 및 디지털 트랜스포메이션 가속
에너지 관리를 통한 기업 비용 절감 효과 극대화
모든 단계에서 가시성 향상
사이트, 구역, 라인, 장비에 관한 보고서 제공
보고서 예제
- 총 에너지 사용량, 소비 트렌드
- 일별 공장 사용량 세부 정보, 구역별 및 에너지 유형별 합계 및 평균
- 주간 비교, 구역 및 시간 선택 가능

대시보드 예제
- 물, 공기, 가스, 증기, 전기(WAGES) 트렌드
- 소비량, 강도 및 생산 데이터
- 공장 모델(사이트, 구역, 라인, 장비)에 기반한 트렌드
- 맞춤 주기

협업 및 지원
지속 가능성 목표 달성을 지원하는 서비스
프로파일링 및 분석
- 에너지 기회 분석, 비즈니스 사례
- 에너지 관리 인프라 및 데이터 검토
계획
- 에너지 관리 요구사항 및 솔루션 설계
- 에너지 최적화 전환 계획 및 예산
- 에너지 관리 프로그램 구조화 및 프로그램 관리
구현
- 가치 증명 시범 운영
- 다중 사이트 구현 확장
- 사용자 채택 및 변경 관리
- 관리형 서비스 및 아웃소싱
에너지 모니터링 애플리케이션이 중요한 이유
로크웰 오토메이션의 전략은 환경, 사회, 기업 지배구조(ESG) 표준을 기반으로 하며, 지속 가능한 고객, 지속 가능한 기업, 지속 가능한 지역사회라는 세 가지 성과를 달성하는 데 초점을 맞춥니다. 에너지 관리 시스템은 광범위한 전기화 및 탈탄소화로의 전환에 필수적인 요소입니다. Factory Talk Energy Manager 산업용 솔루션은 고객이 다양한 데이터 소스의 데이터(에너지, 물, 생산 데이터)를 연결하도록 지원하고, 소비, 수요, 강도, 비용, 배출량을 모니터링하고 분석하는 기능을 제공합니다. 이 시스템은 자산을 비교하고, 절감액과 기저부하에 관한 통찰력을 확보하고 주요 KPI에 관한 예측 정보를 제공하도록 도와줍니다. 또한 고객은 생산 데이터를 이용해 에너지 데이터를 맥락화하고, 지능형 에너지 평가를 수행하고, 데이터 또는 자산의 상관관계를 바탕으로 비효율성이나 이상 징후를 파악할 수 있습니다.