Generic ASCII Transmit 보기
Generic ASCII Transmit 보기를 사용하여 시리얼 모듈을 통해 ASCII 데이터를 전송하기 위한 파라미터를 설정합니다.
Generic ASCII Transmit 보기 예

파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Swap Mode | 시리얼 포트로 전송되는 데이터의 배열 방식을 결정합니다. 스왑은 모듈이 출력 데이터를 전송하기 전에 수행됩니다. |
팁:
A, B, C, D는 수신/전송 데이터에 인접한 4개의 바이트를 나타냅니다.
|
Termination Mode | 데이터에서 Termination Delimiter의 사용을 결정합니다. |
팁:
End Delimiter는 태그 OxASCII.TxDataLength가 0으로 설정된 경우에만 적용됩니다. Ox.ASCII.TxDataLength가 0보다 큰 경우, Termination Mode는 Ignore End Delimiter입니다.
|
Termination Delimiter 1 | 채널의 첫 번째 Termination Delimiter를 지정합니다. Termination Delimiter는 데이터의 끝을 알리는 데 사용됩니다. |
|
Termination Delimiter 2 | 채널의 두 번째 Termination Delimiter를 지정합니다. |
$를 입력하면 Termination Delimiter 2가 사용되지 않는다는 의미입니다. |
Diagnostics | 컨트롤러 상태가 온라인이면 Diagnostics 대화상자를 열어 Generic ASCII 통신을 사용한 성능 및 에러 관리를 위한 진단 카운터를 확인하십시오. | – |
Generic ASCII Transmit/Receive 채널의 진단 정보를 보려면 Diagnostics를 선택하십시오.
Generic ASCII Transmit/Receive 채널 진단

의견을 작성 부탁드립니다.