진단 어셈블리
- 진단 IO-Link 마스터 어셈블리 A
- Instance ID = 0x801B (32795)
- Size = 232 bytes
각 멤버를 추가하려면 아래 표의 정보를 참조하십시오.진단 어셈블리 인스턴스 32795이름데이터 유형바이트 크기RunModeBOOL1InfoBit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBit_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBit_Pad0BOOL2DiagBit_Pad1BOOLDiagBit_Pad2BOOLDiagBit_Pad3BOOLDiagBit_Pad4BOOLDiagBit_Pad5BOOLDiagBit_Pad6BOOLDiagBit_Pad7BOOLDiagBit_Pad8BOOLDiagBit_Pad9BOOLDiagBit_Pad10BOOLDiagBit_Pad11BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBit_Pad14BOOLDiagBit_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockIDSINT8ChannelMode00SINT1ChannelMode01SINT1ChannelMode02SINT1ChannelMode03SINT1PadDINT4Ch00Diagnostic_Channel_Struct48Ch01Diagnostic_Channel_Struct48Ch02Diagnostic_Channel_Struct48Ch03Diagnostic_Channel_Struct48 - 진단 IO-Link 마스터 어셈블리 B
- Instance ID = 0x801C (32796)
- Size = 200 bytes
각 멤버를 추가하려면 아래 표의 정보를 참조하십시오.진단 어셈블리 인스턴스 32796이름데이터 유형바이트 크기ChannelMode04SINT1ChannelMode05SINT1ChannelMode06SINT1ChannelMode07SINT1PadDINT4Ch04Diagnostic_Channel_Struct48Ch05Diagnostic_Channel_Struct48Ch06Diagnostic_Channel_Struct48Ch07Diagnostic_Channel_Struct48 - 진단 카운터 기본 I/O 어셈블리
- Instance ID: 0x301 (769)
- Size = 16 bytes
각 멤버를 추가하려면 아래 표의 정보를 참조하십시오.진단 어셈블리 인스턴스 769이름데이터 유형바이트 크기RunModeBOOL1Infobit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLInfobit_Pad3BOOLInfobit_Pad4BOOLInfobit_Pad5BOOLInfobit_Pad6BOOLInfobit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1CIPConnectionsINT2CIPLostPacketsDINT4CIPTimeoutsDINT4CPUUtilizationINT2PadINT2
의견을 작성 부탁드립니다.