사용자 정의 진단 어셈블리 유형 생성
Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용해 사용자 정의 진단 어셈블리 유형을 생성할 수 있습니다.
다음 단계를 따라 사용자 정의 진단 어셈블리를 생성하십시오.
- Controller Organizer 창에서 Assets → Data Types → User-Defined로 이동합니다.
- User-Defined 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 New Data Type을 선택합니다.

- 진단 어셈블리의 이름 및 설명(선택 사항)을 추가합니다.
- Members 영역에서 아래에 자세히 설명된 진단 어셈블리를 기반으로 데이터 멤버를 추가합니다.

중요:
표에 표시된 멤버는 컨트롤러의 데이터 정렬 규칙에 따라 정렬됩니다. 이 부록의 표에 표시된 멤버의 데이터 유형 및 순서를 반드시 따르십시오. 데이터 유형 및 순서를 따르지 않으면 Get Attribute Single Message(MSG) 명령을 실행한 후 데이터 정렬 오류가 발생할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.