안전 애플리케이션 적합성 수준
적합성 수준 | 조건 | 설명 |
|---|---|---|
IEC 61508에 정의된 바와 같이 최대 SIL 2, 그리고 ISO 13849-1에 정의된 바와 같이 PLc, Cat. 2 등급의 애플리케이션 | 모듈이 단일 채널 모드를 사용합니다.
| 다음을 고려하십시오.
안전 I/O 모듈이 있는 대형 안전 시스템은 Point 모드가 Safety Pulse Test이어야 한다는 요구 사항 없이도 명시된 적합성 수준을 달성하기 위해 필요한 진단을 제공할 수 있습니다. 특정 Safety Integrity Level을 달성하려면 해당 안전 모듈의 배선 다이어그램을 참조하십시오. |
IEC 61508에 정의된 바와 같이 최대 SIL 3, 그리고 ISO 13849-1에 정의된 바와 같이 PLc, Cat. 4 등급의 애플리케이션 | 모듈이 단일 채널 모드를 사용합니다.
모듈이 이중 채널 모드를 사용합니다.
모듈이 이중 채널 모드를 사용합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.