Loading

안전 서비스

안전 표준을 준수하여 위험을 낮추고 생산성 개선
안전 서비스
안전 솔루션
  • 전기
  • 장비
  • 관리
  • 성숙도
  • 프로세스
  • 서비스
  • 자료
  • 시스템 툴

글로벌 안전 표준 및 기술의 발전으로 제조 안전은 생산을 최적화하기 위한 강력한 도구가 되었습니다. 산업 안전 표준 및 기술을 구현하여 위험 관리를 개선하고 부상을 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 표준은 제조 생산성과 효율성을 높이고, 직원과 고객의 사기를 진작시키는 데 중요한 역할을 합니다.


종합적 안전 서비스의 잠재력 실현

안전이 반드시 생산성에 악영향을 주거나 사업 비용을 증가시키지는 않습니다. 오히려 안전은 직원과 작업, 그리고 수익성에 보탬이 되는 강력한 수단입니다. 로크웰 오토메이션의 인력 및 자산 안전 서비스가 이러한 요구에 적합합니다. 직원을 보호하고 최신 표준을 준수할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 안전성 향상 및 위험 감소와 동시에 직원 및 자산 생산성을 극대화할 방법을 함께 찾아 드리겠습니다.

직원 및 자산 안전
안전 문제와 위험을 나타내는 빨간색 기호가 있는 공장 스카이라인 개요
eBook
직원 및 자산 안전

산업 안전 서비스는 직원을 보호하고 장비가 지속적으로 최신 표준을 준수하도록 도와줍니다. 위험한 에너지 제어 및 기계 안전에 대한 모범 사례에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 다운로드
인력 및 자산 안전 서비스 브로슈어
유지보수를 수행하기 위해 공장 장비의 전원을 차단하고 안전하게 잠그는 방법을 지시하는 그래픽 록아웃/태그 아웃 절차의 클로즈업
브로슈어
인력 및 자산 안전 서비스 브로슈어

외부 서비스 제공업체의 도움을 받으면 기업의 안전 위험을 줄이고 규정을 준수하며 생산성을 높일 수 있습니다.

지금 다운로드

Loading

록아웃/태그 아웃 및 위험 에너지 제어

위험 에너지 제어 서비스는 디지털 방식을 지원하는 포괄적인 록아웃/태그 아웃 솔루션을 제공합니다. 록아웃/태그 아웃 서비스를 이용하면 모든 기계, 공압, 화학, 유압 또는 열 장비에 대한 루틴 유지보수를 효율적으로 수행할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 각 기업 고유의 위험 에너지 제어 요구사항을 평가합니다. 그런 다음 기업 내부 요구 사항과 주, 연방 및 세계 규제를 충족하는 솔루션을 맞춤 조정합니다. 포괄적인 안전 서비스 포트폴리오를 사용하는 로크웰 오토메이션의 서비스는 대체 보호 조치의 활성화도 지원합니다. 이러한 지원은 장비의 ADP(Alternative De-energization Procedures)에 확인되고 검증된 안전 제어 시스템을 제공합니다.

감사 및 서비스부터 교육 및 디지털화에 이르기까지, 전 세계 여러 기업이 직원을 안전하게 보호하기 위한 가장 효율적인 방법으로 당사의 록아웃/태그 아웃 솔루션을 인정하고 있습니다.

록아웃/태그 아웃에 관한 도움이 필요하십니까?

안전 목표를 달성할 수 있도록 로크웰 오토메이션에서 도와드리겠습니다.

 

안전 전문가에게 문의하기

장비 안전 서비스

최대 규모의 글로벌 산업 안전 제공업체인 로크웰 오토메이션은 생산성을 향상하면서 상해와 비용을 줄이도록 지원합니다. 당사의 유연한 솔루션은 고객의 생산 필요를 충족하고 안전 절차를 적절하게 문서화하도록 설계되었습니다. 당사는 장비 위험을 평가하고 완화하는 데 필요한 단계를 식별하여 안전을 개선할 수 있도록 명확하게 정의된 프로세스를 사용합니다.

이러한 평가를 통해 공장 위험을 평가하도록 돕고 충분한 정보에 근거하여 직원 및 장비 안전을 개선하는 결정을 지원합니다. 설계의 철저한 검토와 장치 적용을 통해 전체적인 안전을 개선합니다. 또한 정의된 파라미터와 표준 내에서 시스템이 운영되고 있는지 검증합니다.

지식 테스트
2021년 5월 27일 목요일 오하이오주 히람에 위치한 Great Lakes Cheese 공장
역량
지식 테스트

일반적인 위험이 항상 일반적인 것은 아닙니다. 일반적인 위험에 대한 최선의 수정 조치를 식별하여 장비 안전에 대한 지식을 테스트하십시오.

시작하기
Loading

산업 안전 표준 구현

안전 평가

장비 생산성을 높이고, 작업장 안전을 유지하십시오. 다음과 같은 안전 시스템 제어 설계, 통합 및 스타트업 서비스가 준비되어 있습니다.

  • 위험
  • 위해
  • CE 마크
  • 록아웃/태그 아웃
  • 정지 시간
  • 안전 회로
  • 프로세스 안전
안전 평가 서비스
안전모와 고가시성 재킷을 착용한 세 명의 엔지니어가 장비 안전 위험 평가 중에 노트북을 바라보고 있습니다.
브로슈어
안전 평가 서비스

평가는 공장 위험을 평가하고 직원 안전을 지원하는 정보에 따른 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

지금 다운로드

검증

로크웰 오토메이션의 검증을 통해 안전 시스템이 올바르게 설치되고 기능이 정상적인지 확인할 수 있습니다. 회로 성능, 폴트 오차, 폴트 작동, 소프트웨어 로직, 장치 적용 및 장치 기능을 평가합니다. 모든 운영 모드에 대해 작동을 재설정합니다. 로크웰 오토메이션은 다음과 같은 항목을 평가합니다.

  • 안전 회로 분석
  • 장비 정지 시간 서비스
  • 적합성 감사
  • 안전 시스템 검증

통합 및 부팅

장비 생산성을 높이고, 작업장 안전을 유지하십시오. 다음과 같은 안전 시스템 제어 설계, 통합 및 스타트업 서비스가 준비되어 있습니다.

  • 회로/로직 설계
  • 설치
  • MCC 아크플래시 업그레이드

다음과 같은 규제 준수 컨설팅 서비스도 제공합니다.

  • Functional safety(ISO 13849-1 및 IEC 62061)
  • ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
  • CE 적합성

교육 서비스

공인 TÜV Rheinland 인증 제공업체

로크웰 오토메이션은 전 세계에서 가장 권위 있는 산업 안전 조직으로 손꼽히는 TÜV Rheinland와 협력하여 기술자 및 엔지니어를 위한 functional safety 전문가 교육을 제공합니다. 이러한 TÜV Rheinland 인증 교육 과정은 로크웰 오토메이션 안전 교육 제품의 토대 역할을 합니다. 과정에 대해 자세히 알아보려면 공인 대리점 또는 영업 사무소에 문의하십시오.

Functional Safety for Machinery Technician Certification: SAF-TUV0T
공장 바닥에 있는 모터 컨트롤 센터 앞의 장치를 보고 있는 안전모를 쓴 두 남자를 공중에서 본 모습입니다.
교육
Functional Safety for Machinery Technician Certification: SAF-TUV0T

학생은 장비로 인한 위험을 줄이기 위해 현행 표준이 안전 장비 및 구성요소의 선택, 조립, 설치, 검증 및 유지보수에 어떻게 적용되는지 학습하게 됩니다.

시작하기
Functional Safety for Machinery Introduction: SAF-TUV1
빨간색 안전모와 파란색 유니폼을 착용한 애플리케이션 엔지니어가 장비가 안전하게 작동하는지 확인하면서 장비를 올려다보고 있습니다.
교육
Functional Safety for Machinery Introduction: SAF-TUV1

이는 functional safety 표준 개론에 해당하는 과정으로서, Rockwell Automation/TÜV Rheinland 엔지니어 인증 과정에 대비하는 학생에게 특히 권장합니다.

시작하기
Functional Safety for Machinery Engineer Certification: SAF-TUV2T
노란색 안전모를 쓴 여자 직원이 남자 애플리케이션 엔지니어와 상담하여 생산 배치가 안전하게 작동하는지 확인합니다.
교육
Functional Safety for Machinery Engineer Certification: SAF-TUV2T

본 과정에서 학생은 현행 표준이 장비 functional safety의 설계 및 입증에 어떻게 적용되는지 학습하게 됩니다.

시작하기
안전 교육을 시작할 준비가 되셨습니까?
인증 받기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 역량 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 안전 솔루션 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 서비스 Chevron RightChevron Right