Loading

Main Automation Contractor

Soluzioni complete, TCO ridotto, rischi di progetto ridotti al minimo
Main Automation Contractor hero image
Servizi di integrazione e consulenza
  • Strategia di trasformazione digitale
  • FEED (Front End Engineering Design)
  • Main Automation Contractor
  • Gestione dei progetti

Volete ridurre il rischio legato al vostro progetto a elevato capitale? Un main automation contractor (MAC) può farlo. Che si tratti di un'area specifica, come la componentistica elettrica o la strumentazione, o di attività più collaborative con terze parti, ad esempio l'integrazione di macchine OEM, possiamo aiutarvi a gestire una parte piccola o grande del vostro progetto più importante, coordinando al tempo stesso gli sforzi con i servizi EPC.


Affidatevi a un MAC per i progetti più importanti

I rischi associati a un progetto greenfield o brownfield sono ben documentati. È probabile che li abbiate conosciuti, ma non volete certo sperimentarli di nuovo. Svolgiamo da tempo la funzione di MAC per progetti importanti e disponiamo di metodologie collaudate per tenere sotto controllo l'ambito del progetto, gli sforamenti di budget e i problemi di gestione dei fornitori. Possiamo aiutarvi a ridurre i rischi e portare a termine il progetto nei tempi prestabiliti ed entro i limiti di budget. Guardate questo cliente.

Gestione dei progetti semplificata: non complicatela

Per evitare criticità per il mancato rispetto di budget e scopo, uno dei maggiori produttori di energia nordamericani ha scelto Rockwell Automation come MAC. Abbiamo iniziato le attività pre-FEED con il collaudo in fabbrica e il supporto continuo. Sfruttando la nostra esperienza per l'intero ciclo di vita del progetto, l'azienda ha assistito a un'accelerazione della propria programmazione di 4-6 settimane, con una conseguente riduzione del 5% rispetto al budget stimato.

Come gestire un progetto importante con un MAC
Main Image
Brochure
Come gestire un progetto importante con un MAC

Un Main Automation Contractor (MAC) può coordinare i fornitori, collaborare alle attività di approvvigionamento, fornire input per lo sviluppo dei progetti, supportare il collaudo in fabbrica e organizzare formazione e supporto.

Scoprite come

Che cos'è un MAC OEM?

Uso di un MAC OEM per il prossimo progetto importante

Un Main Automation Contractor (MAC) è un contraente unico che fornisce servizi tecnici per la gestione degli aspetti relativi alla strumentazione, alle informazioni e alla sicurezza del vostro progetto. Un MAC OEM fa un ulteriore passo avanti e interviene nelle prime fasi del progetto per affrontare le sfide relative all'integrazione e alla connettività degli skid. Contribuisce a creare lo standard tecnico e collabora con gli OEM al processo di realizzazione. Uno dei grandi vantaggi offerti da questo tipo di approccio è la standardizzazione. L'adozione dello stesso standard di automazione per tutti gli skid facilita l'integrazione. I dati sono facilmente accessibili perché la rete e i sistemi sono armonizzati. Un piano di progetto ben organizzato in anticipo agevola il processo e consente di risparmiare tempo prezioso all'avviamento e ridurre i rischi.

Avviamento semplificato con un MAC OEM
Main Image
Panoramica
Avviamento semplificato con un MAC OEM

L'uso di un MAC OEM nelle fasi iniziali del vostro progetto più importante semplifica l'integrazione e la connettività all'avviamento e consente di offrire una distribuzione senza problemi.

Ulteriori informazioni

Successo di un'azienda leader nel settore Oil & Gas grazie al MAC
Main Image
Caso di studio
Successo di un'azienda leader nel settore Oil & Gas grazie al MAC

Sistemi multipli aggiornati in sicurezza con un'interruzione minima

Total E&P UK Ltd ha compreso i vantaggi di affidarsi a un MAC e si è rivolta a noi per implementare un aggiornamento multisistema. I sistemi di spegnimento di emergenza dell'azienda, di sicurezza contro incendi e fughe di gas, di controllo dei processi e di monitoraggio delle vibrazioni dovevano essere tutti sottoposti ad aggiornamento. Si trattava di un grosso progetto che comportava numerosi rischi.

E i risultati sono stati evidenti:

  • Impatto trascurabile sulla produzione grazie al sapiente utilizzo di fermi macchina pianificati e all'installazione simultanea
  • Il controllo della piattaforma da remoto consente ora di accedere ai dati in tempo reale
  • Gli aggiornamenti hanno consentito la condivisione di parti di ricambio, manutenzione e fornitori in tutti i siti
  • Sono state utilizzate le apparecchiature esistenti, ad esempio gli armadi e l'infrastruttura dei sistemi di sicurezza
  • Migliore ergonomia per gli operatori
  • Nessun LTI durante il progetto
  • I miglioramenti hanno portato a una candidatura al premio sicurezza HSE
Leggi ora
Gold Fields riduce i rischi con MAC
Main Image
Caso di studio
Gold Fields riduce i rischi con MAC

Un progetto di punta per la crescita aiuta a supportare l'estrazione sostenibile dell'oro

Aiutiamo le aziende a espandere ciò che pensano sia possibile. In questo caso: per diventare il leader mondiale nel settore dell'estrazione dell'oro sostenibile. La miniera South Deep di Gold Fields in Sudafrica necessitava di un aggiornamento completo della progettazione del sistema per rispondere a questa sfida. I servizi tecnici di Rockwell Automation hanno collaborato con Gold Fields per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Ora sono molto più vicini a essere leader nell'estrazione sostenibile dell'oro.

Il nuovo sistema di controllo ha generato i seguenti risultati:

  • La capacità di visualizzare sistemi a livello di impianto in tempo reale e di generare report a fronte di KPI predefiniti
  • Un unico sistema di controllo dei processi centralizzato
  • Decisioni aziendali più consapevoli
  • Funzionalità di allarme ottimizzate
  • Rischio ridotto di mancata retrocompatibilità
Leggi ora

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi di integrazione e consulenza Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Main Automation Contractor Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: