Niveaux de conformité des applications de sécurité
Niveau de conformité | Conditions | Notes |
|---|---|---|
Applications classées jusqu’à SIL 2, tel que défini dans la norme IEC 61508, et PLc, Cat. 2, tel que défini dans la norme ISO 13849-1 | Les modules utilisent le mode mono-voie :
| Tenez compte de ce qui suit :
Le système de sécurité plus grand dans lequel réside le module d’E/S de sécurité peut fournir les diagnostics nécessaires pour atteindre le niveau de conformité indiqué sans exiger que le mode Point soit en Test de sécurité par impulsion. Pour atteindre le niveau d’intégrité de sécurité spécifique, consultez les schémas de câblage du module de sécurité correspondant. |
Applications classées jusqu’à SIL 3, tel que défini dans la norme IEC 61508, et PLe, Cat. 4, tel que défini dans la norme ISO 13849-1 | Les modules utilisent le mode mono-voie :
Les modules utilisent le mode double voie :
Les modules utilisent le mode double voie :
|
Fournir une réponse