Vue Connection (Connexion)
Utilisez la vue Connection (Connexion) pour définir le comportement de l’automate vers le dispositif :
- Régler l’intervalle entre trames requis (RPI). Pour plus d'informations, voir Intervalle entre trames requis.
- Sélectionner la connexion Unicast (Monodiffusion) ou Multicast (Multidiffusion) à utiliser sur le réseau EtherNet/IP. Pour plus d'informations, voir Connexion à diffusion individuelle ou à multidiffusion.
- Affichez le motif du défaut de connexion.CONSEIL: S’il y a un défaut de connexion, la zone Connection Fault (Défaut de connexion) affiche le code d’erreur avec une description qui vous aide à dépanner le module. Pour plus d'informations, voir Dépannage de votre module.
- Inhibition du module. Pour plus d'informations, voir Inhibition de module.
- Configurez la réponse au défaut d’échec de connexion lorsque l’automate est en mode d’exécution.
Exemple de vue Connection (Connexion) pour la voie Modbus esclave

Fournir une réponse