Inhibition de module

L’inhibition de module vous permet de suspendre indéfiniment une connexion entre un automate et un module sans retirer le module de la configuration. Ce processus suspend temporairement la connexion entre l’automate et le module.
Utilisez l’inhibition de module dans les cas suivants :
  • Pour procéder à la maintenance du module.
  • Pour mettre à jour un module, par exemple, pour actualiser la révision du firmware du module.
  • Si vous utilisez un programme qui comprend un module que vous ne possédez pas encore physiquement. Vous ne voulez pas que l’automate recherche un module qui n’existe pas encore. Dans ce cas, vous pouvez inhiber le module dans votre programme jusqu’à ce qu’il réside physiquement dans le système.
Utilisez la procédure suivante pour inhiber et désinhiber le module :
  1. Inhibition du module :
    1. Accédez à la vue Connection (Connexion) de la boîte de dialogue Module Properties (Propriétés du module) et cochez la case Inhibit Module (Inhiber le module).
    2. Sélectionnez Apply (Appliquer) ou OK.
  2. Effectuez la mise à jour nécessaire.
  3. Désinhibition du module :
    1. Accédez à la vue Connection (Connexion) de la boîte de dialogue Module Properties (Propriétés du module) et décochez la case Inhibit Module (Inhiber le module).
    2. Sélectionnez Apply (Appliquer) ou OK.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal