Loading
Compétence

Recommandations de dispositifs de verrouillage/signalisation conformes

Des leaders mondiaux en solutions techniques de sécurité
Employé d’usine portant une chemise bleue et un gilet jaune de sécurité examinant les recommandations en matière de dispositifs de verrouillage/signalisation inscrites sur une étiquette diagonale rayée rouge et blanche avec un point d’exclamation rouge dans un triangle noir, couverte d’un ovale blanc et d’un ovale rouge, suspendue sur la poignée du boîtier.
Solutions de sécurité
  • Services liés au programme de verrouillage/signalisation
  • Procédures
  • Vérification
  • Formations
  • Politique
  • Recommandations relatives aux dispositifs
  • Logiciel ScanESC

En tant que leader mondial de services de verrouillage/signalisation, Rockwell Automation teste ses nouveaux dispositifs de verrouillage en continu afin de s’assurer de leur bon fonctionnement et de leur facilité d’utilisation. Chaque programme de verrouillage/signalisation mis en œuvre par Rockwell Automation inclut une liste d’équipements recommandés : cadenas, dispositifs de verrouillage et postes de verrouillage.

La recommandation des dispositifs est la dernière étape de la création d’un programme de verrouillage/signalisation. En faisant l’acquisition de dispositifs de verrouillage et de signalisation adaptés à vos équipements, la procédure de verrouillage/signalisation en sera d’autant plus efficace. Cela permet également aux employés de s’assurer que l’équipement sur lequel ils travaillent est bel et bien verrouillé.

Nos spécialistes se tiennent informés des nouveaux produits en la matière. Grâce à leur expertise dans le domaine et en fonction de vos stratégies personnalisées en matière de verrouillage/signalisation, ils vous proposent les dispositifs les plus récents et les mieux adaptés à vos besoins.

Solutions de stockage pour les dispositifs de verrouillage/signalisation

Où entreposer vos cadenas et autres dispositifs

Pour qu’un programme de verrouillage/signalisation soit efficace, plusieurs composants clés doivent être établis. Un de ces composants clés est le fait de posséder l’équipement nécessaire aux activités d’entretien. Il est essentiel de disposer des cadenas et des dispositifs appropriés pour verrouiller une machine. Déterminer à quel emplacement ces dispositifs doivent être installés distingue un programme de verrouillage/signalisation efficace d’un programme inefficace.

Souvent, l’accessibilité de ces dispositifs déterminera si les employés verrouilleront ou non les machines en cas de problème. Non-verrouillage qui pourrait conduire à des accidents évités de justesse, à des blessures ou à des décès évitables. Où entreposer des dispositifs de verrouillage pour être efficace ?

Lorsqu’il s’agit de décider où installer une armoire de stockage pour les dispositifs de verrouillage, la règle numéro un est de garantir son accessibilité. De nombreux travailleurs se sont plaints, expliquant que s’il leur fallait plus de quelques minutes pour aller chercher un simple cadenas et une étiquette, ils préféraient sauter complètement cette étape et travailler sur l’équipement sans verrouillage adapté.

Heureusement, il est possible de stocker l’équipement de verrouillage à portée de main.

En cas de problème, les employés autorisés peuvent informer rapidement les opérateurs et les autres membres du personnel du verrouillage en cours, et obtenir les cadenas et dispositifs adaptés après avoir examiné la procédure de verrouillage. Plus la distance entre la machine et l’emplacement de stockage des dispositifs de verrouillage est réduite, plus les employés sont susceptibles de verrouiller la machine.

L’emplacement optimal des armoires de stockage peut varier selon la configuration de l’établissement. Certains établissements disposent d’un bâtiment principal composé d’un grand espace ouvert où sont installées toutes les lignes de production. D’autres sont compartimentés et les lignes de production y sont séparées. Certaines configurations sont encore plus complexes et se rapprochent du labyrinthe. 

Voici quelques options recommandées pour chaque situation :

Pour les bâtiments où les équipements de production se trouvent dans un seul emplacement

Pour les petits établissements, un seul emplacement de stockage centralisé, comme près d’un pilier au centre du bâtiment, peut être la solution idéale. Pour les établissements plus grands, il peut être nécessaire de placer un emplacement de stockage dans chaque aire de production, par exemple une armoire de stockage dans « l’aire de conditionnement », une pour « l’aire de mélange », etc. Si la configuration contient plusieurs longues lignes de production, il peut être adapté de disposer d’une armoire de stockage pour chaque ligne. Parfois, la solution la plus simple est de disposer d’une armoire de stockage au milieu de chaque mur pour que les dispositifs de verrouillage soient accessibles, quel que soit l’équipement à verrouiller.

Pour les bâtiments divisés en de nombreuses sections et salles, connectées par un couloir principal

Si toutes les sections de l’établissement sont connectées par un couloir principal, l’emplacement idéal serait dans ce couloir. Il est également possible de suspendre des armoires à l’entrée de chaque salle ; si les emplacements sont les mêmes pour chaque salle, les employés pourront localiser plus facilement les dispositifs.

Pour les bâtiments sans structure claire ou sans couloir principal

Pour ce type de configurations, il peut être plus difficile de placer des armoires de stockage au même emplacement pour chaque salle, sans que cela soit impossible. Pour commencer, essayez de diviser le bâtiment en sections de taille raisonnable. Dans chaque zone, cherchez ensuite un point centralisé et accessible, en veillant à ce que les équipements ou les machines n’empêchent pas d’y accéder. Les stations de stockage seront ainsi faciles à identifier et accessibles. Essayez de maintenir une distance égale entre les stations.

Pour les équipements situés sur les toits, comme les unités de traitement de l’air et les ventilateurs d'évacuation

L’une des possibilités serait de placer une station de stockage près de l’accès principal du toit. Puisque les travailleurs devront passer par là pour accéder aux équipements, y placer les cadenas et les dispositifs de verrouillage est le choix idéal. Il n’est pas recommandé de stocker les dispositifs de verrouillage en extérieur à cause des intempéries, bien que cela puisse être une option pour les climats plus chauds.

Pour tous les établissements, quel que soit leur type d’applications

Tant que l’entreprise est disposée à fournir des dispositifs de verrouillage à tous les employés autorisés, ceux-ci peuvent se voir remettre un kit de dispositifs personnel à porter sur soi lors des travaux d’entretien des machines.

Vous avez besoin d’aide pour vos procédures de verrouillage/signalisation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d’automatisation

Demandez à un spécialiste de verrouillage/signalisation de vous contacter

Recommandé pour vous

Sécurité et gestion du risque à l’ère de l’IIoT
Main Image
Livre blanc
Sécurité et gestion du risque à l’ère de l’IIoT

Ce livre numérique apporte un éclairage nouveau sur la valeur commerciale de la sécurité. Il décrit comment l’adoption de meilleures pratiques en matière de sécurité et de gestion du risque est clairement associée à des avantages opérationnels.

Télécharger maintenant
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Act... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Solutions de sécurité Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Services liés au programme de verrouillage/signalisation Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Recommandations de dispositifs de verrouillage/signalisation Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose