Vista Modbus Slave
Utilice la vista Modbus Slave para configurar los ajustes de la comunicación Modbus como esclavo maestro.
Ejemplo de vista Modbus Slave

Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Modbus Format | Determina si el formato de transmisión Modbus es Modbus RTU o Modbus ASCII. |
|
Node Address | Especifica la dirección de nodo del esclavo. | 1...247 (predeterminado = 1) |
Diagnostics | Cuando el estado del controlador esté en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnostics para ver los contadores de diagnóstico para la gestión del rendimiento y de errores con Modbus Slave. | – |
Seleccione Diagnostics para ver la información de diagnóstico del canal Modbus Slave.
Ejemplo de cuadro de diálogo de diagnóstico de canal esclavo Modbus

Entregue su opinión