Vista Modbus Master
Utilice la vista Modbus Master para configurar los ajustes de la comunicación Modbus como
dispositivo maestro.
Ejemplo de vista Modbus Master

Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Modbus Format | Determina si el formato de transmisión Modbus es Modbus Remote Terminal Unit (RTU) o Modbus ASCII. |
|
Response Timeout | Define la cantidad de tiempo mínimo que el cliente Modbus espera una respuesta proveniente del servidor antes de que se pueda iniciar una nueva transmisión. | 0...3,600,000 (x1 ms) (predeterminado = 200) |
Broadcast Pause | Especifica el retardo después de la difusión de datos. | 0...3,600,000 (x1 ms) (predeterminado = 200) |
Retry Count | Especifica el número máximo de veces que se debe reintentar la solicitud. | 0...127 (predeterminado = 0) |
Diagnostics | Cuando el estado del controlador esté en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnostics para ver los contadores de diagnóstico para la gestión del rendimiento y los errores con Modbus maestro. | – |
Velocidad en baudios | Valor predeterminado | Rango válido (μs) |
|---|---|---|
1200 | 58000 | 29000...65535000 |
2400 | 28000 | 14000...65535000 |
4800 | 14400 | 7200…65535000 |
9600 | 7200 | 3600…65535000 |
19200 | 3500 | 1750…65535000 |
38400 | 3500 | 1750…65535000 |
57600 | 3500 | 1750…65535000 |
115200 | 3500 | 1750…65535000 |
Velocidad en baudios | Valor predeterminado | Rango válido (μs) |
|---|---|---|
1200 | 64000 | 32000...65535000 |
2400 | 32000 | 16000...65535000 |
4800 | 16000 | 8000…65535000 |
9600 | 8000 | 4000…65535000 |
19200 | 3500 | 1750…65535000 |
38400 | 3500 | 1750…65535000 |
57600 | 3500 | 1750…65535000 |
115200 | 3500 | 1750…65535000 |
Seleccione Diagnostics para ver la información de diagnóstico del canal Modbus maestro.
Ejemplo de cuadro de diálogo Modbus Master Channel Diagnostics

Entregue su opinión