Ansicht „Connection“ (Verbindung)

Verwenden Sie die Ansicht „Connection“ (Verbindung), um das Steuerung-zu-Gerät-Verhalten zu definieren:
  • Festlegen der Rate des angeforderten Paketintervalls. Weitere Informationen finden Sie unter Angefordertes Paketintervall.
  • Wählen Sie die Unicast- oder Multicast-Verbindung für die Verwendung im EtherNet/IP-Netzwerk aus. Weitere Informationen finden Sie unter Unicast- oder Multicast-Verbindung.
  • Zeigen Sie die Ursache eines Verbindungsfehlers (Connection Fault) an.
    TIPP: Wenn ein Verbindungsfehler vorliegt, wird im Bereich „Connection Fault“ (Verbindungsfehler) ein Fehlercode mit einer Beschreibung angezeigt, der Ihnen bei der Fehlerbehebung des Moduls hilft. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung bei Ihrem Modul.
  • Sperren des Moduls. Weitere Informationen finden Sie unter Modulsperrung.
  • Konfigurieren Sie die Fehlerantwort für Verbindungsfehler, während sich die Steuerung im Run-Modus befindet.
Beispiel für die Verbindungsansicht eines Modbus-Slave-Kanals
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal