Ansicht „Generic ASCII Transmit View“ (Generische ASCII-Übertragung)

Verwenden Sie die generische ASCII-Übertragungsansicht, um Parameter für die Übertragung von ASCII-Daten über das serielle Modul zu konfigurieren.
Ansicht „Generic ASCII Transmit View“ (Generische ASCII-Übertragung) – Beispiel
Ansicht „Generic ASCII Transmit View“ (Generische ASCII-Übertragung) – Parameter
Parameter
Definition
Verfügbare Optionen
Swap Mode (Swap-Modus)
Bestimmt die Anordnung der an die serielle Schnittstelle übertragenen Daten. Der Swap wird ausgeführt, bevor das Modul Ausgangsdaten sendet.
  • „No Change“ (Keine Änderung) – Standard
  • „Word Swap“ (Wort-Swap [ABCD → CDAB])
  • „Byte Swap“ (Byte-Swap [ABCD → BADC])
  • „Word and Byte Swap“ (Wort- und Byte-Swap [ABCD → DCBA])
TIPP: A, B, C und D stellen vier benachbarte Bytes in den empfangenen/übertragenen Daten dar.
Termination Mode (Abschlussmodus)
Bestimmt die Verwendung der Abschlussendezeichen in den Daten.
  • „Ignore End Delimiter“ (Endezeichen ignorieren) (Standard) – Die Endezeichen werden ignoriert und alle Daten in der Datei ASCII.TxData[] werden als gewöhnliche Daten behandelt. Die Anzahl der gesendeten Zeichen basiert auf Ox.ASCII.TxDataLength oder 256, wenn Ox.ASCII.TxDataLength gleich 0 ist.
  • „Exclude“ (Ausschließen) – Wählen Sie diese Option aus, um das Ende der Daten in ASCII.TxData mit den Endezeichen zu markieren, wenn Ox.ASCII.TxDataLength gleich 0 ist, wobei die Endezeichen ausgeschlossen werden, wenn Daten an die serielle Schnittstelle gesendet werden.
  • „Include“ (Einschließen) – Wählen Sie diese Option aus, um das Ende der Daten in ASCII.TxData mit den Endzeichen zu markieren, wenn Ox.ASCII.TxDataLength gleich 0 ist, wobei die Endezeichen eingeschlossen werden, wenn Daten an die serielle Schnittstelle gesendet werden.
TIPP: Das Endezeichen wird nur angewendet, wenn das Tag „OxASCII.TxDataLength“ auf 0 gesetzt ist. Wenn Ox.ASCII.TxDataLength größer ist als 0, gilt der Abschlussmodus „Ignore End Delimiter“ (Endezeichen ignorieren).
Termination Delimiter 1 (Abschlusszeichen 1)
Gibt das erste Abschlusszeichen des Kanals an. Das Abschlusszeichen wird verwendet, um das Ende der Daten zu kennzeichnen.
  • Für 7-Bit-Daten – $00 bis $7F
  • Für 8-Bit-Daten – $00 bis $FF
Termination Delimiter 2 (Abschlusszeichen 2)
Gibt das zweite Abschlusszeichen des Kanals an.
  • Für 7-Bit-Daten – $00 bis $7F und $
  • Für 8-Bit-Daten – $00 bis $FE und $
Wenn Sie $ eingeben, wird Abschlusszeichen 2 nicht verwendet.
Diagnostics (Diagnosefunktionen)
Wenn der Steuerungsstatus online ist, öffnen Sie das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), um die Diagnosezähler für die Leistungs- und Fehlerverwaltung mit der generischen ASCII-Kommunikation anzuzeigen.
Wählen Sie „Diagnostics“ (Diagnose) aus, um die Diagnoseinformationen des generischen ASCII-Sende-/Empfangskanals anzuzeigen.
Diagnose des generischen ASCII-Übertragungs-/Empfangskanals
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal