FactoryTalk DesignSuite
利用 Connected Components Workbench™ 軟體平台為多種產業簡化單機開發流程。本軟體可協助縮短初始機器開發時間並降低成本。
運用適合 ControlLogix® 5580 控制器的 FactoryTalk® Logix Echo 模擬軟體讓設計與建置更快更有效率。節省專案各個階段的時間與金錢:包括原型製造與設計、測試與評估,以及生產與安裝。邁出通往全方位數位工程的下一步。
Studio 5000® Application Code Manager 是一種工程工具,可以透過高度可重複使用的資料庫實現更高效率的專案開發。您可以使用 Library Designer 或使用提供的資料庫建立自己的資料庫。
Studio 5000® environment 將工程設計與設計元素結合到單一標準架構內,將生產力最佳化並縮短試運轉時間。
Studio 5000® 授權入口網站是一個安全、易於使用的網路入口網站,旨在管理內容保護授權。用於在 Studio 5000 設計環境中設定源代碼和執行保護功能。
FactoryTalk OperationSuite
FactoryTalk® Batch 允許您在整個製程中應用一個控制和資訊系統,以提高產能和產品品質、節約能源和原材料,並減少製程變化和人為干預。
FactoryTalk® Historian Site Edition (SE) 具備資料基礎架構,可用來擷取改善製造營運所需的資訊。這是一套可擴充的軟體套件,旨在滿足您從單台機器到工廠範圍資料基礎架構的需求。
FactoryTalk® Linx Gateway 新增了一個經典的 OPC-DA 和 OPC UA 伺服器端介面,將 FactoryTalk Linx 從 Logix 5000™ 和其他 Allen-Bradley® 控制器收集的資訊傳遞給外部 OPC 用戶端,允許第三方軟體與 FactoryTalk® 軟體共存。
FactoryTalk® Metrics 提供資料,讓您以全新方式提升產量、降低成本並改善品質。從您現有的控制系統和人機介面中靈活設定資料收集可確保准確的資料和較短的獲利進程。
FactoryTalk® Transaction Manager 提供了一個平台,可將控制系統的日常事務與企業系統連結起來。FactoryTalk Transaction Manager 支援直接來自控制系統的簡單單向資料記錄,以及由規則、排程和/或企業資料庫中的資料控制工廠的雙向系統。
FactoryTalk® View Site Edition (SE) 是用於監測和控制任意規模應用程式的人機介面軟體,從單一電腦、單一使用者站應用程式到分散式伺服器用戶端、多使用者應用程式。
FactoryTalk® View Machine Edition (ME) Station 用於構建用於單台電腦、單一使用者監控的機器級人機介面軟體應用程式。
ThinManager® 是一個集中式裝置管理和內容交付平台。藉助 ThinManager,您可以為現代工廠和辦公室集中管理 thin client、行動裝置和 PC 等裝置,並為這些託管裝置定義和交付大量靈活的內容源。
FactoryTalk MaintenanceSuite
FactoryTalk® AssetCentre 為客戶的自動化資產和文件提供安全的版本控制和歸檔。整合的稽核和事件記錄提供有關自動化系統內更改的詳細資料。
更多資訊
RASWin 風險評估軟體訂閱有助於管理整個安全生命週期的進展。這提供了實施標準化安全策略和正式記錄流程的能力。