MILWAUKEE, Wis., 2025 年 5 月 13 日 - 作為工業自動化、資訊化和數位轉型的全球領先企業之一,Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) 近期宣佈推出 FactoryTalk® PharmaSuite® 12.00。最新版本的製造執行系統 (MES) 旨在支援監管嚴格的製藥和生物製藥製造環境的獨特需求,協助公司簡化系統管理、加速部署並提升規模化生產效率。
隨著業界在確保合規的同時尋求更快的進展,BioPhorum 注意到目前的製造執行系統解決方案通常被認為成本高昂、實作緩慢,且缺乏現代營運所需的彈性。PharmaSuite 12.00 直接解決了上述痛點,為監管嚴格的生物科技生產提供一個簡化、可設定且面向未來的平台。
最新版本推出了模組化架構並新增雲端就緒功能,為製造商提供更高的靈活性,有助於滿足不斷變化的生產需求。它還具有增強的網路資安功能,以支援監管嚴格的生物科技環境中所需的合規和資料完整性標準。
Rockwell Automation MES 業務經理 Martin Petrick 表示:「PharmaSuite 12.00 標誌著在幫助生物科技製造商實現模組化、數位化生產的同時,保持最高標準的效能、可用性、合規和安全性方面邁出了重要一步。憑藉在雲端、內部部署或混合模型中部署的彈性,製造商可以更快地擴展營運、簡化全球發佈並減少時間和成本驗證。」
FactoryTalk PharmaSuite 12.00 的主要新功能包括:
- 雲端部署:現在使用 Linux 容器在 Kubernetes 中執行,讓設定和維護更快速且更可靠
- 新設定工具 (MICKA):自動化安裝與驗證步驟,減少監管嚴格環境中的手動作業
- 模組設計:容器化元件可輕鬆實現跨地點擴充,並將系統部署標準化
- 內建監控:集中式工具有助於及早偵測問題並加速故障檢測
- 強大的網路資安:使用經認證的安全開發實務打造,以符合產業標準
- 輕鬆簡便的升級:全新升級引擎有助於讓系統隨時掌握最新功能與安全更新
FactoryTalk PharmaSuite 12.00 以超過 15 年的持續開發和產業專業知識為基礎。在這個版本中,Rockwell Automation 持續為製藥和生物製藥製造商提供符合法規的現代化 MES 平台,從而支援可擴充的生產、快速部署和數位轉型目標。
按一下這裡以深入瞭解 FactoryTalk PharmaSuite。
已發佈 2025年5月13日