Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity

Pohokura 訂定遠端營運與可持續發展的標準。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pohokura 訂定遠端營運與可持續發展的標準。 hero image

挑戰

  • 開發波霍庫拉 (Pohokura) 生產基地的無人據點

解決方案

  • 整合自動化與控制解決方案
  • MCC - 設計及安裝兩款低電壓馬達控制中心用於生產基地控制
  • 網路功能
  • DeviceNet - 提供可靠的通訊及自動裝置更換功能,可自動下載裝置參數,減少停機時間

結果

  • 遠端營運
  • 整合自動化及控制解決方案,讓波霍庫拉 (Pohokura) 生產基地實現無人正常營運。
  • 各項措施實現卓越的控制、故障診斷及網路功能,避免成本高昂的停機時間
  • 卓越的安全及環境成果
  • 使用水平鑽探將管路置於懸崖表面後方及前濱下方,以保護當地海岸環境,實現卓越的環保成果

背景

天然氣是非常寶貴的資源。相較於其他化石燃料,天然氣是環保且潔淨的燃料。天然氣的效率較高,有 90% 的生產可抵達消費地。

隨著開採、運輸及儲存技術持續演進發展,效率也不斷提升。

天然氣運輸系統包含複雜的管路網,其設計可迅速環保地由產地輸送天然氣至高需求區域。

波霍庫拉 (Pohokura) 氣田位於塔拉納基 (Taranaki) 外海,是紐西蘭最大的天然氣資源,由 Shell、Todd Pohokura 及 OMV New Zealand 的合資企業所擁有。

生產基地是由 Shell Exploration NZ 營運,使用 Shell Todd Oil Services 提供的服務。塔拉納基氣田生產的天然氣,會輸送至全國電網之中。

首批開採的商業化天然氣,是在 2006 年 9 月於天然氣田南端的三座陸上「延伸範圍」鑽探氣井生產。

2007 年 3 月,首批五座離岸氣井開始生產天然氣及凝析油,透過海底管路送回莫圖努伊 (Motunui) 的陸上生產基地。

挑戰

開發無人據點,由新普利茅斯 (New Plymouth) 的控制室監控營運,需要結合工程師、顧問及系統整合商的專業知識。

波霍庫拉設計承包商 Transfield Worley,指定長期營運的系統整合商合作夥伴 Engineering Control Limited (ECL)。

遠端營運的需求之一,就是要在智慧網路將馬達控制中心整合至主要廠房控制系統,以便將天然氣站資訊送回控制室。

Transfield Worley 的新系統,是以 DeviceNet 網路及 Allen-Bradley ControlLogix® 平台 (由 Rockwell Automation 供應) 為基礎。

另一項需求是控制室必須掌握 400 V MCC 配電設備及廠房 11 kV 主要配電板的狀態,此外也必須能在控制室操作這些配電設備。

其解決方法是利用固定接線,將配電設備連往 ControlLogix 之中的數位 I/O。

由遠端操作配電設備,也是受到歡迎的安全功能,因為這樣就不需要在當地操作,不會讓操作員暴露在可能的有害情況下,例如配電設備操作時故障或失效導致的電弧閃光。

建立遠端營運

波霍庫拉生產 45% 以上的紐西蘭天然氣,透過北島 (North Island) 各地網路輸送以供工業設施或家庭使用。

波霍庫拉營運經理 Paul Brown 表示:「我們使用 Shell 的技術專業知識,實現高度可靠的無人天然氣生產基地,環境足跡相當小。

我們的優先工作就是在準時、符合預算及安全的狀態下交付專案,不造成人員傷害,並且不對鄰近區域或環境造成任何負面影響。」

波霍庫拉生產設施的營運理念是建立零常規作業人力 (ZNOP) 的無人據點;廠房營運可由新普利茅斯的遠端控制室異地執行,使用分散式控制系統 (DCS)。

遠端營運是有助於維護人員安全、並遠離可能危害設備的理想方式,不過營運成功與否,則取決於卓越的控制、故障診斷及網路功能。Rockwell Automation 工業經理 Prasad Nory 表示:「DeviceNet 提供網路解決方案,協助提供穩定可靠的通訊,此外也新增自動裝置更換 (ADR) 功能,可自動下載裝置參數,縮短停機時間。

ADR 包含設定及自動位址復原,可有效降低維護需求。波霍庫拉營運 24 小時全年無休,每個月都排定一天進行主動維護,以找出及處理可能問題。」

波霍庫拉藍圖

Transfield Worley 的電氣工程設計,是完全整合解決方案的基礎,其中需要頂尖電路板製造商 Switchbuild Ltd. 的配合。

波霍庫拉解決方案的發展過程,是圍繞在兩座低電壓馬達控制中心 (MCC) 的開發作業而演進。兩個 2.5 MVA 變壓器透過 4000 A 空氣斷路器 (ACB) 饋入第一個低電壓 MCC。之後第一個 MCC 的電力饋入通過第二個低電壓 MCC。

智慧型 MCC 設計利用 DeviceNet 網路與 DOL 起動馬達啟動器通訊以進行控制及監控。

E3 plus 智慧過載提供馬達保護,非常密切地配合馬達操作特性,提供各種強化保護功能,例如接地故障、失速保護、熱敏電阻及喪失負載等等;而前述功能一般是由成本昂貴許多的馬達保護繼電器才能實現。

Allen Bradley ControlLogix 控制器用於提供全方位的 MCC 監控及控制,並將資訊送回分散式控制系統。

Switchbuild 經理 Donald Liddell 表示:「Allen Bradley 解決方案提供先進的負載保護功能。客戶能夠分析馬達效能及檢視故障,一切都在內部裝置進行,並可由分散式控制系統檢視。」

為了避免波霍庫拉出現代價高昂的停機時間,ECL 於 PAC 開發及納入切換控制,以免兩個 11 kV 配電板其中一個喪失電力。

ECL 工程師 Peter Huitema 表示:「通常在切換電源時就會喪失電力,即使只是幾毫秒的時間,馬達也會停機。

為了避免這種情形,我們判定馬達可以承受多少秒數的無電力情況,不造成任何損壞。

我們利用慣性讓馬達持續運轉 1.5 秒,讓其他電源有時間切換。將此項資訊編程至控制系統,就能避免代價高昂的停機問題。」

卓越的環境成果

實作最先進的工程,讓波霍庫拉廠房能夠於遠端營運。

波霍庫拉營運工程師 Paul Brown 表示:「遠端營運更重視人員及環境安全,因此廠房及元件必須可靠運作,並將維護需求降到最低。

波霍庫拉專案選擇使用的所有元件,可靠性都深獲肯定。」

為了達成卓越的環境成果,天然氣田的原始設計進行修改。

其中使用水平鑽探技術,這樣就不需要由陸上生產基地舖設管路至離岸平台,避免橫越懸崖表面及前濱。

這裡採用了紐西蘭的首創作法,將管路置於懸崖表面後方及前濱下方,沒有任何可見或實體的入侵物,保存了當地的海岸環境。

廠房處理區建構於混凝土堤岸。在水排入雨水處理系統之前,會以能吸水的撇清器移除浮在表面的殘餘碳氫化合物。

雨水將透過特殊設計的「溼地」進一步處理,其中廠房將做為天然的生物濾器。溼地過濾可移除任何殘餘的碳氫化合物。

Shell Pohokura 提供的以上環境功能,在 2010 年獲得塔拉納基區域議會 (Taranaki Regional Council) 頒贈的永續發展及技術創新獎。

Rockwell Automation 整合自動化控制解決方案獲得了正面回應。Brown 最後表示:「Rockwell Automation PAC 在波霍庫拉營運的五年期間沒有任何問題。我們在預算、時間、人員安全及環境永續性方面都達成目標。」

波霍庫拉成功運作遠端營運的價值獲得實現,目前正擴展規模,使用 Rockwell Automation Integrated Architecture 系統可輕鬆延伸的相同解決方案,建立另一座廠房。

已發佈 2013年5月1日

主題: Oil & Gas
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Pohokura 訂定遠端營運與可持續發展的標準。 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose