Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity

Oriola AB 革新其環境控制解決方案

Kennedy Automation 在製藥廠部署現代控制架構,建立獲得多家客戶好評的控制解決方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Oriola AB 革新其環境控制解決方案 hero image

挑戰

  • Oriola AB 必須升級環境控制解決方案,因應客戶及國家立法機構持續增加的要求

解決方案

  • FactoryTalk Historian Site Edition (SE)、FactoryTalk VantagePoint 及 FactoryTalk View Site Edition (SE)
  • Allen-Bradley ControlLogix 可程式自動化控制器
  • Allen-Bradley PowerFlex 可調速變頻器
  • Allen-Bradley Point I/O
  • Stratix 交換器及 Allen-Bradley PanelView 人機介面

結果

  • 效果大幅提升的環境控制
  • 以風險為基礎的額外方式,獲得大多數客戶接受
  • 減少能源消耗,提升即時資料透明度
  • 大幅提升客戶信心
  • 開放式平台可簡化升級,不會中斷或影響已經驗證的製程

背景

Oriola AB 是瑞典第二大的製藥批發公司,市佔率約 40%。公司服務的客戶主要包括製藥公司及連鎖藥局,並於默恩呂克 (Mölnlycke) 及恩雪平 (Enköping) 設置兩座批發物流中心。所有藥品配送都是由恩雪平中心處理,而中央倉庫及公司總部則位於默恩呂克。

Oriola 除了藥品配送及中央倉儲以外,也向藥品製造商提供各種附加價值服務,其中包括:臨床試驗的物流及管理、取樣及儲存服務 (由多家製藥公司使用) 以及包裝服務,包括重新包裝及處理所有類型的藥品,供應瑞典及北歐市場。

公司自 2010 年起就持續從事計畫,試圖建立不斷進步的永續文化,以減少內部浪費,並提供更高的客戶價值。這項計畫在全公司實施,是以客戶承諾及內部程序持續改善的方式為基礎,以提升客戶滿意度。

Oriola 在追求持續進步的過程中,發現必須修改環境控制解決方案,使其滿足國內法規持續增加的要求,並因應客戶在製藥儲存程序所有層面之中,需要的更精準環境控制及資料可追蹤性。

Oriola 與 Kennedy Automation AB 這家 Rockwell Automation 認證系統整合商 接洽,他們在製造產業的暖通空調解決方案聲譽卓著。Kennedy Automation 開發了新的控制基礎架構,使用全方位的 GxP 原則設計,以 Rockwell Automation 的先進製程及控制產品為基礎。

挑戰

Oriola 設施經理 Jonas Larsson 表示:「使用舊系統很難進行記錄。我們主要有三項問題。第一,系統未經驗證;我們的客戶需要經過驗證的監控系統,所以我們不是要驗證舊系統,就是要加以更換。第二個問題是舊系統是以序列通訊線路為基礎,建構於迴圈之中,所以每次新增或移除項目時,都可能有風險造成不良變更。最後一項問題是我們耗用的能源過高。」

Kennedy Automation AB 主工程師 Liam Kennedy 表示:「Oriola 舊的解決方案,是由多家供應商提供的 SCADA 系統,其中整體的記錄功能,從未經過適當測試及記錄,主管機關對這兩項因素相當嚴格。Oriola 知道自己必須升級,也了解如果不主動處理其中牽涉的問題,以及各種現有系統限制。」

Jonas 解釋:「我們的客戶要求資料,而我希望只要按一下按鈕,系統就能提供資料。我們也發現運用更多智慧作法有很大的機會節省能源,例如新增可調速變頻器。建築原本是為其他用途而建造,其中有太多空氣通過。我們了解可以減少空氣量,並大幅節省能源,不會影響最佳的環境狀況。」

解決方案

Liam 解釋:「解決方案分為三個階段。第一階段將安裝解決方案平台,提供各種服務,包括 SCADA、警報監控、歷程資料記錄、報告服務,當然也包括用戶端伺服器營運。前述服務利用 FactoryTalk® Historian SE、FactoryTalk VantagePoint® 及 FactoryTalk View SE 等 Rockwell Automation 供應的軟體。」

Liam 繼續表示:「為了推動作業,我們安裝了全企業控制系統網路,以光纖為基礎,並使用 Stratix™ 交換器 (由 Rockwell Automation 供應) 連線。使用光纖網路也讓 Oriola 能夠分階段新增項目,不必讓已經驗證的部分系統承受風險。」

Liam 表示:「第二階段是在固定於 -22 °C 運作的冷凍庫及冷卻室安裝控制系統;冷凍庫及冷卻室都會隨著產品進出,承受不同的冷卻負載。本控制系統包括部署多個 Allen-Bradley® PowerFlex® 可調速變頻器,以控制用於調節冷卻效果的壓縮機。最後將安裝室內監控系統,由 490 個溫度及濕度感測器組成,提供完整的監控、警報及報告設施。」

Liam 解釋:「現場已經設置以 Allen-Bradley SLC 為基礎的大型舊有系統,我們只是想將其升級為更現代化的解決方案,而 Rockwell Automation 在此程序提供許多協助,特別是引進 1747-AENTR 轉接器模組。」

1747-AENTR 轉接器模組可讓 Allen-Bradley CompactLogix™ 及 ControlLogix® 控制器控制 SLC I/O 模組。此模組主要設計用於將現有由 SLC 控制的系統,遷移至以 Logix 為基礎的系統,並做為 SLC 背板與乙太網路/IP 之間的閘道,一般可取代機架之中的 SLC 控制器。

除了新的控制基礎架構,系統大部分的成功要歸因於以更智慧的方式使用感測器及其定位。Jonas 解釋:「我們使用更具智慧的感測器配置。我一開始的建議是不要只依賴溫度測繪,所以我們想出方法即時測量溫度。我們為此採用以風險為基礎的方法,注意到其中所有可能的冷熱來源 (門、風扇、加熱器等等),然後我們表示在每項「風險」及產品儲存之間,都應該要有感測器探針,並在整個區域及中央地區設置探針。」

Jonas 繼續表示:「這樣會大幅增加探針數量,不過現在我們對即時資料更有信心。溫度測繪仍是法律規定的方法,在以風險為基礎的方法中佔據絕大部分,不過我們可以提供客戶重要的額外資料。部分客戶對此印象非常深刻,甚至認為我們的新方法是「同類最佳」。」

設施除了接受定期稽核,也要執行其他檢測。Liam 解釋:「我們與主管機關經常互動,自初次安裝後已經參與 50 次以上的檢測。Oriola 要負責配送鏈,所以任何問題都可能影響整個客戶鏈。如果檢驗期間出現任何情形,他們就會聯絡 Kennedy Automation,證明處置是否正確;我們預期隨時會接到電話。我們提供測試評估文件及風險評估,其中部分內容可推動進一步強化。我們仍然會受到批評,但是不再像以前一樣了。」

結果

Jonas 解釋:「客戶對我們的設施及資料傳送更有信心。客戶及國內與國際組織的要求總是越來越嚴苛,如果我們沒有執行這項專案,就幾乎一定會喪失業務。我們對自己的能力也很有信心,能夠在未來幾年因應前所未見的困難要求。新規範確實是朝著我們的風險評估方法而來,不過只要能證實自己曾經思考風險並加以減輕,評鑑人員就會感到滿意。」

Jonas 表示:「我們以前也配合過 Kennedy Automation,是另一個據點的 Allen-Bradley 設備。Kennedy Automation 了解產品及業務,這兩項對我們而言非常寶貴,根本不必費心再做選擇。我們最終會將其他控制系統更換為 Rockwell Automation 的產品。」

Oriola 也享有乙太網路/IP 的各種好處。Jonas 最後表示:「我們希望擁有現代化的通訊基礎架構,就我們所看到的,EtherNet/IP 是最佳選擇,也最容易使用。我們選擇建立自己專屬的製程網路,沒有與公司網路連接,不過其中有一台伺服器具有雙重網路存取卡,所以如果真的有必要,也可以從辦公室存取系統。」

Liam 最後表示:「Kennedy Automation 只與 Rockwell Automation 合作。我們可以與其他廠商接洽,但解決方案一定是由 Rockwell Automation 提供,即使是機櫃設計也一樣。如果是洛克威爾沒有的產品,我們就不會銷售。這種作法讓我們專精於單一技術平台,向客戶提供最出色的服務及解決方案。」

上述結果為這家客戶搭配其他產品使用 Rockwell Automation 產品與服務的特定案例,其他客戶的實際結果可能有所不同。

已發佈 2015年2月16日

主題: Life Sciences
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Oriola AB 革新其環境控制解決方案 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose