Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity

Mallinckrodt Pharmaceuticals 升級控制系統

PlantPAx 分散式控制系統為藥品製造商減少停機時間

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mallinckrodt Pharmaceuticals 升級控制系統 hero image

挑戰

  • 難以取得備用零件的過時系統
  • 無法執行預防性維護
  • 每日生產報告作業耗時費工

解決方案

  • PlantPAx® 分散式控制系統 - 標準化編程可讓功能規格更新;將系統複製於不同的 位置則可簡化編程作業;虛擬化基礎架構有利於以較少的伺服器來執行批次及人機介面軟體
  • 生產智能 - 升級的人機介面使用的圖形由舊有系統重繪而成;而報告及 Historian 軟體則會 收集、追蹤並記錄資料以利主動維護
  • 系統設計與交付 - Rockwell Automation 解決方案供應商 Stone Technologies 及 Syntronix 負責設計並交付解決方案

結果

  • 減少停機時間 - 實作期間停機時間僅五週,並在數日內提升運作時間
  • 提高資料存取能力 - 生產報告提供可行資訊,並加強操作員能力 針對問題進行故障檢測

背景

如果您曾因骨折而行動不便或曾接受 MRI 檢查,就可能使用過 Mallinckrodt Pharmaceuticals 製造的產品。這間營業額 50 億美元的全球企業生產各種特殊藥品及診斷造影劑。Mallinckrodt 為全國頂尖的止痛處方藥製造商,專向主要批發商及零售連鎖藥房銷售產品。公司專注發展止痛技術,已由單純的藥品供應商轉型為製造商,致力生產各種可辨識疼痛來源的設備。

公司在聖路易 40 英畝的園區內設置了活性藥物成分 (API) 廠房,製作各種用於麻醉劑及可銷售成品的成分。這座通過 FDA 確效的設施已有 145 年歷史,員工約 450 人。

廠房控制設備於 1985 年安裝,維護成本昂貴。Mallinckrodt 必須升級老舊技術,為廠房設置共用的控制系統平台。由於公司在 2013 年上市後必須對股東負責,因此成本及營運效率比以往更顯重要;而控制系統的升級,最終則有助於 Mallinckrodt 擴展業務並改善運作時間。

挑戰

對系統操作員而言,仰賴老舊系統最具挑戰的層面之一,就是非常欠缺支援。在廠房內所有的工程人員當中,只有兩位懂得設備運作所需的可程式邏輯控制器 (PLC) 技術。維修及廠商方面的支援極少,而備用零件的供應及成本也有問題。結果呢?就是更耗時、更昂貴的停機時間。

Mallinckrodt Pharmaceuticals 資深維護工程師 Don Geers 表示:「節省成本是公司更新系統的主要動機,而硬體故障導致的停機時間則是我們的最大顧慮。我們希望避免這些問題,設置更容易維護的新型控制系統並提升零件可用性。」

舊有技術無法讓維護工程師執行預防性維護。每日生產報告則可指出問題,但充其量也只是事後補救。由於被動維護措施是僅有的解決方案,因此無法避免意外和更長的停機時間。

Mallinckrodt 了解到停機時間成本高於變更成本,因此決定升級控制系統。要在 24 小時全年無休的設施中更換製程的「大腦」,必須經過審慎的規劃。團隊希望減少過渡期的停機時間,並確保新系統上線後能以高效率和全部產能投入運作。

解決方案

團隊選擇採用虛擬化架構。Mallinckrodt 決定完成升級作業,以 PlantPAx® 分散式控制系統 (由 Rockwell Automation 供應),更換舊有的可程式邏輯控制器,並建構於現有的 VMware 虛擬化基礎架構。虛擬化 PlantPAx 平台可在全廠提供多重領域的控制功能,並以較少的伺服器數量執行批次及人機介面軟體,大幅精簡伺服器及工作站的維護工作。

系統設計分兩階段完成,盡可能減少停機時間。第一階段由 Mallinckrodt 維護團隊負責,其中 Rockwell Automation 工程部門及當地系統整合商 Stone Technologies 及 Syntronix 參與開發編程標準。設計後,由 Rockwell Automation 製備文件並提交功能及設計規格,再由團隊建置、測試並確效編程程式碼。標準程式碼將用於下個階段及任何實作於設施的新專案。

開發階段期間,Rockwell Automation 在位於克里夫蘭的設施複製一套系統,於啟動前協助故障檢測並完成編程工作。Mallinckrodt 繼續採用了這項服務,以便於未來發生問題或更換系統時可獲得技術支援工程師的協助。

第二階段利用新的編程標準來更新功能規格。運用現有的生產線文件,有助於降低專案風險,也能更輕鬆地過渡到新系統,因為廠房的工程、品質及確效團隊均已熟悉文件內容,如此可減少系統測試及確效所需的時間和成本。

工廠驗收測試 (FAT) 在當地系統整合商及 Rockwell Automation 的協助下,以三個月的時間於 Mallinckrodt 設施順利完成。系統隨後即安裝於作業單位,並執行多次水批流量測試,以確保所有系統元件都可順利運作,再添加昂貴的化學藥劑來生產藥品及造影劑。測試成功後,就由 Rockwell Automation 和 Syntronix 工程師在現場完成啟動作業。

報告及 Historian 軟體經實作成為 PlantPAx 系統的一部分,以加強生產智能,該軟體可收集、追蹤及記錄關鍵製程資料,精確掌握生產趨勢,以利進行主動維護活動。Mallinckrodt 如今具備了經過確效的電子報告功能,能夠更妥善地因應規範報告需求,並透過每日電子生產報告簡化整體營運作業。

此外,Mallinckrodt 也升級了人機介面操作員終端機。新人機介面圖形由設施舊有的人機介面重繪而成,包含新 API 生產線的 140 個製程圖形畫面,旨在提供類似於廠房現有設備的營運介面,以利操作員輕鬆過渡至新上線的系統。

結果

最後只花五週即完成試運轉,並將安裝過程的停機時間降到最低;其中部分要歸功於智慧工程、遷移工具及全方位的功能測試。

Geers 表示:「新型 PlantPAx 系統在控制系統硬體提供更出色的診斷/故障檢測資訊。使用共同平台提供控制及資訊,也有利於公司維護人員從昂貴的被動維護模式,轉型為舊有技術無法實現的主動維護,讓我們繼續向前邁進的同時,還能進一步減少停機時間。」

位於另一棟建築的備援虛擬基礎架構,則提供了更多一層的保護,可避免因單一地點的災難性故障而導致整個系統停機;此外,虛擬化平台也有利於整合資訊孤島。Mallinckrodt 團隊將在資料中心系統故障時使用備份資料,或在排定的維護作業停電時執行備份,以確保生產線持續運作。

如果發生故障,Mallinckrodt 預估虛擬化系統至少可節省 8 小時 (最多 24 小時),來重啟系統並讓生產線恢復運作。本系統總共有三座獨立設施 (由其中一座為其他建築供應主要電源),以虛擬化功能實現快速的災害復原選項。

就維護的觀點而言,控制系統的升級無疑是一項成功,但其整體效益絕不侷限於維護層面。Mallinckrodt 的環境健康與安全部門 (EH&S)、工廠、生產及領導團隊,現在都能透過 PlantPAx 製程 Historian 軟體存取持續性的製程資料,從而更輕易地法規報告要求、即時存取生產資訊,並視需要展開行動。

事實上,整個園區的操作員和主管均受益於全新等級的系統資料存取能力。設施中的任何人都能使用 Excel® 試算表軟體存取 Historian 軟體資料,並可從園區內的任何建築加以分析。EH&S 專業人員可分析即時資料,確保危險化學物質未釋入環境。操作員在人機介面輸入生產資料後,即可產生電子批次記錄,減少合規報告錯誤的風險。

每日生產報告為工程師及經理提供相互關聯的製程資料,其收集範圍可涵蓋為期數日的批次作業,有利於迅速掌握生產趨勢、進行變更以簡化生產,或是精確辨識可能的瓶頸,使 Mallinckrodt 得以預測潛在問題、加速回應,並維持高度的一致性和品質。

Geers 表示:「Rockwell Automation 當初與我們洽談升級專案時,其工程師團隊具備了與生命科學領域客戶合作的經驗,這支專屬團隊熟悉製藥產業的架構和術語,令公司的決策團隊深具信心,並將中斷和問題減到最少,讓我們順利達成緊迫的時程目標。」

雖然控制系統和報告功能升級的主要動機是維護問題,但改良的作業系統及生產資料存取能力裨益了整體營運品質。如今 Mallinckrodt 已能針對各個工程部門建置適合的工具,並透過控制系統基礎架構賦予全體團隊更強大的能力,使公司獲益良多。

已發佈 2015年7月17日

主題: Life Sciences
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Mallinckrodt Pharmaceuticals 升級控制系統 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose