Loading
成功案例 | 智慧製造
Recent ActivityRecent Activity

一個解決方案滿足OEM合作夥伴Greatech的各種需求

獨立台車技術提供設計產業生產系統所需的靈活性。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
GREATECH building with its logo on it.
GREATECH Logo

Greatech Technology Berhad 是一間位於馬來西亞的頂尖自動化解決方案供應商,專為客戶的製造流程設計、開發和生產系統、機械和設備提供服務。

Kho Kee Chen
Business Unit Manager, Instruments & Control
挑戰
  • 靈活的系統設計
解決方案
  • 洛克威爾自動化獨立台車技術
  • MagneMover® LITE™智慧型輸送系統
  • QuickStick®智慧型輸送系統
結果
  • 配置靈活
  • 可擴展系統
  • 提高勞動生產力
  • 縮短工程設計時間

Kho Kee Chen是Greatech Technology Berhad的儀器與控制業務部經理。這間總部位於馬來西亞的公司是頂尖的自動化解決方案供應商和系統整合商。他們的機械與設備遍及世界各地,包括中國、印度、新加坡、越南、美國和歐洲。該公司也是我們PartnerNetwork™的金級OEM合作夥伴。

Chevron DownChevron Down

挑戰

靈活的系統設計

Greatech為太陽能、半導體、消費性電子產品、電動汽車和生命科學產業的客戶提供服務。雖然每個產業客戶的要求不同,但是他們都有一個共同的需求。

Kho Kee Chen解釋說:「系統設計的靈活性,特別是對於電動車業和太陽能業,他們需要建立更大的生產線。而這些生產線需要分佈式面板系統,運作方式類似於配送中心。不過在生科業和半導體業,這個系統非常輕量。設計更精巧、節省空間,並且快速高效。」

解決方案

獨立台車技術提供客戶特定配置

無論需求大小,Greatech都採用洛克威爾自動化的獨立台車技術來協助客戶開發解決方案。

Kho Kee Chen表示:「我們發現洛克威爾自動化有非常多元的產品組合,特別是多樣的運動系統,讓我們能夠設計特定配置以滿足客戶需求。例如,對於半導體業和生科業,我們使用MagneMover® LITE™產品,而對於生產負載更高的電動車,我們則使用QuickStick®。」

ASRS GREATECH

MagneMover設計用於移動中小型負載,而QuickStick則適用於中大型負載。這兩者都是智慧輸送系統,具有標準的建構模組和模組化元件,便於組裝和重新配置,從而提供必要的可擴充性來因應生產需求。

結果

因應成長的可擴充性

Kho Kee Chen指出,這兩種運動系統為系統整合商及其客戶帶來顯著的效益。

Kho Kee Chen表示:「靈活配置讓客戶能在需要時進行擴充,特別是在需求多變的電動車業,他們更需要快速成長。這些系統還具有節省空間的優勢,讓客戶能夠善加利用整個生產區域。

我們有一位生科業的大客戶使用MagneMover LITE,透過多個複雜的流程網絡來運輸產品,成功減少25%的整體佔地面積。長期來看,我們的整體解決方案為客戶節省更多成本。」

提高勞動生產力

對於Greatech來說,能夠使用同一間供應商的技術,可提高其工程團隊的效率和產能。

「身為一間系統整合公司,我們看到最重要的改變是,由於能夠靠同一個品牌來支援所有平台,讓我們的工程時數大大減少。統一的程式讓我們能夠在同一處完成所有工作,因此可以無縫將一個系統設計為另一個系統,而不需要更改太多的軟體程式碼。」

Kho Kee Chen補充說,單一平台還節省培訓和故障排除的時間。

Kho Kee Chen表示:「使用不同品牌和平台需要學習新的技能和知識。使用同一個平台,團隊可提高對系統的掌握,而不用一次學習多個系統。」

探索數位分身軟體的計畫

Greatech計劃採用更多洛克威爾自動化的技術,幫助公司擴大其專業知識和服務範疇。

Kho Kee Chen解釋說:「我們希望能探索更多的機會,不僅在OT領域,還包括擴展我們在IT以及一些虛擬調試解決方案(如Emulate3D™)的能力,這些解決方案能讓我們在建立系統之前先進行模擬。有了這款數位分身軟體,我們可以優化流程和設計,確保生產線能依照客戶的預期建造及運轉。」

已發佈 2024年11月11日

主題: Optimize Production Empower People Smart Manufacturing Advanced Motion & Robotics Workforce Enablement Food & Beverage Life Sciences Semiconductor Independent Cart Technology
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱
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
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 一個解決方案滿足OEM合作夥伴Greatech的各種需求 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose