Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity

全球性飲料製造商擴大產能並提升一致性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
全球性飲料製造商擴大產能並提升一致性 hero image

挑戰

  • 擴展並淘汰老舊批次系統,以提高飲料生產流程的產量與一致性

解決方案

  • PlantPAx 製程自動化系統 - 整合式完全備援系統,以伺服器端虛擬化技術來改善可用性
  • 包含具備通訊能力與本質安全 I/O、資訊主導、可擴充、多功能的控制平台
  • 監控層級視覺化功能,幫助操作人員深入剖析製程資訊
  • 資料管理、效能與透明度及生產管理軟體最佳化製程與批次控制

結果

  • 增加整體系統效率與產量
  • 提升製程一致性 - 達成每批次修正不超過一次的目標
  • 增加系統彈性 - 自動調整原料差異性並簡化配方建立
  • 協助透過個人登入、電子簽名和自動登出功能,加強系統安全

背景

產品安全與一致性是任何飲料製程的關鍵。數十年來,飲料生產者均仰賴非標準型的批次系統來協助維持製程品質和產量。

隨著法律規範越來越嚴苛、具備技能的人員不斷減少,還有市場對產品變化的需求不斷提升下,飲料生產者需要更多史無前例的標準化作業。

有一家全球性的蒸餾飲料、啤酒和紅酒生產者計劃擴展其伊利諾州廠房的產能,因此找上製程設計公司 Barnum Mechanical, Inc.,希望能找到整合與一站式解決方案,Barnum 則透過 Industrial Automation Group 提供新的控制系統。

Industrial Automation Group 總部位於加州莫德斯托 (Modesto),專長於餐飲業的製程控制解決方案。該公司為 Rockwell Automation 認證的系統整合商,也是控制系統整合商協會 (CSIA) 認證會員。

挑戰

Industrial Automation Group 專案經理 NinivTamimi 表示:「改善現有基礎的製程效率,是該飲料公司的目標。此外他們也計劃要在系統中增加原料儲存槽、半成品、批次與裝瓶槽,以提升總產量。」

該廠房擴展案規模相當大,接收區增加了 75% 左右的軌道車/卡車站和儲存槽,混合室進行了類似的擴充,另外裝瓶區也增加了酒槽,並將現有的酒槽轉換為「彈性運用槽」,可用來裝瓶,也可用來儲存原料。

Tamimi 解釋:「該公司擴展營運,計劃是要移轉為「多合一」的批次解決方案,安裝符合 S88 標準的高效率系統。」

ANSI/ISA-88 (S88) 標準為工業自動化系統的批次控制提供一致的術語及標準組合,包括實體的型號、程序與配方管理。該公司現有的系統並不符合 S88。

Tamimi 表示:「該公司使用商用資料庫軟體來儲存配方,他們的整個批次系統用 Visual Basic for Application (VBA) 程式碼和舊式人機介面來進行程式設計。」為了讓現有系統達到可接受的產品品質,該廠房每一批次經常需要執行二或三次的批次修正,每次批次修正的測試時間約兩小時。此外,該系統更缺少「容錯轉移」或備援功能。

Tamimi 表示:「只要某一伺服器出錯,整個系統便會停機二至四小時。我們的客戶除了改善產品品質,更需要提升系統可用性。」

最後一項重要因素,該公司需要提升安全性,他們現有的系統只有三種登入權限:操作員、監督員與管理員。登入密碼能輕易為所有使用者共用。客戶指定新的製程系統必須整合使用者專屬登入、自動登出與電子簽名等功能。

解決方案

Industrial Automation Group 採用一套以 PlantPAx® 製程自動化系統為基礎的控制解決方案,該系統為 Rockwell Automation 所推出的現代分散式控制系統 (DCS)。

Tamimi 解釋:「我們可透過 PlantPAx 解決方案設計出高可用性的系統,善加利用許多新興技術,如虛擬化技術。後來我們為這個應用選擇了虛擬環境。」

Rockwell Automation 支援 VMware® Ready 軟體的虛擬化技術,並建議使用伺服器虛擬化技術和 VMware vSphere® 來處理執行時間的生產應用程式。使用伺服器虛擬化技術,可省去對全主機作業系統 (OS) 的相依性,為關鍵應用程式提供一個更穩定的環境。

新系統內含資訊主導、可擴充、多功能的控制平台,結合製程及離散控制與通訊和本質安全 I/O。此完全備援系統控制製程區和現場清潔 (CIP) 滑架的應用程式。遠端控制與危險區 Class 1 Division 1 處理整合。操作員工作站則設立在控制室和批次室內,另外工程工作站也位在控制室內,可即時將製程最佳化。

PlantPAx 系統亦包含監控層級視覺化功能,可幫助操作人員深入剖析製程資訊。資料管理、效能與透明度及生產管理軟體則提供製程與批次控制。

為了讓廠房在升級過程中盡量維持運作,Industrial Automation Group 分階段實施系統。首先,超大型的液體接收區先開始運作,包括新的卡車站和軌道站,以及新的大型儲存槽。也將通用產業通訊協定順序套用在這些資產上。

接著,加入新的批次系統。有 120 份原本的配方在實作系統時重新建立。廠房擴展且系統加入新資產後,為了縮短批次的時間並維持品質,更對材料的加入順序進行了修改。

Tamimi 表示:「嚴格的測試與品質控制極為重要,我們必須在淘汰舊系統之前證明新系統確實能執行現有的配方。」完成一開始的工廠驗收測試 (FAT) 後,團隊用兩週的關機時間完成新控制系統的整合。我們對系統進行了進一步的測試,並視需要調整參數與配方。

結果

Tamimi 表示:「廠房整體的產量與一致性均獲得提升,公司還能輕鬆透過批次系統加入新配方,因為多數的作業和許多單元程序都是共用的。」

為了進一步簡化配方的開發,系統可依照操作員的輸入或其他定義變數動態決定優先順序。假如同樣的材料位在其他儲槽內,還可利用批次軟體內建的材料管理功能,不需重新編寫配方。

Industrial Automation Group 在試運轉階段協助該飲料公司加入了 50 份新配方。

系統同時改善通用產業通訊協定的報告功能,在每個通用產業通訊協定週期完成時追蹤所有排序並自動產生報告,記錄下正確的清潔程序,接著才開始執行下一個批次。

此外,系統亦協助確保產品的一致性。

Tamimi 解釋:「進入系統的原料不見得每次都符合配方所定義的特性,當發生此情況時,我們可以更新系統內的參數,讓系統自動調整各配方的成分數量。」

在 PlantPAx 系統的協助下,該飲料廠達成了他們的目標,每批次的修正次數不超過一次。

最後,系統加入個人登入與電子簽名功能,加強了安全性,且所有關鍵項目均在 15 分鐘後自動登出,需重新輸入認證。

已發佈 2014年8月1日

主題: Food & Beverage
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 全球性飲料製造商擴大產能並提升一致性 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose