ICS安全的關鍵組成包括:
ICS安全涵蓋一系列用來保護這些系統免受網路威脅的實踐和技術,以維護工業營運的完整性、可用性和安全性。不僅有助於保護數位系統本身,還有助於保護其所控制的實體基礎設施。
依賴ICS安全的產業
- 能源與公用事業(發電、水處理)
- 製造業(汽車、食品和飲料、製藥)
- 交通運輸(鐵路、空中交通管制)
- 石油和天然氣(煉油廠、管道)
- 化學處理
- 採礦與金屬
ICS安全的重要性
- 以ICS來控制流程非常重要,因此維護其安全性勢在必行。ICS若產生漏洞可能會導致:
- 停產
- 設備損壞
- 環境災難
- 公共安全風險
- 重大經濟損失
了解工業控制系統的獨特特性和需求,對於制定有效的ICS安全策略至關重要。隨著這些系統之間的連結越來越緊密,對數位化的依賴程度也越來越高,因此對穩健、專業安全措施的需求也越來越迫切。
ICS 安全威脅與攻擊的實際案例
2024年美國有超過48,000個ICS服務暴露於威脅之中。去年俄羅斯重生網路軍(CARR)發動一起ICS安全攻擊。這個國家級組織透過Telegram非法入侵系統,操控人機介面,並導致德州Muleshoe的儲水槽溢流。造成停機和損壞。
為什麼我們需要ICS安全?
對ICS安全性的需求比過去更為緊迫。隨著工業系統與企業網路和網際網路的連接日益緊密,該系統也逐漸成為網路犯罪分子與國家背景威脅行為者的攻擊目標。看看這些令人震驚的資料:
ICS 漏洞的潛在後果
成功攻擊ICS可能會帶來嚴重且深遠的影響:
這些案例凸顯出加強ICS安全措施的迫切需求。隨著工業系統之間的互聯性增強和對數位化的依賴加深,資料洩露的潛在後果愈發嚴重,使得ICS的安全成為所有工業領域組織必須重視的問題。
ICS 安全漏洞的財務影響
美國國土安全委員會發佈的《網路威脅快報》顯示,美國資料洩露的平均成本為936萬美元,幾乎是全球平均水準的兩倍。
停機對企業影響重大,對不同產業的衝擊程度也不同。最近一項研究顯示,製造業的每小時成本可能高達26萬美元。以下是三種根據產業計算停機時間的關鍵方法:
- 製造停機時間 = (每小時人力成本 + 每小時間接成本 + 每小時生產成本) x 停機時間
- 廢水處理停機時間 = (監管機關罰款 + 環境清理成本 + 人力成本 + 設備維修/更換 + 潛在公共衛生成本)
- 能源停機時間 = (電力銷售損失 + 設備維修/更換費用 + 人力成本 + 監管機關罰款 + 潛在的安全/環境成本)
展示安全投資的投資報酬率
雖然安全是一項投資,但有幾個可追蹤的指標可以幫助您向利益關係人展示投資報酬率:
- 安全事件減少: 監控成功和未遂的網路攻擊、惡意軟體感染以及未經授權存取嘗試的數量。
- 提高正常運作時間: 追蹤關鍵系統的正常運作時間百分比,並衡量意外停機的減少情況。
- 遵守法規: 確保文件符合產業標準和法規,以避免罰款並證明已善盡職責。
- 降低風險: 儘管難以直接量化,但應強調降低潛在資料洩露的可能性和影響的重要性。運用風險評估框架,展現降低風險曝露程度的成效。
如何因應對破壞關鍵流程的恐懼
安全並不代表一定要停機。有幾種方法可從策略層面實施安全措施,將停機的機率降到最低:
- 根據OT安全團隊的優先順序,分階段推出安全控制措施
- 在不使系統離線的情況下,使用虛擬修補程式或補償控制來修復漏洞。
- 將網路劃分為隔離的網段,以限制資料洩露的影響
- 實施備份系統,以便在某一系統需要離線時接管其功能
- 與營運團隊協調測試和更新工作,以確保不會與所需的正常運作時間發生衝突
ICS安全與IT安全有何不同?
您的ICS是貴公司營運的基石。該系統管理從電網到生產線的一切事務,其穩定運作對貴公司盈利有直接的影響。IT安全側重於資料和網路,而ICS安全則側重於保護系統所控制的實體流程。
ICS裝置的獨特挑戰 ICS環境通常存在舊有系統和專用裝置,帶來與眾不同的安全挑戰:
- 許多ICS裝置還在執行過時的作業系統(如Windows XP),這些系統已不再接收安全更新。
- 可程式邏輯控制器(PLC)和遠端終端裝置(RTU)這樣的嵌入式系統通常缺乏內建的安全功能。
- ICS元件通常具有較長的生命週期(15至20年),因此頻繁更新或更換並不實際。