利用 FactoryTalk® Optix™ 和 Emulate3D®從RapidLaunch獲得見解
智慧型可擴充解決方案
在最近的一場網路研討會中,我們討論到可以降低推出風險的七大關鍵價值領域,以及說明洛克威爾自動化已經將上述七大領域納入其產品組合中。必須說明的是,我們發現可以從利用正確的工具徹底降低推出風險中獲益的七大關鍵領域為:
- 數位工程及模擬軟體
- 製造網路及網路安全
- 製造軟體及分析(MES、IoT)
- 設施的管理控制系統
- 控制及自動化平台
- 智慧輸送
- 透過和我們的人員及合作夥伴合作最佳化
洛克威爾自動化解決方案如何融入其中?這些解決方案如何簡化汽車推出的流程?
RapidLaunch
我們為汽車品牌所有者、分階供應商和機器製造商開發出RapidLaunch,可以為汽車的推出提供標準化的生產就緒平台。標準化的方法可以減少產品上市時間。自動化的工作流程可以減少錯誤和重工。虛擬調試可以讓您在每個階段測試生產程式碼和想法。
RapidLaunch和您的系統整合,並從納入應用程式、模組化程式設計,以及可重複使用程式碼的解決方案庫開始。這個程式庫是專為建立Optix和Logix應用程式所設計,確保在開發新機器或系統的內容時易於整合,以及具備可設定的使用者體驗。
汽車業的大公司都已採用這個架構,可以大幅減少開發時間和精力。您可以將這個架構想像成收到組裝好的模組,其中一側和Logix緊密貼合,另一側和Optix緊密貼合,您只需要將模組插入即可。雖然每一端仍需進行某些作業,但大部分繁重的工作已經幫您處理完畢。
FactoryTalk® Optix™
RapidLaunch部署的核心軟體部分是FactoryTalk® Optix™,這是一個全新的開放式可擴充視覺化平台。FactoryTalk® Optix™是我們HMI產品組合的新成員,可以讓您清楚看見您正在處理的作業。這不僅是一個UI建置平台;您可以搭配先進技術來擴充我們先前提供的HMI功能組合,以強化您的邊緣運算和資料管理計畫。
有了FactoryTalk® Optix™,您可以按照自己的想像精確設計和測試您的HMI專案,如此可以讓其他人清楚了解您的願景。一次完成應用程式的建立並部署至任何裝置。為全體受眾設計您的HMI圖像樣式。利用OPC UA FactoryTalk® Optix™全新打造,具有可延伸性。
Emulate3D®
一旦您的設計達到特定階段,就無需在工廠區域進行測試(這可能會對本就吃緊的預算造成額外支出),而是使用Emulate3D®建立實際的數位分身。在您部署程式碼和邏輯之前對其進行測試,找出可能未如預期運作的部分。在對生產造成問題之前進行修正。
通盤考量
這些工具可以密切配合運作,將您的汽車和電動車設施最佳化。洛克威爾自動化將重點放在全部七大關鍵領域,透過RapidLaunch的搭配和支援,為您提供生命週期管理的控制規範。
將汽車和電動車生產所涉及的流程,以及分階供應商的流程加以簡化,即可縮短開始生產的關鍵時間,確保您可以如期滿足客戶的需求。
如需了解完整的故事內容,請在此註冊隨選線上研討會。