石油與天然氣產業正站在關鍵十字路口:老化的基礎設施、產量下滑與成本上升正威脅著獲利能力,同時氣候壓力也迫使產業必須推動永續創新。油田營運商如何實現此目標?
兆元現代化改革勢在必行
石油與天然氣產業正因技術進步而經歷快速轉型。自動化、電力與數位系統正處於這場現代化改革的核心,為提升效率、安全性與環境永續性帶來巨大潛力。
然而,在陸上油田導入這些攸關營運的關鍵系統,亦伴隨一系列獨特的挑戰與對應建議。
研究顯示,全球陸上油田設施涵蓋從全新廠區到超過70年歷史的老舊基礎設施,狀況差異極大。許多營運設施的平均年齡可能在30到50年之間。為了讓這些工廠現代化並優化產量,必須解決的首要挑戰是:
- 生產率下降:油藏日漸成熟及地質條件本身的複雜性,導致開採效率持續下滑。
- 老化的基礎設施:許多老舊基礎設施已超出原設計壽命,不僅效能下降,也更容易發生故障並暴露於網路攻擊風險之中。
- 高維護負擔:各式異質平台與老化資產使得維護工作頻繁且成本高昂,進而影響營運穩定性與獲利能力。
- 大量非結構化資料:大量異質且缺乏標準格式的資料累積,阻礙有效分析與明智決策的推動。
- 營運成本增加:耗材價格上漲、勞動力短缺和維護支出導致營運費用不斷上漲。
- 安全和環境風險:開採作業本身即具高度風險,若再加上老舊基礎設施,將進一步加劇安全與環境層面的隱憂。
數位化油田
數位油田運用現代技術,如開放式控制系統、電氣化、人工智慧(AI),以及現場與雲端物聯網(IoT),以提升整體營運效能。這使企業能即時掌握與分析資料,更有效地監控與管理油田作業。透過自動化日常作業並強化決策能力,有助於提升效率、降低成本並減少停機時間。
儘管這些技術對實現永續且具獲利能力的生產至關重要,研究指出,幾乎所有能源公司皆已在不同業務領域展開數位化專案,但「其中有70%仍停留在試點階段,尚未全面推行。」 (McKinsey)
實現現代油田:策略框架
為因應這些挑戰並實現長期永續發展,建立一套有系統的現代化策略至關重要。該策略包括以下關鍵要素:
- 考量舊有基礎設施與整合:要順利將老舊基礎設施與現代自動化技術整合,制定明確的轉換策略至關重要。這包括評估現有設備與流程、找出現代化的機會,並制定一套順暢整合的藍圖。優先汰換或升級過時系統至關重要,同時亦需將舊有系統與現代自動化平台有效銜接。採用以價值為導向的轉換方法,可透過分階段執行的方式,有效降低轉型過程中的生產停機風險。
- 打造具擴展性與彈性的架構:為了適應未來的擴展和不斷發展的技術,採用模組化和開放系統的方法至關重要。需要一套策略,能縮短部署時間並採用標準化元件,以釋放未來成長潛力。透過採用開放、可擴展且安全的架構,自動化解決方案可整合既有成熟資產與現代多井墊設施,包括各類增進採油效率的方法所需的系統與設備。
- 導入電氣化:產業普遍認知,減排不僅是目前營運的一部分,更是未來持續經營的必要成本。從以燃氣渦輪與柴油發電作為「主要動力來源」轉型為可接軌電網的電氣化模式,需投入資本支出,並提升天然氣外運能力,例如強化管線基礎設施。評估設備可用性也很重要。混合電力系統、微電網、預製電力機房及變頻器(VFD)等技術的進展,能有效支援此轉型過程。
- 採用智慧型儀表與資料蒐集系統:為克服類比儀表的限制並導入智慧型數位感測器,須評估現有基礎設施,並明確訂定現代化轉型的目標。評估儀表的性能診斷能力並規劃與數位系統的相容性,是推動轉型的關鍵步驟。導入振動監測感測器與先進的條件式監控測量方案,有助於實現即時可用的資料能力。
- 利用遠端操作和遙測:為因應舊有系統整合困難、連線品質不佳與儀表設備不足等挑戰,導入邊緣運算與邊緣至雲端系統可實現遠端監控的目標。利用整合式平台進行監控和控制,以及支援docker的遠端終端機裝置(RTU),可提高營運效率。
- 導入進階分析技術:透過導入數位分身與進階分析技術,能深入掌握流程指標、優化營運績效,並預測資產故障風險。現代化的邊緣閉環控制與優化技術,以及AI驅動的監控平台,正在為成熟油田帶來全新價值。
- 資料管理與資料驅動的智慧行動:有效的資料管理需具備取得相關背景資料、多系統整合能力,以及資料可取用性。在營運技術(OT)與資訊技術(IT)之間建立統一的資料流至關重要。透過建立堅實的資料基礎層,並藉由企業級IIoT平台、生產資料管理系統與績效預測平台實現連網營運,可大幅強化以資料為基礎的決策能力。
- 制定資安策略:為油田作業因應資安威脅做好準備,是當務之急。需依循NIST架構,維護完整的資產清單,並落實可執行的風險與弱點管理措施,依優先順序執行。利用嵌入資安職能的OT系統,並採用行為分析和機器學習進行威脅偵測,將能加強安全措施。
- 人力發展計畫:McKinsey指出,:「新技術要求員工培養新技能、採用新流程,並改變長期以來的工作模式。」為有效培訓現有員工並吸引具技術專長的新人才,須透過完善的培訓計畫,賦能現有人力並積極培育新進人員。運用以使用者為中心的HMI設計、擴增實境(AR)技術與遠端專家支援工具,可提升學習成效與作業效率。
- 以永續發展為優先:要將環境影響降至最低並優先考量永續發展,需制定一套前瞻性的藍圖,用以衡量績效、優化流程並監督營運。導入高效節能的自動化解決方案、能源管理平台、精準的碳排量監測與誤差量測系統,以及碳盤查平台,將有助於推動永續發展目標的實現。
賦能技術
要有效推動油田現代化,善用洛克威爾自動化與Sensia™的技術與服務,有助於實現卓越營運。根據現有基礎設施或未來井墊需求,導入智慧裝置、AI驅動模型及其他數位技術,可實現條件式監控、即時資產故障預測與更完善的資產監控。
透過採用Allen-Bradley®控制系統,企業可強化自動化能力,並升級或取代老舊系統。PlantPAx®分散式控制系統簡化操作並提高安全性,同時提供一個具有進階分析和改進網路基礎設施的平台。資安應用程式還可設計用來偵測和減輕網路威脅。
FactoryTalk®軟體套件提供強大的資料管理解決方案,能促進資料的無縫整合與存取,符合建立營運技術(OT)與資訊技術(IT)統一資料流的最佳實務建議。透過邊緣端的AI資料解決方案,例如FactoryTalk® LogixAI®與FactoryTalk® Guardian AI™,可在故障發生前即預測潛在問題,將AI的力量交到操作人員手中。要在邊緣端啟用這些平台,需搭配合適的邊緣設備。Sensia推出的QRATE HCC2超融合控制器可在全球最嚴苛的環境中,提供領先業界的邊緣運算效能。
這些技術不僅能解決產業當前面臨的挑戰,同時也符合現代化轉型的最佳實務建議。
為什麼是現在?
陸上油田現代化是一個需要整體策略的轉型過程。隨著石油和天然氣面臨基礎設施老化、生產率下降和營運成本上升等挑戰,企業需要創新和可行的解決方案,使油田達到現代標準和產量水準。採用自動化、人工智慧和物聯網等先進技術可顯著提高效率和安全性。
將資料驅動的優化列為優先事項,有助於做出明智決策,實現即時監控與預測性維護,從而降低成本並延長資產壽命。在現代化轉型中,永續性亦須成為核心考量,因為整個產業正面臨降低排放與減少環境衝擊的壓力。採用永續作業模式、推動電氣化轉型及導入高效節能解決方案,將有助於提升企業聲譽與利害關係人的信任。
最終,成功的現代化轉型仰賴持續精進與創新精神,培養組織的適應力,並投入人力培訓,以在不斷變動的市場環境中實現長期永續發展。
與洛克威爾自動化和Sensia攜手,開啟您的現代化轉型之旅。我們在技術與產業經驗方面的優勢,將協助您縮短「首次出油」與「首次供氣」的時間,並建立和引導通往成功的藍圖。
已發佈 2025年6月3日
為您推薦