Nosso portfólio de controle de movimento atende suas necessidades de aplicação únicas com uma ampla variedade de servo-drives, servomotores e atuadores.
Você está procurando alcançar valor mais rapidamente e, ao mesmo tempo, aumentar a integração e a flexibilidade? Nossa carteira de controle de movimento está posicionada exclusivamente para ajudar você a criar as máquinas capazes, escaláveis e conectadas que impulsionam suas empresa adiante. Com o alcance global da Rockwell Automation, você pode ter certeza de que seus dispositivos sejam suportados e passíveis de manutenção em todo o seu empreendimento.
Vídeo
Sistemas de movimento completos para máquinas inteligentes
No atual ambiente competitivo, o projeto simplificado de máquinas, a flexibilidade dos sistemas e o desempenho geral otimizado das máquinas são vantagens primordiais. Independentemente de você estar desenvolvendo máquinas pequenas e autônomas ou sistemas grandes e complexos, os produtos de controle de movimento Kinetix da Allen-Bradley podem ajudá-lo a atingir os seus objetivos.
Tudo pronto para a próxima entrega? Veja o que há de novo em controle de movimento
Você precisa de máquinas capazes de cumprir metas de produção cada vez maiores e que se adaptem de maneira lucrativa às mudanças de demanda. Felizmente, você pode conseguir isso e muito mais usando nossas soluções de controle de movimento para transformar suas máquinas em ativos de automação mais produtivos, inteligentes e flexíveis. Confira as novidades em nosso portfólio de controle de movimento e descubra como uma tecnologia de movimento mais inteligente pode ajudar você a liberar todo o potencial de suas operações.
Conheça a tecnologia de servo-drive usada em implantações mais rápidas e máquinas inteligentes de maior capacidade. Veja como nossos servo-drives distribuídos ArmorKinetix podem ajudar você a simplificar projetos, acelerar o tempo de construção e tornar suas máquinas mais poderosas do que nunca.
Agora é possível superar as limitações das esteiras de corrente e cinta, além de proporcionar um futuro de produção mais inteligente. Veja como nossas soluções de tecnologia de carrinho independente podem ajudar você a remover gargalos, melhorar a flexibilidade e maximizar o desempenho do sistema.
Aumente a eficiência do processo e agregue mais valor às suas máquinas usando nossas soluções lineares Kinetix de alto desempenho. Descubra como nossa tecnologia líder pode possibilitar o aumento da produtividade e da flexibilidade, além de criar possibilidades de produção mais inteligentes.
Chegou a hora de ter sistemas mais inteligentes. A modernização pode ajudar.
Por que modernizar suas soluções de movimento? Porque você pode agregar mais capacidade e controle para seus processos-chave. A modernização pode ser um meio econômico de equipar suas máquinas com o desempenho, flexibilidade e longevidade que você precisa para ter sucesso no mercado dinâmico atual. Dispositivos modernos também podem ajudar a avançar as suas metas de manufatura inteligente. Com informações robustas ao seu alcance, você pode aproveitar o poder de dados para obter visões valisas de seus processos e possibilitar inovações futuras.
Nossos servo-drives Kinetix 5700 oferecem a simplicidade, a potência e a economia de espaço para ajudar a otimizar o desempenho do controle de movimento e maximizar o valor da máquina.
Obtenha máquinas mais simplificadas e com eficiência energética e libere o poder do controle de movimento descentralizado com servo-drives distribuídos ArmorKinetix.
Esses servo-drives Ethernet/IP de eixo único proporcionam flexibilidade de projeto em uma oferta otimizada para atender às suas necessidades essenciais de construção de máquinas.
Nossos servo-drives Kinetix 5500 fornecem soluções versáteis de controle de movimento EtherNet/IP que ajudam a simplificar projetos e criar soluções ágeis e econômicas.
A Rockwell Automation anuncia que os sistemas de inversor-motor integrado Kinetix® 6000M cód. cat. 2094 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
A partir de julho de 2024, nossos servo-drives de indexação Kinetix 300 Ethernet/IP cód. cat. 2097 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
Com uma excelente relação potência-dimensão, esses servomotores inovadores e compactos oferecem desempenho excepcional, ao mesmo tempo que minimizam os requisitos de espaço.
Esses servomotores compactos de baixa inércia e alto desempenho foram projetados para otimizar suas aplicações industriais de baixo consumo de energia.
Maximize o potencial da sua máquina utilizando nossos servomotores de baixa inércia Kinetix® VPL para movimentar cargas com acelerações rápidas e precisão excepcional.
Os servomotores de grau alimentício fornecem durabilidade e desempenho excepcionais, permitindo atender aos padrões de higiene e, ao mesmo tempo, maximizar a produtividade.
Esses servomotores higiênicos apresentam classificações IP69K e são projetados para operar em ambientes desfavoráveis e suportar limpezas por jato de líquido sob pressão.
Nossos servomotores Direct Drive permitem soluções de controle de movimento mais simples, mais responsivas e que operam com melhor eficiência energética.
Nossos motores principais assíncronos Kinetix MMA permitem aproveitar mais uma vasta gama de aplicações pesadas que requerem potência elevada e saída de torque.
Eleve as suas operações, combinando capacidade de motor de alto torque e alta eficiência com recursos especificamente projetados para alimentos e bebidas.
Estes motores apresentam um design compacto e com elevada densidade energética e um encoder absoluto de alta resolução para maximizar o potencial dos seus processos.
Esses atuadores lineares combinam velocidade e aceleração, forças de impulso de pico e tecnologia DirectDrive para maximizar o desempenho e a confiabilidade.
Adicionar desempenho rápido e dinâmico aos seus processos com esta solução pronta para usar para obter posicionamento e velocidade bidimensionais precisos.
Nossos cilindros elétricos para cargas pesadas são atuadores compactos, leves e de força elevada que servem como uma alternativa de custo otimizado ao controle de movimento hidráulico.
Estes cilindros elétricos aumentam a eficácia das suas aplicações de controle de movimento linear utilizando um servo-controle flexível e forças de construção rápida.
O Motion Analyzer é uma ferramenta de dimensionamento de aplicação de controle de movimento utilizada para análise, otimização, seleção e validação do seu sistema de controle de movimento Kinetix.
Este módulo de saída do codificador aumenta a flexibilidade do projeto da máquina sincronizando os dispositivos no seu movimento integrado no sistema Ethernet/IP.
O design mecânico robusto e a realimentação de alta resolução desta família de codificadores podem ajudar a atingir os seus objetivos de produção numa variedade de aplicações.
Estenda as vantagens do seu sistema de controle de movimento Ethernet/IP integrando estes codificadores com opções de segurança CIP e movimento integrado.
Crie sistemas de servo-drive digital de alto desempenho utilizando estes codificadores com comutação, regulação de velocidade e controle de posição em um único dispositivo.
Aumente o valor da sua máquina com estes encoders absolutos de volta única NEMA tipo 4 e 13 que fornecem dados de controle de movimento avançados, mesmo em ambientes desfavoráveis.
O design compacto e a saída de alta resolução desses dispositivos são excelentes em aplicações em que a precisão do posicionamento é essencial, mas o espaço é limitado.
Estes codificadores fornecem dados de controle de movimento precisos e utilizam a Synchronous Serial Interface para fornecer uma resolução de 24 bits através de apenas cinco fios.
Os nossos servo-motores lineares LDC e LDL-Series estão conectados diretamente à carga útil que precisa ser deslocada e proporcionam um posicionamento linear preciso a altas velocidades.
Possibilite processos mais flexíveis e produtivos usando nosso sistema transportador inteligente QuickStick® HT para mover cargas pesadas de até milhares de quilos.
Elimine gargalos e aumente a produtividade geral com uma maneira mais rápida, inteligente e flexível de movimentar mercadorias dentro de suas máquinas.
Nosso sistema transportador inteligente OuickStick® 150 permite que você obtenha mais de suas operações com um transporte de mercadorias mais rápido, mais limpo e mais eficiente.
Nosso sistema de transporte inteligente iTRAK 5750 permite que você redefina sua produtividade da máquina e mova cargas úteis maiores com mais flexibilidade e controle.