O FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™ adota uma abordagem sem código para inspeção visual que ajuda a melhorar a qualidade, maximizar a rentabilidade e obter informações críticas dos dados de produção em tempo real. Durante todo o fluxo de trabalho do usuário — desde a configuração da câmera e a captura de imagens até o treinamento e a implementação de modelos, e até mesmo análise do desempenho da qualidade — nossa solução de aprendizado de máquina e inspeção visual foi projetada para que o pessoal de qualidade e operadores da fábrica possam visualizar as informações necessárias para atingir suas metas de desempenho de qualidade.
Identifique e classifique defeitos
O FactoryTalk Analytics VisionAI encontra defeitos antes impossíveis de detectar, gerando insights e ações.

Integrado na nuvem para qualidade de malha fechada na borda
Inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e gestão de modelos na nuvem para fornecer inspeção de qualidade avançada e incomparável

Simplifique a inspeção de qualidade
A Rockwell Automation combina experiência em hardware e software e na área para simplificar a inspeção de qualidade
Hardware

Inspeções em tempo real em velocidades de produção com uma solução integrada
Integração de automação essencial por meio de protocolos industriais padrão
Hardware expansível com uso de componentes de pronta-entrega para atender a qualquer aplicação de inspeção
Software

A análise essencial armazena todos os dados de imagens e expõe por meio de APIs e percepções orientadas por IA
As operações remotas permitem que a linha de produção seja atualizada em tempo real a partir da nuvem
A gestão de modelo de aprendizado de máquina possibilita que a IA se expanda com eficiência
Experiência no setor

Integrações para permitir alertas e gestão de qualquer lugar
A capacidade de gerenciamento empresarial garante a escalabilidade do retorno do investimento (ROI) em suas implantações
A cibersegurança é um princípio essencial, e o FactoryTalk Analytics VisionAI é desenvolvido com base em tecnologia compatível com SOC 2
Adequado para diversas indústrias de fabricação
Análise pronta para usar voltada a indústrias discretas e híbridas
CPG
Automotiva
Médica
Alimentos e bebidas
Eletrônica

IA para sistemas de visão de máquina
Com nosso fluxo de trabalho de ponta a ponta do FactoryTalk Analytics VisionAl, os fabricantes podem implementar facilmente modelos de aprendizado de máquina em suas instalações. O desenvolvimento do modelo depende da experiência de produção e de uma compreensão clara de como são os produtos de qualidade boa e ruim, reduzindo a necessidade de experiência em visão de máquina para criar ou atualizar modelos. Depois que os modelos são implementados, a IA no VisionAI proporciona uma análise mais intuitiva das imagens para possibilitar uma interpretação quase humana do produto durante o processo de inspeção.
Captura
Inspecionar

Etiqueta
Criar — Galeria de etiquetas

Treinamento
Criar — Gestão de treinamento

Implementação
Criar — Gestão de receita

Integrações por meio da nuvem e protocolos industriais
Integrações na nuvem
- Utilizadas geralmente para aplicativos de análise de dados ou gestão de processos
- Integre por Rest API bidirecional
- Exemplos: ferramentas de BI, sistemas MES/QMS
Integrações no chão de fábrica
- Utilizadas geralmente para comando e controle em tempo real de sistemas no chão de fábrica
- Integre por Ethernet/IP
- Exemplos: sistemas de rejeição, transportadores, dispositivos de fábrica

Integração da Rockwell Automation
A Rockwell Automation fornece uma solução integrada para simplificar a instalação e agilizar a geração de valor
Nuvem
- Acesso simplificado à nuvem pelo FactoryTalk® Hub™
Hardware
- Arquitetura construída em CLPs Allen-Bradley ASEM™ IPC e Logix
Sistema de controle
- Perfil add-on para integração premier Logix
- Biblioteca de objetos FactoryTalk® Optix™ para integração de visualização

O diferencial da Rockwell Automation
Solução expansível com fluxos de trabalho intuitivos e focados em TO que não dependem de especialistas
Decisões de qualidade orientadas por dados e fortalecidas por análises avançadas prontas para usar
Visão inteligente que se integra ao controle para agregar valor em malha fechada
Visão, controle e operações integrados sem atrito em uma plataforma de um só fornecedor
Você também pode se interessar por: