- Product Selection
- Overview
- Documentation
Uma nova era chegou no controle de movimento On-Machine™. Estamos elevando o nível das possibilidades em seu próximo projeto de máquina com servo-drives distribuídos ArmorKinetix®. Esta plataforma de inversores de frequência oferece o alto desempenho do servo-drive Kinetix® 5700 em um tamanho On-Machine compacto que permite que suas máquinas de produção se tornem mais eficientes, flexíveis e econômicas do que nunca.
Conheça a tecnologia por trás de implantações mais rápidas e de máquinas inteligentes com capacidade elevada. Os servo-drives distribuídos ArmorKinetix fornecem uma solução modular e expansível para suas necessidades de controle de movimento. Ao montar as unidades fora do gabinete elétrico, você pode reduzir drasticamente a complexidade do sistema, diminuir seus custos totais e permitir que seu pessoal seja mais produtivo.
Controle de movimento inteligente criado para elevar seu conceito de próxima máquina inteligente
Os servo-drives distribuídos ArmorKinetix estão fornecendo aos fabricantes uma nova ferramenta para projetar máquinas de produção que são mais eficazes.
Disponível como uma solução de inversor-motor integrado e um inversor de frequência próximo ao motor, essa tecnologia permite uma abordagem revolucionária para projetar máquinas de modo que exijam menos peças e terminações, bem como menos espaço físico. Isso significa menos tempo de criação, menos pontos de falha e maior produtividade por metro quadrado.
Descubra como os servo-drives distribuídos ArmorKinetix podem ajudar a transformar o que é possível em seus projetos de máquinas.
Tecnologia de servo-drives que impulsiona sua inovação
Não importa se você um fabricante de equipamento original ou usuário final, é possível aproveitar os benefícios do controle de movimento descentralizado para melhorar suas máquinas. Com os servo-drives distribuídos ArmorKinetix, você pode:
- Ter confiança no lançamento de sistemas mais fáceis de suportar e mais intuitivos de operar
- Acelerar as instalações e reduzir os custos de engenharia com projetos mais simples e modulares
- Reduzir os custos totais do sistema com sistemas que exigem menos componentes e pontos de conexão
- Agir mais rapidamente e tomar decisões informadas com uma experiência consistente em suas soluções On-Machine
- Reduzir os riscos utilizando CIP Security e segurança de acionamento integrada em uma única solução de cabo
O que o controle de movimento descentralizado pode fazer por você?
As máquinas de produção com controle centralizado podem ser complicadas de projetar, produzir e dar suporte. Mudar para uma arquitetura descentralizada usando servo-drives distribuídos ArmorKinetix pode simplificar seus sistemas e ajudar a gerar mais valor. Por exemplo, mudar para um projeto descentralizado pode reduzir o cabeamento em até 90% e os custos gerais do sistema em uma média de 30%.
Sua máquina ideal exige vários componentes On-Machine? O ArmorKinetix apresenta um design padronizado centrado na máquina que torna o emparelhamento dos servo-drives com outros dispositivos On-Machine simples de implantar e fácil de entender.
Projetos de máquinas simplificados, possibilidades ilimitadas
Dimensão da máquina reduzida
Ao montar suas unidades externamente e ligar sua rede de movimento em cadeia, você pode reduzir as dimensões da máquina, diminuir o comprimento dos cabos e projetar sistemas que exigem menos peças.
Análise avançada
Use dados de sensores térmicos e de vibração integrados para obter informações preditivas e diagnosticar possíveis problemas com rapidez, sem precisar abrir o painel de controle.
Instalações aprimoradas
Descentralize sua arquitetura de movimento para consumir menos peças e reduzir os pontos de conexão, diminuindo o tempo de fabricação e reduzindo possíveis pontos de falha.
Sustentabilidade aprimorada
Projete máquinas que exijam menos componentes ao mesmo tempo em que reduzem o uso geral de energia dos seus sistemas.
Segurança integrada
Simplifique sua rede de segurança e ajude a proteger seu pessoal e equipamentos usando recursos de monitoração de velocidade segura e Safe Torque-Off.
Flexibilidade elevada
Crie sua máquina ideal montando inversor-motores integrados e inversores de frequência próximos ao motor para criar projetos mais modulares e flexíveis, tudo em uma única plataforma de acionamento.
Configurações do produto
Amplie sua solução de controle On-Machine
Product Profiles | Publication |
---|---|
Infográfico do fabricante de equipamento original dos servo-drives on-machine distribuídos ArmorKinetix | 2198-PP004_-PT-P |
Infográfico do usuário final de servo-drives on-machine distribuídos ArmorKinetix | 2198-PP005_-PT-P |
eBook sobre servo-drives distribuídos ArmorKinetix | 2198-SP004_-PT-P |